You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Use cases

Como o moneo RTM otimiza o monitoramento de nível em uma instalação de calibração

Monitoramento de nível em tanques de água fria e quente

O processo de calibração dos sensores de fluxo ocorre na instalação de calibração da empresa ifm prover gmbh.

Para a máxima precisão de medição, são passados tanto fluxos de água quente como de água fria nos sensores e os valores registrados são ajustados e calibrados.

A situação inicial: inspeção visual do nível da água

Até agora, na empresa ifm prover gmbh, o nível dos tanques de água era determinado diariamente através de inspeção visual dos colaboradores. Não se fazia nem uma visualização da quantidade de água atual ou um monitoramento do valor limite com função de alarme. Como consequência, ocorreram repetidas interrupções no processo de calibração devido ao nível muito baixo, o que levou a períodos de parada e, portanto, a um aumento dos custos. A falta de registro de dados não permitia qualquer transparência em relação aos processos de reabastecimento. Também não era possível determinar as necessidades de manutenção e planejá-las em uma fase inicial.

Objetivo do projeto: implementação de um processo de reabastecimento eficiente

A fim de evitar paradas não planejadas no futuro, deveria ser implementado um sistema de monitoramento permanente baseado em software. Através de sinais de alerta e alarme, este sistema deveria informar antecipadamente o pessoal sobre os baixos níveis de água ou as exigências de manutenção existentes.

A realização: monitoramento de nível com o moneo RTM

Devido à estrutura de TI potente existente, o moneo foi instalado em um servidor central da empresa ifm prover gmbh e o módulo moneo RTM foi ativado. Os sensores de nível para o monitoramento do tanque estão conectados a um mestre IO-Link, que por sua vez está conectado ao servidor através de uma VLAN.

O sucesso: as vantagens de um monitoramento de nível com o moneo RTM

O monitoramento de nível com o moneo RTM levou a uma execução mais confiável e sem interrupções do processo de calibração. Graças à notificação automatizada que é acionada quando o valor limite estiver prestes a não ser alcançado, a necessidade de água pode ser atendida permanentemente, reduzindo assim o fator de custo da calibração. Outro resultado do monitoramento automático de nível é a garantia estável de uma alta qualidade do produto com base em condições de processo consistentemente ideais.

Conclusão: essas características e desempenhos do moneo RTM garantem um valor adicional no monitoramento de nível

  • Valores calculados: com a ajuda de modelagem de dados, os valores dos sensores podem ser convertidos em informações relevantes do processo
  • Função de Cockpit: visualização abrangente e personalizada de todos os sensores do processo
  • Informação detalhada sobre o nível através do registro dos valores dos sensores
  • Gerenciamento integrado de alarmes: reação rápida à mudança de parâmetros
  • Análise: reabastecimento de níveis de acordo com a avaliação objetiva de dados históricos
  • Identificação de valor limite excedido / não alcançado

Configuração do sistema

  1. Mestre IO-Link
  2. Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)

Tela

Confira você mesmo na tela do moneo
A tela fornece ao usuário uma visão geral dos valores relevantes do processo para a instalação de calibração.

  1. Nível atual de enchimento do reservatório em mm
  2. Quantidade atual de enchimento do reservatório em litros
  3. Quantidade de água em litros que falta
  4. Valor do advertência e de alarme do nível através de visualização em forma de semáforo

Análise

A função de análise permite ao usuário analisar o nível dos reservatórios de forma detalhada. Os valores de nível são registrados permanentemente e ainda podem ser vistos dias, semanas ou meses depois. Isto permite, por exemplo, tirar conclusões sobre vazamentos.

Tarefas e tickets: gerenciar valores limites

Para ambos sensores de nível, são definidos respectivamente valores para o limite de alarme inferior e superior com base nos valores de experiência de manutenção.

Calculated Values: valores calculados

Os valores seguintes são calculados adicionalmente com base no nível de enchimento.

Quantidade atual de enchimento do reservatório em litros

Como a superfície de base do reservatório conhecida é de 0,24 m², a quantidade de enchimento pode ser determinada simplesmente pela fórmula "superfície de base * nível de enchimento".

  1. Nível atual de enchimento do reservatório em mm
  2. Superfície de base do reservatório
  3. Multiplicação da superfície de base pelo nível de enchimento
  4. Volume em litros como resultado do cálculo

Quantidade de água em litros que falta
Como o volume máximo do tanque de 72 litros é conhecido e o nível de enchimento atual já foi calculada, a quantidade que falta pode ser determinada simplesmente pelo "volume máximo - quantidade de enchimento".

  1. Nível atual de enchimento do reservatório em mm
  2. Superfície de base do reservatório
  3. Multiplicação da superfície de base pelo nível de enchimento
  4. Volume em litros como resultado do cálculo