- moneo: plataforma IIoT
- Use cases
Contagem de passagens dos suportes de peças com moneo RTM
Contador de ciclos no processo de ativação de plasma de uma máquina de produção de módulos eletrônicos
Os suportes de peças em uma máquina de produção de módulos eletrônicos apresentam um grau de desgaste devido à fricção, impactos e ativação de plasma. Para garantir a qualidade do produto, os suportes de peças devem estar em perfeitas condições. Portanto, é necessário proceder regularmente a manutenção e substituição dos suportes de peças.
A situação inicial:
O processo de ativação do plasma provoca um alto grau de desgaste dos suportes de peças de produção. Até o momento a manutenção era feita mensalmente com base no tempo. Dependendo da quantidade de passagens, a manutenção baseada no tempo era realizada muito tarde e causava paradas de produção não planejadas e de alto custo.
Objetivo do projeto:
A manutenção orientada pela quantidade de peças é fundamental para este processo. Deste modo é possível programar a manutenção com base no desgaste real dos suportes de peças de produção, levando em conta especialmente o número de passagens dos suportes de peças.
A implantação:
moneo RTM está instalado em um servidor de forma centralizada. O mestre IO-Link da série AL1350 é conectado ao servidor através de uma VLAN. Um sensor de posição é usado para detectar os suportes de peças na esteira transportadora. O sensor de posição comuta a sua saída assim que um suporte de peças é detectado. O sinal de comutação é detectado por um adaptador IO-Link DP2302 e o contador interno é incrementado. Este valor do contador é lido pelo mestre IO-Link e fornecido ao moneo RTM através da VLAN.
O benefício:
Foi possível garantir e melhorar a qualidade e a estabilidade sustentável do processo e do produto. O registro do valor do contador permitiu organizar limites de advertência e de alarmes; por exemplo, enviando notificações por e-mail quando os limites são excedidos. As funções de comentário no sistema de tickets criam transparência e comunicação entre o pessoal responsável em todos os turnos do dia. Deste modo é possível planejar os períodos de manutenção a tempo. Agora também pode-se planejar a estocagem de novas peças de desgaste e de reposição necessárias.
Conclusão:
Em suma, uma melhoria no processo de manutenção e fabricação: pequena mudança com um grande efeito.
Estrutura do sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_01_uebersicht.png?v=287760796)
- Sensor de posição (por exemplo: IF6124)
- Módulo de contador IO-Link (DP2302)
- Mestre IO-Link (AL1350)
Tela
As informações relevantes para este Use Case (aplicação de sucesso) podem ser visualizadas na tela. As telas podem ser projetadas individualmente para a aplicação correspondente por meio do editor simples de arrastar e soltar. Ao inserir imagens de fundo, as partes relevantes da instalação podem ser destacadas e os instrumentos correspondentes podem ser colocados na respectiva posição.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_02_screenshotdashboard.png?v=287762399)
- Indicação do valor do contador em forma de semáforo (verde ≤2250, amarelo > 2250, vermelho > 2500)
- Medidor de nível da leitura atual do contador com indicação dos valores limites
Tarefas e tickets: Gestão de valores limites com o moneo RTM
Os valores limites correspondentes são definidos para o contador principal do DP2302:
Se estes limites forem excedidos, é criado automaticamente um ticket correspondente para este valor excedido.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_03_screenshotthreshold.png?v=287741083)
- Advertência de valor limite > 2.250
- Alarme de valor limite > 2.500
Isso ajuda o departamento de manutenção a documentar todos os passos necessários devido ao valor limite excedido e assim permite um registro completo das medidas realizadas.
Regras de processamento de tickets: Regra de processamento de tickets
Esta função permite definir no moneo usando um simples assistente o que deve ocorrer além da criação do ticket. Neste Use Case (aplicação de sucesso) é enviado um e-mail ao departamento de manutenção quando o valor limite de advertência é excedido. Agora pode-se programar e realizar a manutenção necessária. Se o valor do alarme for ultrapassado, um grupo maior de colaboradores do setor de produção é informado.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_04_screenshotticketprocessing.png?v=287743526)
- Definição dos valores limites (5) e fontes de dados (6)
- Define qual regra será aplicada
- Define a urgência da advertência ou do alarme
- Define o grupo de destinatários para os e-mails
- Definição dos valores limites relevantes
- Definição das fontes de dados correspondentes
Reinicialização do contador
O contador pode ser zerado através do IO-Link (comando do sistema ou PDout) através do software de parametrização moneo configure, por exemplo.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_05_screenshotresetconfigure.png?v=287737928)