- moneo: plataforma IIoT
- Use cases
Contagem de peças em uma prensa de alavanca articulada com o moneo RTM
Monitoramento de processo baseado na quantidade de peças para a garantia da qualidade
Em uma estação de trabalho para o teste final dos sensores de pressão, são utilizados diferentes equipamentos. Para o teste, é estabelecido um contato entre o equipamento e o sensor de pressão através de um conector macho M12.
Como este processo foi repetido várias vezes os conectores do equipamento estão com desgaste. Até o momento a manutenção era feita com base no tempo. Agora deve ser mudado para uma manutenção baseada na quantidade para poder usar os recursos de maneira ideal.
A situação inicial:
Até o momento os ciclos de curso e de e fechamento não eram registrados, documentados ou visualizados. Não havia nenhum monitoramento do valor limite, nenhum sistema de alarme e de informação e, consequentemente, nenhuma transparência no processo de manutenção. As peças desgastadas eram trocadas em um ciclo mensal. O resultado era um aumento dos custos devido a paradas imprevistas do processo causadas pela falha do equipamento. Não era possível criar cenários de planejamento pois não havia dados históricos.
Objetivo do projeto:
Mudar para uma manutenção com base no grau de desgaste. Para isso, os cursos e os fechamentos devem ser detectados através de sensores de posição. Uma informação correspondente (alarme) deve ser gerada assim que um valor limite for atingido.
A implantação:
Na ifm prover gmbh, o moneo|RTM está instalado de forma centralizada em um servidor. Os mestres IO-Link estão conectados ao servidor através de uma VLAN interna.
A ifm oferece uma ampla gama de componentes de automação. Para esta aplicação, foi escolhido o display multifuncional IO-Link DX2055, pois ele atende a todas as exigências da aplicação.
Caso 1: teste de isolamento: sensor de posição para a detecção dos ciclos de curso.
Caso 2: teste de vedação: sensor de posição para a detecção dos ciclos de fechamento.
Ambos sensores estão conectados ao display multifuncional IO-Link DX2055 que por sua vez, fornece o valor do contador ao moneo RTM através do mestre IO-Link. Ambos valores de processo permitem tirar conclusões sobre a quantidade produzida na respectiva estação de trabalho. Após a manutenção, o contador de peças no display multifuncional DX2055 IO-Link é reinicializado através de uma chave interruptora.
O benefício:
Os processos de manutenção são transparentes. Foi possível otimizar o uso dos recursos e reduzir os custos.
Conclusão:
A mudança foi realizada com sucesso e o retorno sobre investimento será alcançado em 1,4 anos.
Configuração do sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_01_kundenstory_stueckzaehler_endpruefung_systemuebersicht.png?v=-856097705)
- Sensores indutivos (IFC246)
- Possibilidade opcional de reinicialização (ex.: chave interruptora, veja o anexo obter para mais detalhes)
- Indicador multifuncional IO-Link (DX2055)
- Mestre IO-Link (AL1350)
Tela
Obtenha uma visualização geral na tela do moneo. A tela fornece ao usuário uma visão geral dos valores relevantes do processo para essa instalação.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_02_kundenstory_stueckzaehler_endpruefung_dashboard_farbumsch.png?v=-819356990)
- Valor atual do contador (teste de isolamento)
- Valor de advertência e de alarme através de visualização em forma de semáforo (teste de isolamento)
- Valor de advertência e de alarme através de visualização em forma de semáforo (teste de vedação)
- Valor atual do contador (teste de vedação)
Tarefas e tickets: gestão dos valores limites
É definido um valor limite individual para cada valor de processo. Assim, o encarregado de manutenção é informado a tempo (possível enviar alarmes definidos por tela e/ou e-mail).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_03_kundenstory_stueckzaehler_endprufung_tickets1.png?v=-819361587)
Definição específica da aplicação:
- Valor limite para mensagem de advertência (amarelo): é preciso trocar o filtro. Os funcionários da manutenção é informado por e-mail.
- Valor limite para mensagem de alarme (vermelho): é preciso trocar o filtro com urgência. Os funcionários da manutenção e o responsável pela produção são informados por e-mail.
Gerenciar regras de processamento de tickets
Definição de e-mail de alerta com base em regras de advertência e alarme através do assistente integrado.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_04_kundenstory_stueckzaehler_endprufung_ticketverarbeitungsregeln.png?v=623676786)
- Definição dos valores limites (5) e fontes de dados (6)
- Define qual regra será aplicada
- Define a urgência da advertência ou do alarme
- Define o grupo de destinatários para os e-mails
- Definição dos valores limites relevantes
- Definição das fontes de dados correspondentes
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_05_kundenstory_stueckzaehler_tickets_e-mail.png?v=-819348136)
O e-mail gerado através do moneo já contém informações sobre os tickets:
- Fonte de dado afetada
- Valor que foi excedido ou não alcançado
- Prioridade do ticket
- Registro de tempo