- moneo: plataforma IIoT
- Use cases
Manutenção de peças de desgaste orientada pela quantidade produzida com moneo RTM
Determinação das quantidades de peças através de um LOGO! Mini controlador
Na montagem de sensores de pressão em uma estação de trabalho são estampadas peças para sensores de pressão, usando uma puncionadeira automática. Neste caso, a peça de desgaste é o punção e o desgaste depende principalmente da quantidade de peças produzidas.
A situação inicial:
Antes da aplicação do moneo RTM a manutenção ou troca das peças de desgaste era feita com um intervalo fixo de 4 semanas. Em alguns casos, isso levava à falha da puncionadeira, pois a troca das peças relevantes era feita tarde demais. Isso causava custos adicionais. Em outros casos, o punção ainda poderia continuar sendo usado.
Objetivo do projeto:
Era desejada uma mudança bem-sucedida da estratégia de manutenção. Ao invés de um intervalo de 4 semanas, o punção deveria ser trocado com base no estado. Para isso, o número de puncionamentos deveria ser captado através de um sensor de posição e contado por um pequeno comando. Deveria ser possível reinicializar o contador através de uma entrada, após a troca.
Além disso, o estado atual deveria ser visualizado com o auxílio do moneo RTM e ao se atingir um valor de contador definido, ser gerada uma informação correspondente (advertência/alarme), sob forma de e-mail para a manutenção. Esta deveria anunciar a iminente necessidade de troca do punção.
A implantação:
Na ifm prover gmbh o moneo está instalado centralizadamente em uma estrutura de TI em servidor e foram ativados os módulos de software necessários, como o moneo RTM.
Para captar os puncionamentos foi instalado um sensor de posição (IQ2002) o qual é acionado quando a gaveta da máquina automática é fechada.
A contagem dos puncionamentos realizados é feita em um pequeno comando Siemens LOGO! Neste caso, ele tem duas funções. Por um lado, ele realiza o aumento gradual do valor do contador, quando na entrada correspondente (I1) é detectado um sinal digital. Por outro lado, ele permite a reinicialização do valor do contador para 0, ao ativar a outra entrada (I2).
A interface universal LR-Agent utilizada interliga o pequeno comando Siemens LOGO! com o software moneo RTM, de modo que o valor do contador pode ser registrado centralizadamente e visualizado. Para isso, o valor do processo é lido ciclicamente do comando e enviado ao moneo RTM através do ifm IoT-Core. Através da configuração de valores limites e da criação de uma regra de processamento de tickets agora é possível que a equipe de seja informada automaticamente sobre uma troca iminente, em caso de ultrapassagem do valor do contador.
O benefício:
Os objetivos puderam ser alcançados graças à mudança de manutenção
Conclusão:
Através da utilização do moneo RTM foi possível otimizar os processos, evitar tempos de parada e economizar recursos.
Configuração do sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_01_systemubersicht.png?v=-2051341535)
- Sensor de posição (IQ2002)
- Interruptor com chave para reinicializar o contador
- Siemens LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)
Tela
No painel de controle a aplicação é visualizada com o auxílio de instrumentos preparados previamente. Estas representações podem ser compartilhadas com todos os usuários do moneo. Cada usuário também pode criar e adaptar o seu próprio painel de controle com facilidade ao arrastar e soltar. Aqui é mostrado o valor atual do contador, como diagrama de barra. O estado atual é informado por um semáforo. A forma de representação dos valores de processo pode ser adaptada de forma personalizada na área dos valores limites.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_02_dashboard.png?v=-2051339569)
- Valor de contador atual como indicação de barra.
- Valor de advertência e de alarme através de visualização em forma de semáforo
Tarefas e tickets: Administração dos valores limites
O valor-limite para advertência e alarme é definido pelo ajuste dos valores-limites:
- Valor do contador < 4.800 = Em ordem
- Valor do contador > 4.800 = Advertência
- Valor do contador > 5.000 = Alarme
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_03_threshold.png?v=-2051328472)
Gerenciar regras de processamento de tickets
Através do assistente para as regras de processamento de tickets é possível definir com facilidade as estratégias a executar na ocorrência de advertências e alarmes. Neste caso foi definido que em caso de advertência a manutenção é informada sobre uma troca iminente. Se durante o intervalo definido entre advertência e alarme não for realizada a troca do punção e a subsequente reinicialização do valor do contador, então, ao atingir o limite de alarme são emitidos e-mails adicionais aos responsáveis da área de produção.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_04_ticketprocessing.png?v=-2051326449)
- Definição dos valores limites (5) e fontes de dados (6)
- Define qual regra será aplicada
- Define a urgência da advertência ou do alarme
- Define o grupo de destinatários para os e-mails
- Definição dos valores limites relevantes
- Definição das fontes de dados correspondentes
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_05_mail.png?v=-2051331754)
O e-mail gerado pelo moneo já contém as primeiras informações sobre o ticket criado:
- Fonte de dado afetada
- Valor que foi excedido ou não alcançado
- Prioridade do ticket
- Registro de tempo