- moneo: plataforma IIoT
- Use cases
Otimização da manutenção de peças de desgaste no teste final com moneo RTM
Mudança da estratégia de manutenção para a manutenção orientada pelo estado na ifm prover gmbh
A qualidade do produto é um fator de sucesso importante para a ifm. No âmbito da garantia da qualidade a ifm prover realiza um teste final de sensores de pressão em diversas estações de trabalho. Para isso são usados diversos equipamentos operacionais. Parte destes equipamentos operacionais entram em contato com os sensores de pressão através de um conector M12. Através do constante atrito na conexão dos sensores ocorre desgaste deste conector fêmea. Isso torna necessária a troca regular dos equipamentos operacionais.
A situação inicial:
Nos conectores M12 usados nos equipamentos operacionais, os conectores fêmea eram trocados em um turno definido, portanto cedo ou tarde demais. Não era levada em consideração a quantidade realmente produzida. A falha dos equipamentos operacionais causava aumento de custos, devido às paradas não planejadas. Não era feita outra análise.
Objetivo do projeto:
Implementação de uma nova estratégia de manutenção, mudando da troca de peças de desgaste com base no tempo para uma troca com base na necessidade, através da medição das quantidades. Para isso, os cursos e os fechamentos devem ser detectados através de sensores de posição. Ao atingir um valor limite deve ser gerada uma informação correspondente (alarme), para que seja possível a troca dos equipamentos operacionais a tempo.
A implantação:
Devido à estrutura de TI potente existente, o moneo foi instalado em um servidor central da empresa ifm prover gmbh e o módulo moneo RTM foi ativado.
O VSE101 foi escolhido como componente de diagnóstico eletrônico adequado do amplo portfólio de produtos da ifm.
Para a coleta dos dados necessários foram aplicados sensores de posição e sensores indutivos. Os ciclos são lidos pelo sensor de posição. Na prensa de alavanca articulada há um sensor indutivo lendo a posição da alavanca e outro sensor para a posição da cobertura de proteção. Os valores de processo fornecidos por ambos os sensores permitem concluir sobre as quantidades de sensores de ar comprimido produzidas nas estações de trabalho.
O benefício:
Vantagens do monitoramento das quantidades produzidas com moneo RTM
A mudança da estratégia, de manutenção com base no tempo para baseada na quantidade produzida foi implementada com sucesso. Isso permitiu otimizar o processo completo. Agora, a troca do equipamento operacional somente ocorre quando o desgaste a torna necessária. Isso tem efeito positivo sobre o aproveitamento dos recursos da manutenção, bem como sobre a qualidade do produto, pois os testes sempre são feitos com equipamentos operacionais plenamente funcionais. Assim, foi evitado refugo, os recursos foram melhor aplicados e custos economizados.
Conclusão:
essas características e desempenhos do moneo RTM garantem um valor adicional no monitoramento das peças produzidas:
- Conversão dos valores dos sensores em informações relevantes do processo com a ajuda da modelagem de dados: valores calculados
- Visualização abrangente de todos os sensores do processo através da função individual da tela
- Informação detalhada sobre as condições dos filtros através do registro dos valores dos sensores
- Reação rápida à mudança dos parâmetros do processo através do gerenciamento integrado de alarmes
- Troca dos filtros de acordo com a necessidade, através da análise objetiva de dados históricos, reduzindo o consumo de recursos
- Identificação de valor limite excedido / não alcançado
Estrutura do sistema com VSE
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-100/100_02_systemuebersicht_stueckzahlzaehler_mitresetvse.png?v=-1307598913)
- Eletrônica de diagnóstico VSE para sensores de vibração
- Sensor indutivo
- Botão com chave para reinicializar o contador
Tela
No painel de comando do moneo RTM é possível visualizar os processos de todos os sensores conectados. A tela fornece ao usuário uma visão geral de todos os valores relevantes do processo para essa instalação.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-100/100_03_dashboard_und_warnung.png?v=-1307605993)
- Valor atual do contador (teste de isolamento)
- Valor de advertência e de alarme através de visualização em forma de semáforo (teste de isolamento)
- Valor de advertência e de alarme através de visualização em forma de semáforo (teste de vedação)
- Valor atual do contador (teste de vedação)
Tarefas e tickets: Administração dos valores limites
Nesta aplicação o moneo RTM é usado para definir um valor limite para cada valor de processo. Se este for atingido, a equipe de manutenção é informada automaticamente por e-mail, para que seja possível o planejamento a tempo.
Também pode ser definido um limite de advertência. Se este for atingido, a equipe também será informada automaticamente por e-mail sobre a troca iminente. Então as peças devem ser trocadas o quanto antes.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-100/100_04_kundenstory_stueckzahlzaehler_vse_tickets1.png?v=-1307594703)
- Valor limite para a advertência
- Valor limite para o alarme
Gerenciar regras de processamento de tickets
Através do assistente para as regras de processamento de tickets é possível definir com facilidade quais medidas devem ser iniciadas na ocorrência de advertências e alarmes. Nesta aplicação um grupo de destinatários da manutenção é informado por e-mail ao atingir o limite de advertência.
Ao atingir o limite de alarme, os responsáveis da produção são informados através de uma regra adicional.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-100/100_05_kundenstory_stueckzahlzaehler_vse_ticketverarbeitungsregeln.png?v=-1307592451)
- Definição dos valores limites (5) e fontes de dados (6)
- Define qual regra será aplicada
- Define a urgência da advertência ou do alarme
- Define o grupo de destinatários para os e-mails
- Definição dos valores limites relevantes
- Definição das fontes de dados correspondentes
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-100/100_06_kundenstory_stueckzahlzaehler_vse_tickets_e-mail.png?v=-1307598845)
O e-mail gerado através do moneo já contém informações sobre os tickets:
- Fonte de dado afetada
- Valor que foi excedido ou não alcançado
- Prioridade do ticket
- Registro de tempo