- moneo: plataforma IIoT
- Use cases
Registro de consumo através de saídas de pulso ou uma interface S0 com moneo RTM
Consumo de energia otimizado através do registro automático de consumo
Com pouco esforço e sem interferir nos sistemas existentes, os dados de consumo podem ser registrados e usados para otimizar o consumos de energia.Por um lado, é mostrado o potencial de economia de energia e por outro lado, o desperdício potencial de energia torna-se visível.
Muitos contadores ou sensores possuem umasaídade pulso ou umainterface S0 que podem ser utilizadas para o registro automático do consumo. Entre outros, os contadores de calor, de eletricidade, de água, sensores de fluxo e contadores de gás possuem interfaces S0.
A situação inicial:
O registro do consumo já ocorre em vários setores da indústria, porém normalmente de forma não automática. Com isso não há uma avaliação central dos dados com relação ao consumo individual, aos picos de consumo ou à soma do consumo total. É possível que haja consumo adicional não intencional fora do tempo de operação que não pode ser identificado. A identificação dos fatores de custo no consumo de energia também não pode ser identificada.
Objetivo do projeto:
Para a avaliação, otimização e redução de custos do consumo total de energia, é necessário registrar os consumos automaticamente.
- Visualização central de todos os consumos
- Análise dos consumos
- Combinação de vários contadores em um único contador total
- Identificação de fatores de custo energético
- Registro de consumo fora do tempo de operação
- Identificação de picos de consumo
A implantação:
Além dos contadores ou sensores selecionados, são necessários também os seguintes componentes básicos para a implementação de tal projeto:
- Módulo de contador IO-Link (DP2302)
- Mestre IO-Link (por exemplo: AL1350)
- Alimentação de energia 24V (por exemplo: DN4011)
- Cabo de conexão M12 (por exemplo: EVC014)
- Cabo de conexão com conector (por exemplo: EVC076)
Os pulsos captados são registrados e somados pelo módulo de contador. Este valor do contador é transmitido ao mestre IO-Link via IO-Link e depois processado pelo moneo RTM.
O benefício:
Ao registrar o consumo em conjunto com o moneo RTM, cria-se transparência em relação ao consumo de energia. A visualização do consumo total também possibilita a identificação de "consumidores extremos de energia". O que, por sua vez, traz economia de custos e energia. A capacidade de avaliar cargas de picos proporciona segurança ao planejamento.
Conclusão:
Em resumo, é uma contribuição para a transição energética, já que o desperdício de energia pode ser identificado e evitado.
Estrutura do sistema
Exemplo 1: contador de eletricidade com interface S0
Exemplo 2: contador de calor com interface S0
Exemplo 3: Sensor de fluxo com saída de pulso
Tela
A tela fornece uma rápida visão geral de todos os valores de consumo. Os diferentes elementos de visualização permitem uma visão geral clara de cada valor de consumo. Aqui, usando o exemplo de dois contadores de eletricidade que registram o consumo da linha 1 e da linha 2. Os valores calculados foram usados para determinar o consumo total que também pode ser mostrado aqui:
- Consumo de energia da linha 1
- Consumo de energia da linha 2
- Consumo total (linha 1 + 2)
Análise
moneo armazena os dados permanentemente em segundo plano. Isto permite uma análise detalhada posterior dos valores de consumo. Análises flexíveis permitem comparar diferentes dados de processo entre si. Assim, os períodos com maior consumo de energia podem ser identificados facilmente. Estas informações podem então ser utilizadas para implementar otimizações.
Valores calculados: valores calculados
O adaptador IO-Link transmite os pulsos detectados para o sistema moneo. As funções de valores calculados os convertem em dados de processo que podem ser utilizados diretamente.
Exemplo 1: Cálculo do consumo na unidade kWh a partir dos valores de pulso contados
O DP2302 possui dois contadores (contador principal e contador de lotes). O contador principal possui um intervalo máximo de contagem de 0 a 99.999.999. Quando o valor máximo é excedido, este é zerado e o contador de lotes é incrementado em um. Assim também é possível contar valores acima de >99.999.999. Para isso o contador de lotes deve ser incluído no cálculo. Neste exemplo, 1 pulso corresponde a 1 Wh. Então é possível contar até 99.999 kWh (= 99.999.999 pulsos) apenas com o contador principal. Com o contador de lotes, a faixa de contagem pode ser aumentada no fator 9.999 (aproximadamente 999 milhões de kWh = 999 MWh).
Consumo de energia (kWh) = ((contador de lotes * 99.999.999) + contador principal) / 1.000
- Fonte de dados do contador principal
- Fonte de dados do contador de lotes
- Constante 99.999.999
- Multiplicação do contador de lotes com o valor máximo do contador principal
- Adição do contador de lotes + contador principal
- Constante para a conversão de Wh em kWh
- Divisão do valor da contagem pela constante 1
- Consumo total em kWh
Exemplo 2: Soma de vários contadores a um consumo total
- Fonte de dados do contador da linha 1
- Fonte de dados do contador da linha 2
- Adição dos valores (linha 1 + linha 2)
- Consumo total em kWh