- Novos produtos
- IO-Link
- Sistema Bluetooth mesh para um fácil retroajuste
Sistema Bluetooth mesh para um fácil retroajuste

Digitalização simples em sistemas existentes
Com o sistema Bluetooth mesh, você pode avaliar facilmente os dados dos sensores de seu sistema existente em nível de TI. Use as informações obtidas desta forma para aumentar a eficiência da sua instalação sem grandes complexidades de cabeamento.
Até 50 sensores em uma rede mesh
Até 50 adaptadores IO-Link/Bluetooth comunicam-se criptografados entre si a partir de uma estação base, que é a interface para comunicação bidirecional com o nível da TI. Através da rede mesh criada, que pode estender-se por toda a instalação, até mesmo os pacotes de dados dos sensores mais remotos são transmitidos com segurança e sem fio para a estação base. Os adaptadores podem ser parafusados diretamente sobre o sensor e alimentados com energia através do cabo existente. Dependendo das condições locais, pode haver até 20 metros entre cada nó mesh, de modo que o sistema também pode ser usado em instalações extensas sem problemas.