- Sustentabilidade
- Meio ambiente
Ecologia: responsabilidade pelo meio ambiente
Filosofia
Nossa atitude para com a preservação dos recursos naturais está claramente formulada na filosofia ifm. Exigimos e promovemos decisões e comportamentos ambientalmente conscientes na empresa, bem como dos nossos parceiros comerciais.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/service/ifm-umwelt-stage2240x717.jpg?v=-739265616)
Política ambiental
A política ambiental da ifm é derivada da filosofia da nossa empresa. É a base do nosso sistema de gestão ambiental e constitui o contexto para os objetivos ambientais e os princípios de ação. As nossas ações são determinadas não só pelos regulamentos legais, mas também pela consciência ecológica de que assumimos a responsabilidade pelos efeitos e consequências das nossas atividades.
Gestão ambiental e publicações
Para cumprir a nossa própria responsabilidade ambiental e otimizar continuamente a proteção ambiental, o nosso sistema de gestão ambiental foi criado há mais de 20 anos e certificado em 2020 de acordo com a norma DIN EN ISO 14001 e EMAS (Auditoria ecológica da UE). Todos os anos, publicamos uma declaração ambiental em alemão, de acordo com a norma EMAS. Neste documento, fornecemos informações sobre o nosso sistema de gestão ambiental, bem como sobre o nosso desempenho ambiental, objetivos e ações.
Uma visão geral dos assuntos ambientais na ifm também está incluída na ficha informativa sobre sustentabilidade, bem como na nossa publicação “Pensamento e atuação sustentáveis. A gestão de qualidade, meio ambiente e segurança ocupacional na ifm”. Contém a política ambiental da ifm, as ações de proteção ambiental tomadas e informações sobre substâncias críticas.
Medidas ambientais
Em 1991, a ifm criou o Departamento de Segurança Ocupacional e Proteção Ambiental. Por isso, temos um retrospecto de longa experiência e, por conseguinte, numa lista igualmente longa de ações ambientais tomadas. Estas incluem, por exemplo, a expansão contínua das medidas de eficiência energética, a substituição de substâncias poluentes, a preparação ampla para situações de emergência e a produção anual de um balanço ecológico desde 1993. Os objetivos e medidas ambientais atuais são definidos no Programa Ambiental conforme EMAS e atualizados anualmente. Além disso, a ifm comprometeu-se a atingir a neutralidade climática no seu negócio operacional até 2030. Para isso, o grupo empresarial segue a sequência dos três passos de "evitar, reduzir e compensar" e considera não só as emissões diretas e relacionadas com a energia, mas também as emissões selecionadas da cadeia de valor.
Produtos
A longevidade dos nossos produtos é a nossa prioridade mais elevada e é o elemento mais importante para reduzir o consumo de recursos e evitar resíduos. Mesmo durante o desenvolvimento de produtos, dedicamos especial atenção à utilização econômica e sustentável dos recursos, desde a ideia e produção até o produto. Ao fazê-lo, consideramos os aspetos ambientais e verificamos a aplicabilidade dos regulamentos e normas relevantes.
A propósito: Muitos dos nossos produtos também contribuem diretamente para a prevenção ou redução de impactos ambientais negativos.