You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Como a ifm contribuiu para reduzir 25% o consumo de água na irrigação de mudas

Eficiência
Custos Material Sustentabilidade
Case Study (estudo de caso)

Os sensores de reflexão difusa da ifm garantem uma irri­gação mais eficiente e sustentável em fazenda de laranjas

Transparência Redução do tempo para o início da operação Aumento da disponibilidade da instalação

Resultados

  • Consumo de água reduzido em 25%
  • Aumento da sustentabilidade
  • Irrigação mais eficiente e rápida
  • Efeitos de sinergia futuros graças a um    sistema de gerenciamento de frota

O desafio

A agricultura é responsável por 70% do consu­mo mundial de água e a gestão desse recurso escasso é um desafio para garantir o suprimento de alimentos no futuro. O uso de tecnologias de economia de água permitem que as fazendas reduzam o consumo de água e os custos opera­cionais de irrigação.

A tecnologia de irrigação por gotejamento, na qual a quantidade necessária de água é aplicada nas raízes das plantas, é uma solução favorável ao clima que contribui para a estabilidade da agricultura a longo prazo e permite um planeja­mento e uma produção mais confiáveis.

A empresa identificou um grande potencial de economia no conceito de irrigação como parte das medidas de sustentabilidade. No passado, as plantações eram irrigadas continuamente e independentemente da demanda real de água. Isso fazia com que a rega também fosse realizada em áreas do campo onde não havia nenhuma planta. Portanto, a empresa buscou uma solução para uma irrigação mais precisa e encontrou o que estava procurando na série OGT da ifm.

The diffuse reflection sensors of the OGT series.

Nosso cliente

Beneficiador e distribuidor global de produtos agrícolas.

Um suco de laranja espremido na hora ou um pedaço da fruta cítrica no café da manhã: as laranjas são um alimen­to popular na mesa brasileira.

A produção ocorre principalmente em cli­mas tropicais, como o Brasil, onde nosso cliente cultiva laranjas em uma área de mais de 25.000 hectares. O produtor atua no local há mais de 30 anos. Além dos pomares de cítricos, a empresa tem três fábricas de processamento de suco de cítricos e um terminal de exportação.

Do porto, as laranjas seguem para o mundo todo, já que a empresa atua em mais de 100 países e emprega mais de 15.000 pessoas em todo o mundo. Portanto, é lógico que a empresa está ciente de sua responsabilidade social e ecológica. Isso começa com a produção da fruta: a irrigação sustentável e dire­cionada economiza recursos e energia, reduzindo assim sua emissão de CO2.

Nosso cliente

Beneficiador e distribuidor global de produtos agrícolas.

Um suco de laranja espremido na hora ou um pedaço da fruta cítrica no café da manhã: as laranjas são um alimen­to popular na mesa brasileira.

A produção ocorre principalmente em cli­mas tropicais, como o Brasil, onde nosso cliente cultiva laranjas em uma área de mais de 25.000 hectares. O produtor atua no local há mais de 30 anos. Além dos pomares de cítricos, a empresa tem três fábricas de processamento de suco de cítricos e um terminal de exportação.

Do porto, as laranjas seguem para o mundo todo, já que a empresa atua em mais de 100 países e emprega mais de 15.000 pessoas em todo o mundo. Portanto, é lógico que a empresa está ciente de sua responsabilidade social e ecológica. Isso começa com a produção da fruta: a irrigação sustentável e dire­cionada economiza recursos e energia, reduzindo assim sua emissão de CO2.

A solução. Por que ifm?

A linha OGT de sensores de reflexão agora permite a irrigação sob demanda com economia de água. Os sensores de reflexão difusa foram insta­lados em 50 tratores de irrigação e reconhecem automaticamente se uma planta está sob o trator. Se o sensor detectar uma planta, a água é liberada; caso contrário, o trator simples­mente segue para o próximo ponto. Os sensores OGT são caracterizados por seu longo alcance de escaneamento e pelo ajuste intuitivo da sua sensibilidade. O uso de sensores ifm oferece diversas vantagens à empresa: a irrigação direcionada reduziu o consumo de água em 25%. Isso garante que o tanque de água do trator precise ser reabastecido com menos frequência durante a operação. Ao mesmo tempo, isso também reduz o tempo necessário para irrigar um campo, já que os reabastecimentos demorados não são mais necessários. Embora antes fosse quase impossível irrigar completamente um campo em um dia, isso não é mais um problema com os sensores de reflexão difusa ifm.

A otimização do uso da água é apenas o começo: ao monitorar a taxa de vazão, o consumo de água será futuramente compensado pela quan­tidade de enchimento, de modo que as rotas e o enchimento dos tanques possam ser planejados com mais eficiência. A empresa também quer transmitir os valores do processo para uma sala de controle central, o que permitirá que um sistema de gerenciamento de frota seja imple­mentado no futuro.

Estudo de caso: Como a ifm contribuiu para reduzir o consumo de água na irrigação de mudas

As mais novas histórias de sucesso

Os relatórios de aplicação inspiradores, estudos de caso e relatórios em vídeo de todas as indústrias mostram como nossos clientes economizam custos com sucesso com as soluções ifm. Ao mesmo tempo, a eficiência e a funcionalidade das máquinas podem ser aumentadas com frequência.