You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Holland Water – a medição de vazão controla o tratamento da água

Tratamento de água e esgoto
Tratamento de água
Eficiência
Sustentabilidade
Relatório de aplicação

Tratamento automático de água para uma qualidade de água perfeita

A importância da água limpa é evidente em edifícios como complexos habitacionais, hospitais e hotéis. As bactérias, incluindo as legionellas, podem representar um perigo mortal para a saúde quando se multiplicam em massa. As legionellas entram no trato respiratório por meio da inalação de pequenas gotículas de água contaminada ou água pulverizada.

Sistema patenteado para o controle de legionella

A empresa Holland Water de Driebergen-Rijsenburg, na Holanda, desenvolveu um sistema eficaz contra o perigo de infestação por legionella: HW Bifipro é um sistema patenteado de tratamento de água baseado na tecnologia de ionização de cobre e prata, que consiste em uma placa de tratamento de água de fácil instalação e uma unidade de controle (HW Tech Control). O sistema é colocado diretamente atrás do ponto de entrada de água de um edifício e libera pequenas doses precisas de íons de cobre e prata na água. Estes íons se distribuem por todo o sistema de instalação de água e desenvolvem a sua função garantindo que o biofilme, frequentemente presente na tubulação de água seja quebrado e decomposto. Isto impede o desenvolvimento e colonização de legionellas. Graças ao efeito de depósito dos íons distribuídos na instalação de água, o sistema HW Bifipro oferece uma eficácia excepcional contra patógenos nocivos.

Portanto, o sistema HW Bifipro não só garante água limpa sem biofilme e legionellas, mas também oferece outras vantagens importantes, como a redução da temperatura da água quente. A Holland Water está claramente comprometida com a segurança das pessoas e do meio ambiente. Além disso, o sistema HW Bifipro está certificado de acordo com a legislação internacional. Na distribuição internacional, a Holland Water trabalha com parceiros qualificados e profissionais.

A ifm é um parceiro com o qual já trabalhamos há vinte anos, desde a fundação de nossa empresa.

Mark de Vaal Chefe de Vendas do setor Hospitality & Leisure na Holland Water

Sobre a Holland Water

A Holland Water desenvolve e fornece sistemas inovadores que garantem a sustentabilidade e a segurança das instalações de água.

hollandwater.com

A ifm é um parceiro com o qual já trabalhamos há vinte anos, desde a fundação de nossa empresa.

Mark de Vaal Chefe de Vendas do setor Hospitality & Leisure na Holland Water

Sobre a Holland Water

A Holland Water desenvolve e fornece sistemas inovadores que garantem a sustentabilidade e a segurança das instalações de água.

hollandwater.com

Hotel Van der Valk

Basicamente, a tubulação de água que não é enxaguada permanentemente é um local ideal para a reprodução da legionella. É óbvio, portanto, que os operadores hoteleiros em especial, queiram combater ativa e sensivelmente este risco à saúde. Pois quando os quartos não são utilizadas durante vários dias, ocorre a formação de um biofilme na tubulação de água quente, o que cria um ambiente de reprodução propício para legionellas e outros patógenos. Para evitar que esses patógenos entrem nos pulmões através do vapor de água quando o chuveiro for usado novamente, é preciso tomar medidas especiais de precaução.

O maior hotel da região Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo) com 750 quartos, está localizado no aeroporto de Amsterdã: o Hotel Van der Valk Schiphol. Nos últimos anos, o complexo de edifícios foi reformado e ampliado e a infraestrutura de água foi modernizada, como explica o gerente do hotel Bill van der Valk: "Nosso hotel já existe há 30 anos. Conseguimos detectar níveis elevados de legionella nas tubulações de alguns quartos mais antigos, mas não fomos capazes de reduzi-los significativamente com as medidas tomadas até agora. Tomamos então conhecimento da solução da Holland Water, entramos em contato com a empresa e começamos a parceria. Com o sistema da Holland Water, resolvemos o problema da legionella de forma rápida e sustentável."

No maior hotel da região Benelux, o "Van der Valk Hotel Schiphol", a Holland Water foi capaz de resolver o problema da legionella.

Spaarne Gasthuis

Mudança de cena. Não muito longe de Amsterdã, em Hoofdorp, está localizado o hospital "Spaarne Gasthuis”. Com relação à legionella, a atenção principal está voltada tanto para a torre de resfriamento quanto para o sistema de água potável.
Cor Wegmann é chefe da equipe do departamento técnico. Com seus 15 colegas, ele cuida da manutenção dos edifícios e das instalações.

Ele explica: "Temos pessoas particularmente vulneráveis aqui no hospital e um dever especial de cuidado para com elas. Nosso abrangente sistema de resfriamento também inclui uma torre de resfriamento. Um bom tratamento da água na torre de resfriamento é fundamental, pois é onde o vapor de água pode escapar para o meio ambiente. Devemos evitar a proliferação da legionella. O sistema Bifipro da Holland Water é exatamente a solução que estávamos procurando. Porque queríamos conter a formação de legionella de uma maneira sustentável e ecológica. O sistema nos poupa muito trabalho logístico que tínhamos com a aplicação de substratos ecológicos, que costumávamos empregar no controle de legionella. O novo sistema nos permite reduzir o tratamento químico da água"

O hospital até recebeu um prêmio das autoridades ambientais devido a essas otimizações que foram realizadas pela equipe do Cor Wegmann.

Aplicação de sucesso com a ifm

Estes são apenas dois dos mais de 1200 edifícios onde o sistema de proteção contra legionella da Holland Water já está em uso. Em cada instalação: um sensor de vazão magnético-indutivo da ifm. E este fornece o valor de medição decisivo para o processo.

Mark de Vaal, Chefe de Vendas do setor Hospitality & Leisure na Holland Water, explica a importância especial deste sensor: "Precisamos conhecer a vazão exata do sistema. Um exemplo: pouca água é usada à noite, e todos tomam banho de manhã, então muita água é consumida. Portanto, precisamos conhecer a vazão atual exata para que possamos dosar com precisão os íons de cobre e prata. Além da vazão atual, o sensor ifm também fornece valores de pico assim como a vazão total. Então podemos analisar a vazão total em base diária, mensal e anual no controlador da nossa instalação."

Conclusão

Nenhuma chance para as legionellas: a Holland Water alcançou este objetivo com o sistema HW Bifipro. E isso graças ao suporte ativo do sensor de vazão ifm que fornece o valor de medição principal. Mark de Vaal resume:

"A ifm é um parceiro com o qual já trabalhamos há vinte anos, desde a fundação de nossa empresa. Realizamos todo o processo de desenvolvimento do sistema HW Bifipro com a ifm. Podemos entrar em contato com a ifm sempre que temos alguma dúvida. E isso tem funcionado para nossa completa satisfação desde muitos anos."

Faça já o download do relatório de aplicação
Qual é o seu sucesso com a ifm?

Você realizou uma aplicação interessante com hardwares e softwares ifm? Como os nossos sensores ajudam a otimizar os seus processos? Então fale com a gente! Teremos prazer em apresentar o seu know-how a um amplo público. Gratuitamente, claro.

Você também pode se interessar por estes assuntos: