You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Aplicação de sensores ifm para o controle de válvulas

Other industries
Indústria química e de processo
Indústria de vidros e materiais de construção
Reportagem em vídeo

Como as matérias-primas são frequentemente armazenadas em silos, os sensores para válvulas (MVQ) podem ser usados para verificar se um obturador de válvula está aberto ou fechado, podendo assim detectar a tempo, os primeiros sinais de desgaste. Dessa forma, a Sto também pode detectar se uma válvula está desgastada ou bloqueada, o que oferece a possibilidade de evitar lotes com defeito e economizar tempo e dinheiro na produção. Outra vantagem dos sensores ifm é a conexão IO-Link que permite à Sto acessar o sensor diretamente a partir de um sistema central, facilitando a sua operação e a manutenção.

Sobre a Sto

A Sto é um fabricante de tintas e rebocos, líder mundial no mercado de sistemas compostos de isolamento térmico externo, com a ajuda dos sensores ifm.

Sobre a Sto

A Sto é um fabricante de tintas e rebocos, líder mundial no mercado de sistemas compostos de isolamento térmico externo, com a ajuda dos sensores ifm.

Sistemas IO-Link ifm

Comunicação de ponto a ponto com os sistemas IO-Link ifm

IO-Link foi desenvolvido por fabricantes líderes dos setores de sensores, atuadores e tecnologia de controle. Em trabalho conjunto eles criaram uma interface para a automação padronizada e independente do barramento de campo, que oferece ao usuário uma conexão ponto a ponto sem endereçamento complexo. Comutadores binários, que no passado eram normalmente limitados à sinais de comutação simples ou analógicos, se desenvolveram em sensores inteligentes.

As mais novas histórias de sucesso

Os relatórios de aplicação inspiradores, estudos de caso e relatórios em vídeo de todas as indústrias mostram como nossos clientes economizam custos com sucesso com as soluções ifm. Ao mesmo tempo, a eficiência e a funcionalidade das máquinas podem ser aumentadas com frequência.