You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Falha na válvula?

Monitoramento de válvulas em uma nova dimensão
O sensor Smart Valve (válvula inteligente)

A válvula, a caixa preta na produção

Nas técnicas de processo e de processamento, as válvulas são partes integrantes da tecnologia de produção. Os mais diferentes tipos de válvulas modificam os fluxos de cada substância e asseguram a operação e também a manutenção. Para a garantia da qualidade na produção, deve-se assegurar o funcionamento sem falhas das válvulas.

Quando desgastes aparecem, é normalmente já muito tarde.

É difícil monitorar a condição da vedação e da válvula por dentro. Desgastes e danos são detectado normalmente muito tarde, ou seja quando a qualidade e a capacidade de desempenho da instalação diminui.
As consequências são longos períodos de reparo nos quais a produção fica parada. Por exemplo, se as vedações forem trocadas em períodos de manutenção definidos, isto influencia negativamente o valor agregado de sua instalação.

Aumentar a efetividade da instalação com ifm

Tendo em vista o aumento da eficiência total da produção, muitas empresas tomaram medidas para evitar falhas imprevistas. Onde é possível, se muda de uma manutenção cíclica para uma manutenção baseada na condição. Para isto, existem já há muitos anos, várias soluções de automação para este tipo de manutenção moderna e eficiente.

Visualização total do interior da válvula

ifm desenvolveu a nova Smart Valve (válvula inteligente) para detectar situações críticas em suas válvulas antecipadamente. O sensor identifica diferentes estados de desgaste. Pois, somente com uma detecção antecipada de vazamentos e depósitos na válvula é possível agir de forma preventiva.

ifm oferece a solução completa para a sua instalação

O sensor Smart Valve (válvula inteligente) pode ser configurado de forma flexível e ser facilmente integrado na infraestrutura existente da instalação. O kit completo não contém somente a tecnologia de instalação e conexão adequadas: você recebe o kit completo até a conexão no barramento de campo.

Os destaques do Smart Valve em resumo

  • Estado LED bem visíveis em todas as direções para um maior efeito à distância
  • Contínuo feedback de posição com precisão de grau da posição da válvula
  • Funções de diagnóstico como monitoramento de tempo e contador de ciclos
  • Notificação de mudança da posição fechada a fim de se obter informações sobre depósitos ou desgaste da vedação.
  • Parametrização flexível através do botão de programação ou pelo IO-Link

Estado LED brilhante bem visível de todas as direções

Comunicar bloqueios

Detectar depósitos, danos de vedação e desgastes de forma confiável