Reconnaissance et évaluation d'objets et de scènes avec nos capteurs de vision.
La performance d'un système de vision combinée avec la simplicité d'un capteur
Dans l’automatisation, les capteurs de vision sont désormais essentiels pour augmenter l’efficacité dans le contrôle d’assemblage, de production et de qualité. Il s'agit de caméras avec une évaluation dédiée à une application définie, c'est-à-dire un œil électronique, économique et avec un haut degré d'intégration et d’adaptation à l’environnement industriel.
De la caméra au capteur
Il y a encore quelques années, il fallait utiliser des systèmes de caméra coûteux pour faire de la vision. Par des innovations technologiques et des prix de composants en baisse constante, des fonctions de plus en plus intelligentes ont pu être réalisées dans des boîtiers de plus en plus petits et à des prix de plus en plus abordables.
Ces capteurs de vision compacts non seulement remplacent les systèmes de caméra, mais ils offrent également des solutions supplémentaires simples et économiques. Les capteurs 3D, par exemple, remplacent des détecteurs de proximité complexes ou des solutions à plusieurs détecteurs, comme, par exemple, des ponts de détecteurs optiques pour le contrôle de complétude de palettes ou de caisses de boisson.
Intégration facile
Les capteurs de vision sont également caractérisés par leur simplicité. Alors que, la plupart du temps, les systèmes de traitement d'images ne peuvent être intégrés dans le process de production que par du personnel spécialement formé ou par des intégrateurs externes coûteux, les capteurs de vision peuvent être utilisés sans connaissances préalables grâce à leur conception et leur approche dédiées à une application définie. "Paramétrage" facile au lieu de "programmation" complexe - telle est la devise. Des blocs fonctionnels prédéfinis aident à l'intégration dans l'API. Transmission des données, paramétrage et maintenance à distance sont effectués via l'interface process Ethernet. Tous les appareils disposent également de sorties de commutation T.O.R pour signaler une vérification réussie ou un défaut. Ainsi, les capteurs de vision peuvent être utilisés aussi facilement qu'un capteur tout ou rien.
Robuste et compact
Un autre avantage : Grâce à leurs indices de protection élevés et les larges plages de température, les capteurs de vision ifm peuvent être intégrés dans les machines comme un détecteur classique. Ils se distinguent également par un degré d'intégration particulièrement élevé. Contrairement aux solutions de caméras complexes, tous les éléments nécessaires comme éclairage, lentille, évaluation et logique de sortie sont intégrés dans un boîtier adapté aux contraintes industrielles. Des fonctions comme le contrôle de qualité, le contrôle de complétude ou la lecture de codes 1D et 2D sont faciles à réaliser avec les capteurs de vision ifm économiques.
Compétence en solutions spécifiques client
Le bon choix est primordial
Capteur de vision– Dualis du type O2D
détection et inspection d’objets dans un seul appareil.
Qu’il s’agisse d’une détection de contours ou d’une analyse de BLOB, le capteur de vision 2D Dualis peut réaliser de nombreuses applications de contrôle qualité et d’inspection pendant tout le processus de production.
Lecteur de codes – Identification O2I
De nos jours, les codes à barres sont très répandus. Ils peuvent être considérés comme des textes à lire de droite à gauche. Les codes 2D codent les informations sur toute la superficie. Comme un domino, des informations précises sont transportées par ces codes, elles sont lues par un capteur de vision O2I.
Capteur 3D – Reconnaissance d'objets O3D
Comme une planche à clous, le capteur O3D scanne en profondeur la scène située dans son champ de vue. Sur la base de ces plus de 23000 valeurs de distance mesurées, une multitude de capteurs virtuels peut être créée, par exemple pour contrôler la complétude d'une caisse de bouteilles...