You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Reaktionsschneller, präziser Strömungssensor

Reaktionsschneller, präziser Strömungssensor

Effiziente Produktion in gewünschter Qualität

Mit den Strömungssensoren vom Typ SBT sichern Sie Qualität und Effizienz in Ihren Produktionsprozessen, beispielsweise in Spritzgussanlagen, der Reifenherstellung oder der Fleischersatzproduktion. Reaktionsschnell und präzise ermittelt der Sensor die Durchflussmenge des zur konturnahen Temperierung eingesetzten Mediums, mit dem die Form je nach Prozessschritt erhitzt oder abgekühlt wird. Dabei lässt er sich auch von Luftblasen nicht irritieren.

Abweichungen vom Sollwert werden dank der hohen Wiederholgenauigkeit bereits ab geringsten Durchflüssen frühzeitig erkannt. Kostspieliger Materialausschuss durch vorzeitiges oder unvollständiges Erkalten wird vermieden.

Wartungsbedarf frühzeitig erkennen

Je nach Beschaffenheit des Wärme- oder Kältemediums können sich die Kanäle, die zur konturnahen Temperierungn in die Spritzgussform eingearbeitet sind, mit der Zeit zusetzen. Ablagerungen wie beispielsweise Kalk oder Schmutzpartikel können dazu führen, dass der Durchfluss des Wärme- oder Kälteträgers vermindert oder gar verhindert wird. Auch hier hilft die präzise arbeitende Sensorik, den Wartungsbedarf im zugesetzten Rohrleitungssystem schnell zu erkennen und Qualitätsminderungen vorzubeugen.

Zeitgemäßes Energiemanagement

Die Überwachung von Durchfluss und Temperatur hat sich in Temperierprozessen bewährt. Auf diese Weise kann der Energieverbrauch des Produktionsprozesses einfach überwacht und durch exakte Steuerung von Temperatur und Durchfluss optimiert werden.