C'est bien plus que du vent : le capteur de débit assure la sécurité
- Spécialement conçu pour la surveillance de l'air frais et des échappements sur les machines
- Réglage spécial sur l'air pour une performance optimale
- Pointe de mesure robuste pour des applications difficiles
- 2-en-1 : Vitesse du fluide et température
Performance optimisée grâce à IO-Link
- Paramétrage, diagnostic et traitement des données flexibles grâce à IO-Link
Un must pour des installations d’aspiration sur des machines
Des aérosols, des fumées ou des vapeurs toxiques sont générés lors des processus d'usinage ou de formage, par exemple par les lubrifiants utilisés. Des systèmes d'aspiration garantissent que ces derniers ne s'échappent pas de la machine. Ici, il est important que la vitesse du fluide soit respectée scrupuleusement. Si la puissance est trop faible, les vapeurs dangereuses ne seront pas complètement aspirées. Un débit d'aspiration trop important pourrait à son tour aspirer des copeaux ou du lubrifiant qui pourraient colmater le filtre. Le capteur de débit, qui fonctionne selon le principe de mesure calorimétrique, a été spécialement développé pour cette application. Il se distingue par une robuste pointe de mesure entièrement métallique. Elle résiste aux aérosols et aux vapeurs agressives, ainsi qu'à toutes les particules entraînées par l'air extrait. Cela assure une longue durée de vie au capteur. Une mesure de température intégrée supplémentaire permet d'économiser des coûts et des efforts d’installation pour un capteur supplémentaire.