• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteur de vibrations avec IO-Link
  2. Les avantages d’IO-Link

Les avantages du diagnostic vibratoire avec IO-Link

Améliorer la disponibilité des installations, réduire les coûts de maintenance.

La technologie IO-Link simplifie la mise en service du capteur de vibrations et l’intégration dans des plateformes de commande existantes ou des systèmes informatiques supérieurs. Les données process, de paramétrage et de diagnostic sont transmises par un câble standard non blindé de manière numérique – et donc sans aucune perte de conversion – à un maître IO-Link et, de là, distribuées aux systèmes supérieurs. Vous augmentez ainsi facilement la disponibilité des installations, en réduisant les coûts de maintenance et d’entretien et en améliorant durablement la qualité des machines et des process.

Aperçu des avantages d’IO-Link:

  • Intégration dans les systèmes Ethernet industriels sans armoire électrique ni câblage complexe
  • Transmission fiable de données process, d’événement et de diagnostic
  • Accès à distance aux paramètres du capteur possible via la structure IT

Détection complète de fréquences pour l’identification précoce des dommages

Le VVB détecte simultanément les valeurs caractéristiques v-RMS, a-RMS, a-Peak, crest et température – tous des indicateurs importants de problèmes fréquents sur les machines. L’indicateur de vitesse de vibration, v-RMS, est standardisé par la norme ISO10816 et constitue une mesure de l’énergie à laquelle est soumise la machine.

Les détériorations de roulements, les processus de frottement, les frictions ou la cavitation génèrent, en particulier à un stade précoce, des vibrations à haute fréquence et à très faible énergie. Elles ne sont pas couvertes par la plage de fréquences décrite dans la norme ISO et n'influencent le v-RMS qu’à leur stade avancé. La valeur crête (a-Peak) et la valeur efficace (a-RMS) de l’accélération de vibration sont affectées très tôt par ces types de dommages et permettent donc de les révéler.

Analyse détaillée des défauts grâce aux données brutes disponibles

Les valeurs caractéristiques sont insuffisantes à elles seules? Vous souhaitez procéder à une analyse plus approfondie des dommages?
Le capteur peut fournir les données brutes des vibrations en tant que binary large object (BLOB) sur demande ou par l’intermédiaire d’un événement sur la sortie de commutation. Elles peuvent aussi être facilement lues via IO-Link. L’intervalle d’enregistrement du BLOB est de 4secondes. La transmission aux systèmes supérieurs s’effectue pendant plusieurs minutes après l’enregistrement interne (en fonction de COM2 ou COM3).

Compteur d’heures de fonctionnement de machines

Vous souhaitez connaître les heures de fonctionnement effectives de votre machine?
Le VVB vous le permet en un clin d’œil! Au moyen de la valeur caractéristique de vibration v-RMS, il peut surveiller le temps de fonctionnement réel de la machine. Pour cela, il suffit de paramétrer un seuil individuel dans le capteur. Dès que le v-RMS dépasse ce seuil, la durée du dépassement est cumulée. En outre, un compteur quantifie le nombre de dépassements du seuil. Il est ainsi possible de détecter indirectement chaque cycle de fonctionnement de la machine par l’intermédiaire du capteur. Si nécessaire, le capteur peut transmettre ces deux valeurs caractéristiques à tout moment au système de contrôle-commande ou à un système informatique supérieur.