You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

In volo verso l’innovazione: SAP Public Cloud è la tua destinazione?

07.06.23

Migrazione di SAP S/4HANA da "on-premises" al cloud

Di Gerald Scheffels per ifm

La vita di un responsabile IT può essere così semplice, se si decide di ospitare il proprio sistema ERP in Public Cloud. Nessun costo per l’acquisto, nessun onere per un funzionamento regolare, backup dei dati e aggiornamenti, funzionalità completa, con accesso globale a tutti i dati rilevanti: rispetto alle soluzioni on-premises, la digitalizzazione porta con sé un pacchetto completo di vantaggi, soprattutto per gli utenti SAP. Ecco perché sempre più responsabili IT scelgono di migrare l'infrastruttura SAP S/4HANA dell'intera azienda in SAP Public Cloud.

Ciò che fa piacere al personale IT, può certamente causare grattacapi o quantomeno preoccupazioni alla parte tecnica. È comprensibile che siano interessati a lavorare il più possibile in un ambiente informatico familiare senza interruzioni e, soprattutto, a mantenere molte funzioni consolidate, oltre a modifiche e impostazioni personalizzate.

Nella pianificazione della domanda di materiale, queste preoccupazioni possono essere sostanzialmente superate perché MRP View Excellence di ifm è una vera e propria applicazione nel Public Cloud che offre la trasparenza necessaria nella pianificazione del materiale di cui un responsabile MRP ha assolutamente bisogno. Questa applicazione crea trasparenza perché fornisce una panoramica centrale per la gestione di tutti i flussi di materiale in SAP. Le panoramiche dei materiali sono visualizzate in un'unica schermata, le informazioni dettagliate sono disponibili con un solo click: tutto è facile da usare e intuitivo nel design Fiori. Il timore di cadere dalle nuvole come utente di Public Cloud è quindi infondato.

"Un momento", penseranno alcuni utenti di SAP S/4HANA, "usiamo già una soluzione del genere per la nostra installazione on-premises". Giusto: da molti anni, ifm fornisce un'unità di controllo centrale per SAP S/4HANA con GIB Operations. Agisce da sistema di navigazione completo, mostrando tutte le informazioni rilevanti concentrate in un'unica schermata e consentendo di passare direttamente a tutte le transazioni. Ciò significa che la pianificazione, l'esecuzione e il controllo vengono eseguiti da un'unica applicazione. E questo non solo è estremamente pratico e intuitivo, ma crea anche trasparenza, fa risparmiare tempo e guida il responsabile MRP senza problemi nel suo lavoro quotidiano: è proprio per questo che molti utenti utilizzano GIB Operations.

Trasparenza, anche nel Public Cloud

La novità è che parte di questa grande soluzione ora è disponibile anche come App per SAP Public Cloud, rendendo la decisione di migrare molto più semplice. Una panoramica di alcuni vantaggi di MRP View Excellence:

  • Risparmio di tempo e costi - grazie alla visualizzazione e all'analisi efficiente dello stock di materiale. Con limiti di capacità o stock in eccesso, MRP View Excellence consente all'utente di rilevare e contrastare le irregolarità non appena si verificano.
  • Trasparenza - tutte le informazioni essenziali per il responsabile MRP a prima vista. La schermata iniziale offre una panoramica perfetta. Non potrebbe essere più facile da usare. Se desidera visualizzare i dettagli, è sufficiente utilizzare il menu drill-down per visualizzare chiaramente ciò che si desidera vedere.
  • Decisione rapida - nessun passaggio continuo da un'app all'altra. Riunendo tutte le informazioni pertinenti in una dashboard di navigazione centrale si accelera il processo decisionale. E questo può essere estremamente importante, soprattutto in caso di irregolarità. Il salto dalla panoramica al dettaglio tramite il drill-down accelera la gestione o l’inversione del processo nella fase successiva.
  • Affidabilità nella pianificazione - uno sguardo allo sviluppo futuro delle scorte. Non solo le scorte attuali, ma anche quelle future sono visualizzate in termini di quantità e valore. Ciò consente all'utente di rilevare tempestivamente gli stock in eccesso o le carenze e pianificare con maggiore precisione.

Questa soluzione pratica è stata sviluppata in collaborazione con Gigaset, la rinomata azienda tedesca produttrice di prodotti e soluzioni di comunicazione. "Senza questa unità di controllo centrale, non riuscivamo ad immaginare di passare nel Public Cloud. Insieme a ifm, era per noi una priorità assoluta rendere quest'area centrale compatibile con il cloud", afferma Andreas Tourneur, Vice President Order Centre di Gigaset.

Resta da vedere se anche il responsabile MRP o il buyer potranno davvero cogliere appieno i vantaggi di questa soluzione: il compito di gestire una supply chain, una catena di produzione e di valore tanto stabile quanto flessibile e in grado di adattarsi costantemente alle nuove condizioni rimane impegnativo. Ma con la combinazione di SAP S/4HANA e MRP View Excellence nel Public Cloud, il sistema ERP offre l'agilità e la trasparenza necessarie per affrontare questa sfida con maggiore calma senza cadere dalle nuvole per la discrepanza tra la pianificazione delle scorte e la realtà.

Il primo passo per utilizzare MRP View Excellence è molto semplice. L'App è disponibile in SAP Store.

Ulteriori informazioni su MRP View Excellence sono disponibili qui.