You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Gestione della supply chain
  2. Software per SAP
  3. MRP view XLNce

MRP view XLNce: dashboard centralizzata per il controllo di tutti i flussi di materiale su SAP S/4HANA

Quali sono i vantaggi dell'App MRP view XLNce per l'utente?

  • Visualizzazione moderna in Fiori
  • Panoramica dei materiali in un'unica dashboard
  • Selezione facile del periodo
  • Informazioni accessibili con un solo click
  • Opzione per la visualizzazione di dati singoli o aggregati

Richiedi una demo ➜

App in evidenza

Nel Public Cloud tutto si presenta con un interfaccia moderna e accattivante, seguendo la logica Fiori che consente di raggiungere dettagli con soli 3 click. Ogni applicazione ha la sua App dedicata, semplificando notevolmente l'esperienza utente.

In passato, gli utenti esperti di SAP dovevano passare da una transazione all'altra e scendere nei dettagli per orientarsi tra diverse modalità e informazioni. Questa procedura avveniva attraverso un labirinto di tabelle infinite e alberi decisionali ormai obsoleti. Oggi, la navigazione è semplificata grazie a riquadri moderni e user-friendly, eliminando la complessità di consultare tavole interminabili e vecchie mappe decisionali.


È meglio ora?

Sì, certo!

La logica App ha rappresentato una grande sfida per gli architetti del sistema, i quali hanno dovuto semplificare notevolmente l'interfaccia. Invece di offrire ogni possibile opzione, il sistema ora anticipa le esigenze dell'utente e fornisce solo le informazioni rilevanti.

Gli architetti del sistema si sono chiesti: "Qual è l'obiettivo dell'utente con la sua richiesta?", e hanno progettato il sistema di conseguenza. In questo modo, l'utente ha a disposizione solo le informazioni che hanno senso per lui in modo chiaro e trasparente.

No, non completamente!

In linea di principio, non importa se l'utente deve orientarsi tra transazioni o applicazioni, entrambe le opzioni possono essere complesse, confuse e soggette a errori.

Per questo motivo GIB Operations offre da molti anni un'unità di controllo centrale per semplificare la navigazione. Questo sistema di navigazione centrale mostra tutte le informazioni rilevanti in un'unica schermata e consente di accedere rapidamente a tutte le transazioni necessarie. Grazie alla sua estrema trasparenza e alla possibilità di risparmiare tempo, questo sistema è molto utile nel lavoro quotidiano. E ora, questa funzionalità di navigazione è disponibile anche per il SAP Public Cloud!

Soluzione SaaS con molte funzionalità utili

Accesso diretto tramite il launchpad

Intuitivo, autoesplicativo e facile da utilizzare: nel launchpad, l'utente trova il collegamento alle aree di lavoro, tra cui la panoramica dei materiali anche a più livelli, la configurazione dei campi cliente e la configurazione della navigazione.

Tutte le informazioni in un'unica dashboard

Visualizzazione di tutte le informazioni pertinenti in un'unica schermata di navigazione. Oltre a tutti i dati relativi alle scorte, in questa panoramica sono disponibili anche i dettagli relativi ai master data dei materiali. Questo facilita la gestione, assicurando trasparenza e affidabilità nella pianificazione.

Diverse visualizzazioni del periodo di riferimento temporale

Cronologia periodica dei materiali da diverse prospettive, come esigenze, ricevute o quantità disponibili. Inoltre, è possibile selezionare diverse periodicità, ad esempio giorno, settimana o mese.

Vai a tutte le attività rilevanti

Tutte le funzionalità sono a disposizione dell'utente per un singolo materiale, per una selezione o per l'intero elenco. In questo modo, i responsabili MRP o i buyer possono organizzare la loro lista di lavoro personale in modo chiaro ed efficace. Sono disponibili collegamenti rapidi per ulteriori elaborazioni e dettagliate valutazioni.

Visualizzare i singoli materiali con un solo clic

Sia che tu stia guardando un elenco aggregato di materiali o una visualizzazione a livello singolo: è possibile ottenere ulteriori informazioni sulla pianificazione MRP con un solo click. Tutto è organizzato in modo chiaro e strutturato.

Visualizzazione a più livelli

Accesso rapido ai diversi livelli di distinta base tramite semplici menu a discesa. Esportazione in Excel e selezione dell'utilizzo desiderato della distinta base, ad esempio per le vendite, la produzione o la progettazione.

Vantaggi di una visualizzazione MRP XLNce su SAP S/4HANA in sintesi

Risparmio di tempo e di costi attraverso la visualizzazione e l'analisi efficiente dello stock di materiale

Con MRP view XLNce l’utente può individuare tempestivamente i limiti di capacità e gli eccessi di stock e avviare misure appropriate.

Trasparenza di tutte le informazioni essenziali MRP in un colpo d'occhio

La visualizzazione aggregata nella schermata iniziale rende l'applicazione chiara e user-friendly, riducendo significativamente la complessità. Tuttavia, tutte le informazioni dettagliate rimangono direttamente accessibili attraverso meccanismi di drill-down. Ciò garantisce massima trasparenza.

Rapida presa di decisioni senza costanti switch da un'App all'altra

Riunendo tutte le informazioni pertinenti in un'unica schermata di navigazione centrale, è possibile prendere decisioni in modo rapido e sicuro, senza dover saltare avanti e indietro tra le varie app. Inoltre, MRP view XLNce consente il drill-down a tutte le informazioni dettagliate e fornisce un'opzione di gestione diretta.

Sicurezza nella pianificazione - uno sguardo allo sviluppo futuro degli stock

Mostrando i livelli futuri di stock in termini di quantità e valore, si evidenziano tempestivamente eventuali eccedenze o carenze. Ciò porta al miglior risultato possibile nella pianificazione.

Author Image

Sfrutta i vantaggi di SAP Public Cloud senza compromettere trasparenza, usabilità ed efficacia con MRP view XLNce, la dashboard centrale per il controllo di tutti i flussi di materiali su SAP S/4HANA. In questo modo, continui a essere in grado di agire.

Christof Weyand Product manager, ifm business solutions gmbh

Richiedi una demo

Vuoi saperne di più sulle nostre soluzioni di ottimizzazione della supply chain in SAP? Sei alla ricerca di una soluzione che permetta di trasferire automaticamente i dati dalle macchine o dai sensori in SAP e di avviare processi intelligenti? Compila il modulo e richiedi subito una demo in loco o online.