• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Panoramica
  2. Torrette di segnalazione

Torrette e lampade di segnalazione a LED

Nelle sue torrette di segnalazione, ifm utilizza la moderna tecnologia LED RGB a lunga durata, in grado di indicare valori in almeno 7 colori diversi. Poiché è possibile regolare anche la luminosità e la frequenza di lampeggio, è possibile visualizzare numerosi stati di funzionamento o messaggi di stato già con una torretta di segnalazione a un solo segmento. La torretta di segnalazione a 5 segmenti e quella a 20 segmenti possono essere utilizzate anche per visualizzare stati complessi dell’impianto, nonché sequenze di processo o livelli.

Le torrette di segnalazione possono essere configurate individualmente tramite IO-Link o, in alcuni modelli, anche utilizzando un pulsante di parametrizzazione. I numerosi accessori di montaggio aumentano ulteriormente la gamma di applicazioni, in modo da poter coprire un ampio spettro applicativo con un unico tipo di torretta.

Contenuti

Vantaggi del prodotto

Configurabilità individuale per la massima flessibilità
Grazie alla tecnologia LED RGB, la torretta di segnalazione è adattabile in modo individuale (luce permanente, luce lampeggiante, flash, diversi colori). Così si riducono le varianti e lo stoccaggio. La torretta di segnalazione può essere impostata in diverse modalità operative, ad es. in un modo analogico per la visualizzazione dei livelli.
Buona visibilità anche a grandi distanze e in piena luce
Un altro grande vantaggio delle torrette di segnalazione di ifm è la loro visibilità a grandi distanze anche in ambienti molto luminosi. Ciò è possibile grazie alla copertura in plastica oscurata dei segmenti di indicazione.
Segnale acustico aggiuntivo per una stima più rapida dello stato
Oltre alle torrette di segnalazione puramente ottiche, ifm offre anche varianti con avvisatore acustico per facilitare ulteriormente il rilevamento di uno stato. Sette diverse sequenze di toni, ad esempio, consentono di identificare in modo affidabile l’impianto che trasmette il segnale tra quelli presenti in un sito.
Installazione semplice per qualsiasi applicazione
Una base per il montaggio è compresa nella fornitura. In più è disponibile una variante con base di montaggio che consente un'altezza di installazione più elevata. Questa base di montaggio può essere ruotata di 90° per consentire un montaggio a parete senza ulteriori accessori. Oltre a ciò sono disponibili accessori per montaggio su staffa.

Torretta di segnalazione a LED a 1 segmento in dettaglio

Modalità IO-Link

Se la torretta rileva una comunicazione IO-Link, avvia automaticamente la modalità IO-Link. In modalità IO-Link, la torretta può essere configurata e gestita attraverso la comunicazione dei dati di processo tra il master IO-Link e la torretta stessa.

L’utente può regolare il colore e la frequenza di lampeggio della torretta, nonché attivare e disattivare l’avvisatore acustico e leggere lo stato del pulsante di feedback sulla torretta.

Modalità SIO: modalità On/Off

Durante la parametrizzazione tramite IO-Link, l'utente può selezionare una modalità. Se viene selezionata la "modalità On/Off" e la comunicazione IO-Link viene interrotta, la torretta avvia automaticamente la modalità SIO.

In "modalità On/Off", l'utente può selezionare un'illuminazione diversa per ciascun ingresso della torretta.

Per ogni ingresso è possibile impostare il colore, la frequenza di lampeggio e l'intensità. Se l’ingresso passa al segnale High, la torretta si accende come configurato. Se un segnale High è presente contemporaneamente su due ingressi, l’ingresso "LED-A" ha una priorità maggiore rispetto all’ingresso "LED-B" o "LED-C".

Un parametro separato definisce se il pin 4 IO-Link del connettore viene utilizzato come ingresso per attivare l’avvisatore acustico o come uscita per indicare lo stato del pulsante di feedback.

Modalità SIO: modalità RGB

Durante la parametrizzazione tramite IO-Link, l'utente può selezionare una modalità. Se viene selezionata la "modalità RGB" e la comunicazione IO-Link viene interrotta, la torretta avvia automaticamente la modalità SIO.

In "modalità RGB", i tre ingressi digitali hanno una funzione fissa. Ogni ingresso è assegnato a uno dei tre colori primari "rosso, verde, blu".

Se all'ingresso LED-A è presente un segnale High, la torretta è rossa. Se all'ingresso LED-B è presente un segnale High, la torretta è verde. Se è presente un segnale High su entrambi gli ingressi LED-A e LED-B, viene utilizzata la combinazione rosso e verde = giallo.

Torretta di segnalazione a LED a 3 e 5 segmenti in dettaglio

Le torrette di segnalazione di ifm sono disponibili in due varianti: varianti con interfaccia IO-Link e varianti con interfaccia IO-Link e ingressi digitali per il comando di ogni singolo segmento.
I segmenti possono essere gestiti in modo rapido e flessibile tramite l’interfaccia IO-Link. Il colore, l'intensità della luce e la frequenza di lampeggio possono essere regolati in base alle esigenze.

In alcune varianti sono disponibili ingressi digitali aggiuntivi per il controllo dei segmenti LED e dell’avvisatore acustico. Ciò significa che la torretta di segnalazione può essere utilizzata anche in sistemi convenzionali senza interfaccia IO-Link.

Parametrizzazione senza IO-Link

Alcune varianti della torretta di segnalazione possono essere impostate, senza IO-Link, in tre semplici passaggi utilizzando un pulsante.

Con il pulsante è possibile impostare le seguenti proprietà per ogni segmento LED:

  • Colore (rosso, verde, arancione, blu, viola, turchese, bianco, giallo, spento)
  • Frequenza (permanentemente acceso, lampeggiante lento/medio/veloce, flash lento/medio/veloce)
  • Luminosità (100%, 75%, 50%, 25%)

Parametrizzazione con IO-Link

In alternativa, le torrette di segnalazione possono essere comodamente parametrizzate tramite IO-Link. In questo modo è possibile salvare e caricare i set di parametri. A seconda del modello, sono disponibili fino a tre modi operativi.

Modalità On/Off

In modalità On/Off, i colori dei segmenti possono essere definiti in anticipo e quindi attivati o disattivati individualmente. Inoltre, è possibile definire la frequenza di lampeggio e l’intensità per ogni colore.

Modalità RGB

La modalità RGB consente alle torrette di segnalazione di utilizzare l'intera gamma di funzioni. In questo caso, a ogni bit di dati è assegnato uno dei tre colori primari "rosso, verde, blu", per cui il colore richiesto può essere miscelato per ogni segmento scrivendo i dati ciclici.

Modalità analogica

La modalità analogica è disponibile solo con le torrette di segnalazione a 5 segmenti e visualizza un valore compreso tra 0 e 100% in tipi di visualizzazione predefiniti.

Torretta di segnalazione a 20 LED in dettaglio

Con 20 LED gestibili singolarmente, questa torretta di segnalazione offre la massima flessibilità. La torretta di segnalazione a 20 LED può essere gestita esclusivamente tramite IO-Link e offre numerose possibilità con due diverse modalità. Tuttavia, entrambe le modalità possono essere sovrascritte con User Predefined Banks (banchi utente predefiniti).

Modalità On/Off / Signal Light Mode

In Signal Light Mode è possibile definire fino a 5 segmenti. I segmenti variano per dimensione, colore e tipo di indicazione (ad esempio, luce permanente o lampeggiante). La dimensione dei segmenti può essere definita dai 20 LED regolabili singolarmente. Ad esempio, l'importanza di un singolo stato può essere indicata impostando 1 segmento grande composto da 16 LED e due segmenti piccoli composti da 2 LED ciascuno. Per separare visivamente i segmenti l'uno dall'altro e ottenere una migliore visibilità, è anche possibile spegnere l'ultimo LED di ciascun segmento e utilizzarlo quindi come separatore.

Modalità analogica / Level Meter Mode

Con Level Meter Mode è possibile visualizzare un valore analogico sotto forma di grafico a barre. La direzione di visualizzazione può essere selezionata tra "Bottom Up" e "Top Down". Per ciascuno dei 20 elementi è possibile definire un colore e il tipo di indicazione (ad esempio, luce permanente o lampeggiante). Per una stima ottimale in tutte le condizioni ambientali, è possibile definire anche l’intensità del LED e il volume dell’avvisatore acustico nelle versioni dotate di questo segnalatore.

Panoramica varianti

Codice articolo 1 segmento

Codice articolo 3 segmenti

Codice articolo 5 segmenti

Codice articolo 20 LED

Comando tramite ingressi digitali

Comando tramite IO-Link

Base di montaggio

Avvisatore acustico

Pulsante

 

DV1300

DV1500

 

 

DV1310

DV1510

 

DV2120

DV1320

DV1520

 

DV2121

 

 

 

DV2130

DV1330

DV1530

 

DV2131

 

 

 

 

DV2300

DV2500

DV2900

 

DV2310

DV2510

DV2910

 

DV2320

DV2520

DV2920

 

DV2330

DV2530

DV2930

Opzioni di montaggio

Opzioni di montaggio torretta di segnalazione a LED a 3 / 5 e 20 segmenti

Opzioni di montaggio torretta di segnalazione a 1 segmento

Altri dispositivi IO-Link