You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Condition Monitoring
  3. Centralina di controllo per segnali analogici standard

Centralina di controllo per segnali analogici standard

Monitoraggio dei valori di processo analogici

Ovunque, nel settore industriale, i sensori elettronici vengono utilizzati per rilevare i valori di processo quali temperatura, pressione o flusso.

Il monitoraggio dei valori di processo avviene spesso direttamente nel sensore; tuttavia, a volte sono necessari dispositivi di monitoraggio separati, ad esempio se è necessario compensare due valori misurati l’uno con l’altro e monitorare il valore risultante.

Calcolo e analisi dei valori misurati

La centralina di controllo ha diverse modalità operative e può essere collegata a due sensori analogici.
In questo modo, è possibile assegnare due punti di commutazione a un segnale di misura oppure assegnare un valore di soglia a due valori misurati. I due segnali di misura possono essere scalati e collegati tra loro utilizzando funzioni matematiche come l’addizione o la sottrazione.
Il valore di processo così calcolato può essere monitorato con un massimo di due punti di commutazione e trasmesso come segnale analogico (4...20 mA).
I valori misurati possono essere trasmessi digitalmente a un sistema di controllo di livello superiore tramite IO-Link. Anche l’ampia parametrizzazione del dispositivo è comodamente eseguibile tramite IO-Link.

Applicazioni

Misurazione della pressione differenziale sui filtri

Due sensori di pressione misurano la pressione a monte e a valle del filtro. Se il filtro si intasa con il passare del tempo, la pressione differenziale aumenta.

Misurazione della pressione in un serbatoio di fermentazione

Oltre alla pressione idrostatica sul fondo del serbatoio, viene misurata la pressione del gas sopra il fluido, che aumenta in seguito alla fermentazione, e viene sottratta dalla pressione idrostatica per determinare il livello.