You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Robusto sensore di pressione ad alta risoluzione

Robusto sensore di pressione ad alta risoluzione

Un prodotto di successo ulteriormente migliorato

Per molti anni i sensori di pressione PI di ifm si sono affermati nel settore Food & Beverage. La chiave di questo successo è la cella di misura in ceramica estremamente robusta, in grado di resistere anche a picchi di pressione e sovraccarichi estremi. La ceramica è resistente anche ai fluidi abrasivi. A differenza dei sensori convenzionali con membrana in metallo, non è necessario l'olio come mezzo di trasmissione della pressione; in questo modo si evita il rischio di contaminazione del fluido in caso di danneggiamento del sensore. La cella di misura in ceramica offre la massima sicurezza, soprattutto nelle applicazioni del settore Food & Beverage. La nuova funzione di diagnostica avanzata permette di monitorare costantemente lo stato della cella di misura. In questo modo si garantisce la massima affidabilità nella misurazione e si soddisfano i requisiti per la documentazione dei processi critici.

Accurata compensazione delle variazioni di temperatura

Nei normali sensori di pressione, le rapide fluttuazioni della temperatura del fluido determinano una lettura più lenta del reale valore della pressione. La nuova compensazione dinamica della temperatura del PI bilancia questi effetti nei serbatoi e nelle tubazioni grazie ad un algoritmo intelligente, rendendo il segnale di misura ancora più rapido e affidabile.

IO-Link

IO-Link non consente soltanto la trasmissione digitale senza differenze del valore misurato, ma permette anche la parametrizzazione del sensore e la fornitura di dati diagnostici, ad esempio il monitoraggio della sovratemperatura o della cella di misura. In alternativa, il sensore può anche essere configurato in loco utilizzando tre pulsanti e il menu di parametrizzazione.

Risoluzione elevata

La risoluzione del segnale IO-Link è stata aumentata a 20.000 passi, fruttabile in particolare per la misurazione idrostatica nei serbatoi.

I prodotti