You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Tensione di alimentazione
  3. Direttamente sul campo

Direttamente sul campo

Tensione di alimentazione direttamente sul campo

Sempre più utenti montano i componenti di controllo in modo decentrato sulla macchina invece che nel quadro elettrico, ad esempio i master IO-Link o altri moduli da campo.

Con l'alimentazione classica dal quadro elettrico si verificano cadute di tensione critiche a causa delle alte correnti che attraversano i lunghi cavi. Per evitare questo, ifm offre un potente alimentatore da montare direttamente sul campo.

Protezione nel circuito secondario

I fusibili elettronici integrati proteggono in modo affidabile i componenti collegati all'alimentazione a 24 V da sovracorrenti e cortocircuiti.

Affidabilità più elevata

I fusibili elettronici rilevano in modo affidabile i cortocircuiti anche con linee ad alta resistenza. Grazie ai quattro circuiti di uscita protetti singolarmente è possibile scegliere quale circuito difettoso disattivare, mentre i circuiti intatti continuano a funzionare in modo affidabile.

L’alimentazione è garantita anche con alti picchi di corrente, come quando si ha la commutazione di carichi capacitivi.

Ulteriori funzioni IO-Link

  • Regolazione della tensione di uscita
  • Trasmissione della tensione effettiva del lato primario e secondario
  • Trasmissione della corrente per canale
  • Trasmissione del canale attivato in caso di errore
  • Ripristino del canale attivato