• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Elevata disponibilità nella movimentazione di materiali sfusi

Automazione portuale
Automazione navale
Logistica
Case Study

Monitoraggio delle vibrazioni su un azionamento con ruota a benna

Trasparenza

Riduzione dei tempi
per la messa in servizio

Maggiore
disponibilità dell'impianto

Risultati

  • Diagnosi delle vibrazioni dei componenti di azionamento
  • La necessità di una manutenzione viene rilevata per tempo
  • Riduzione dei tempi di inattività non programmati
  • Elevata disponibilità

La sfida

I nastri trasportatori trasportano il minerale ai depositi e alle navi da carico. Qui vengono utilizzati i cosiddetti stacker reclaimer, che svolgono la funzione di raccolta e immagazzinamento. Queste macchine multifunzionali combinate raccolgono il minerale con una grande ruota a benna che gira sopra il materiale sfuso. L'azionamento della ruota a benna è una parte fondamentale di queste macchine. I guasti imprevisti che si sono verificati in passato hanno talvolta richiesto lunghe riparazioni.

Il motivo era l’impossibilità di eseguire una manutenzione in tempo reale. In passato, le vibrazioni insolite nell’azionamento venivano rilevate troppo tardi o non venivano rilevate affatto. I lunghi tempi di manutenzione avevano un impatto negativo sulla produttività dell'intero impianto causando costi elevati. Per aumentare la disponibilità degli stacker reclaimer, le vibrazioni di motori e riduttori dovevano essere monitorate in tempo reale per consentire una rapida reazione in caso di guasto imminente.

Il nostro cliente

Porto per minerale di ferro

Il Brasile è il secondo esportatore mondiale di minerale di ferro. In un porto vicino a Rio de Janeiro, grandi navi da carico possono attraccare ed essere caricate con minerale di ferro che viene trasportato su rotaia dalle miniere del Paese al porto.

Il porto dispone di due depositi di stoccaggio del minerale con una capacità di 2,5 milioni di tonnellate. Con un raccordo ferroviario lungo oltre due chilometri per lo scarico dei vagoni e la manovra dei treni, è possibile trasportare il materiale sfuso in modo efficiente.

Il terminal è in funzione dal 2015, impiega circa 1.700 persone e ha una capacità di 50 milioni di tonnellate di merci sfuse all'anno.

Il nostro cliente

Porto per minerale di ferro

Il Brasile è il secondo esportatore mondiale di minerale di ferro. In un porto vicino a Rio de Janeiro, grandi navi da carico possono attraccare ed essere caricate con minerale di ferro che viene trasportato su rotaia dalle miniere del Paese al porto.

Il porto dispone di due depositi di stoccaggio del minerale con una capacità di 2,5 milioni di tonnellate. Con un raccordo ferroviario lungo oltre due chilometri per lo scarico dei vagoni e la manovra dei treni, è possibile trasportare il materiale sfuso in modo efficiente.

Il terminal è in funzione dal 2015, impiega circa 1.700 persone e ha una capacità di 50 milioni di tonnellate di merci sfuse all'anno.

La soluzione: perché ifm?

L'operatore portuale vanta una pluriennale collaborazione con ifm. Di conseguenza, ifm è stata in grado di sviluppare, fin dall'inizio del progetto, una soluzione personalizzata in base ai requisiti richiesti. L'affidabilità e la qualità della soluzione sono state subito convincenti. I sensori di vibrazione VSP001 sono stati montati sull’azionamento e i dati registrati vengono valutati in tempo reale dalla centralina diagnostica VSE151. Inoltre, i sensori TS2229 e il convertitore per sensori di temperatura TP9237 rilevano le temperature dei componenti critici.

Tutto sommato, questo crea un quadro molto buono e trasparente delle condizioni dei componenti critici delle macchine. Di conseguenza, gli interventi di manutenzione possono essere pianificati meglio, evitando il più possibile i fermi macchina non programmati. Il monitoraggio e la diagnosi delle condizioni della macchina aumentano l'efficienza globale dell'impianto (OEE). Per poter valutare ancora meglio i dati di diagnosi delle vibrazioni, è attualmente in fase di test la piattaforma IIoT moneo RTM. Sono stati installati anche sistemi aggiuntivi con sensori induttivi o ottici. Per il futuro, l'operatore portuale si aspetta una notevole riduzione degli interventi di manutenzione non pianificati dovuti a guasti alle apparecchiature.

Case Study: Elevata disponibilità nella movimentazione di materiali sfusi

Le storie di successo più recenti

Report di applicazione, Case Study e video da tutti i settori industriali mostrano come i nostri clienti riescano ad ottimizzare i costi grazie alle soluzioni di ifm. Allo stesso tempo, è spesso possibile aumentare l'efficienza e la funzionalità delle macchine.