• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Birrificio König-Brauerei – Sicurezza durante il trasporto dei pallet

Industria degli imballaggi
Logistica
Report di applicazione
Master brewer during the quality check in the brewery's bottling plant

Fonte: Bitburger Braugruppe

La migliore protezione possibile sull’elevatore pallet

Nel birrificio König-Brauerei di Duisburg in Germania possono essere riempite fino a 55.000 bottiglie all'ora. Sistemate nelle casse giuste, nel deposito intermedio vengono effettuati il picking in base all’ordine e la preparazione per la consegna. Nel corso di questa catena di processi, le casse e i pallet devono superare più piani. Il perno della logistica interna è quindi un sistema di sollevamento pallet adeguatamente dimensionato e frequentato. Per garantire la migliore protezione possibile ai dipendenti nell'area di lavoro di questi trasportatori verticali, il birrificio ha provveduto a dotare i dispositivi di sicurezza di griglie fotoelettriche di ifm per raggiungere un livello tecnologico all’avanguardia.

Carbone, acciaio e Pils: la storia del bacino della Ruhr non è segnata soltanto dalle miniere e dall’industria pesante. In numerose città dell’area urbana più grande d’Europa si è affermata contemporaneamente anche la tradizione della produzione di birra. E questo vale anche per Duisburg, dove nel 1858 Theodor König apriva il suo birrificio, in cui ancora oggi viene prodotta e imbottigliata la König Pilsener. Mentre all'inizio la domanda poteva ancora essere soddisfatta con il lavoro manuale, oggi gran parte del lavoro del birrificio viene svolto con il supporto di macchine.

Ad esempio, nell’intralogistica: a cominciare dall’imbottigliamento e dalla sistemazione delle bottiglie nelle rispettive casse di birra alla consegna, passando per il trasporto delle casse nel deposito intermedio, il picking, qui molte operazioni sono automatiche.

In un primo progetto pilota è emerso quanto sia effettivamente semplice gestire le griglie di sicurezza. Per l’ammodernamento della messa in sicurezza degli elevatori abbiamo perciò optato per questi dispositivi di ifm.

Roland Schoppmann Capo elettricista nella manutenzione dell'impianto di imbottigliamento, König-Brauerei

In merito al birrificio König

Nel 1858 Theo König aprì il suo birrificio a Duisburg-Beek (Germania). Qui ancora oggi si produce l’omonima König Pilsener.

In un primo progetto pilota è emerso quanto sia effettivamente semplice gestire le griglie di sicurezza. Per l’ammodernamento della messa in sicurezza degli elevatori abbiamo perciò optato per questi dispositivi di ifm.

Roland Schoppmann Capo elettricista nella manutenzione dell'impianto di imbottigliamento, König-Brauerei

In merito al birrificio König

Nel 1858 Theo König aprì il suo birrificio a Duisburg-Beek (Germania). Qui ancora oggi si produce l’omonima König Pilsener.

Elevatori costantemente in funzione come hub logistico

“Le casse vengono trasportate sui pallet al rispettivo luogo di destinazione”, spiega Roland Schoppmann. Il mastro elettricista è responsabile della manutenzione dell’impianto d’imbottigliamento. A causa dei cambiamenti strutturali e degli ampliamenti avvenuti nel corso degli oltre 160 anni di storia dell'azienda, le singole stazioni attraverso le quali la birra passa dall'imbottigliamento alla consegna sono state distribuite su più piani.

Il fulcro di questo sistema è costituito da un totale di cinque sollevatori di pallet, ognuno dei quali può trasportare su e giù un pallet con un massimo di 40 casse. In fondo, questi elevatori non si fermano mai: “Da noi, nei momenti di massima produzione possono essere imbottigliate 55.000 bottiglie all’ora”, afferma Shoppmann. In questo modo, il pallet si riempie in meno di un minuto ed è pronto per essere trasportato al deposito intermedio. Poi, con lo stesso ritmo devono arrivare le casse vuote. A ciò si aggiunge il flusso di pallet in direzione consegna. “Di conseguenza, non potremmo permetterci un fermo di lunga durata degli elevatori”, afferma il mastro elettricista.

Collaboriamo con ifm già in altri settori e finora siamo sempre rimasti soddisfatti dei prodotti e della collaborazione proficua e orientata alle soluzioni.

Roland Schoppmann Capo elettricista nella manutenzione dell'impianto di imbottigliamento, König-Brauerei

Le barriere di sicurezza riducono il rischio di infortuni

Per poter eseguire interventi di manutenzione all’impianto di trasporto o per eliminare eventuali guasti, le aree davanti agli elevatori devono essere sempre accessibili. “Non accessibili alle persone sono invece ovviamente gli elevatori se sono ancora in funzione”, sottolinea Schoppmann. “Nell’elevatore le persone correrebbero rischi troppo grandi. Per questo motivo tutti i punti di accesso alla zona di pericolo degli elevatori sono stati dotati di barriere fotoelettriche di sicurezza, in modo che questi possano arrestarsi immediatamente se qualcuno attraversa la zona protetta". L'azienda sta ora aggiornando questa misura di protezione con la tecnologia attuale affidandosi per la prima volta ai prodotti di sicurezza ifm.

Per la precisione, si affida a griglie fotoelettriche di sicurezza che consentono il passaggio, senza ostacoli, del materiale attraverso la zona protetta, ma bloccano il movimento pericoloso non appena una persona la interrompe. Questa funzione, chiamata anche muting, è già integrata nei dispositivi ifm e garantisce che la zona protetta possa essere disattivata soltanto per un breve periodo di tempo per il trasporto dei pallet. La distinzione tra pallet e persone avviene per opera di sensori ottici, i cosiddetti sensori muting, appositamente predisposti. Si tratta di sistemi di sensori già pienamente predisposti che, a seconda delle condizioni del materiale da trasportare, monitorano l’area di trasporto nella zona di pericolo con raggi luminosi disposti in modo trasversale o parallelo.

Se necessario, il muting può essere effettuato con due sensori ottici orientati in modo trasversale o parallelo. Con i dispositivi di muting orientati in modo parallelo, gli oggetti possono cambiare posizione e larghezza. In caso di muting trasversale, la posizione e la larghezza dell’oggetto sono determinanti e solo se entrambi i fattori sono corretti, le fotocellule vengono interrotte simultaneamente e la griglia fotoelettrica viene disattivata.

Massima protezione da un accesso non autorizzato

Per le griglie fotoelettriche di sicurezza di ifm sono disponibili sistemi di sensori per entrambe le varianti muting. Poiché nel caso del birrificio König-Brauerei è possibile trasportare negli elevatori soltanto pallet con una larghezza ben precisa, viene utilizzato un sistema di sensori dotato di muting incrociato.

Il sistema di sensori viene collegato al dispositivo di base in modo semplice tramite connettori già predisposti e viene analizzato. Il vantaggio è che il sistema può essere integrato con relativa facilità nell'infrastruttura esistente. In questo modo non sono necessarie spese per il collegamento dei cavi dei sensori di muting al quadro elettrico centrale. Inoltre, sia nei dispositivi di base che nei rispettivi sistemi di sensori sono integrati LED di stato ben visibili che semplificano enormemente l’orientamento delle griglie fotoelettriche.

A seconda della versione, il dispositivo di base come griglia fotoelettrica può monitorare un’altezza protetta fino a 910 millimetri e una larghezza massima della zona protetta fino a 12 metri, rispettando tutti i requisiti tecnici degli standard attualmente in vigore per il monitoraggio di una zona.

Safety light grids with green next to pallets with a fixed width in lifts
Safety light grids next to pallets with a fixed width in lifts

Accesso solo per i pallet: le griglie fotoelettriche di sicurezza impediscono alle persone di entrare nei montacarichi durante il funzionamento.

Collaborazione fruttuosa

“Collaboriamo con ifm già in altri settori e finora siamo sempre rimasti soddisfatti dei prodotti e della collaborazione proficua e orientata alle soluzioni”, afferma Schoppmann. “Per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare i prodotti di ifm anche nelle applicazioni legate alla sicurezza, soprattutto perché abbiamo potuto accertarci della competenza e dell’esperienza dei dipendenti ifm in questo campo nel corso di un appuntamento nella nostra sede.

In un primo progetto pilota è emerso quanto sia effettivamente semplice gestire le griglie di sicurezza. Per l’ammodernamento della messa in sicurezza degli elevatori abbiamo perciò optato per questi dispositivi di ifm. Si tratta di un’altra misura di successo per la migliore protezione possibile dei nostri dipendenti nelle zone automatizzate, in ogni momento".

Conclusioni

Con i suoi prodotti safety e la sua competenza tecnica nel settore della sicurezza di macchine e impianti, ifm supporta il birrificio König-Brauerei nel mantenere l'importante polo intralogistico del sito di Duisburg sicuro, a beneficio dei dipendenti.

Scarica ora il report di applicazione
Qual è la tua storia di successo con ifm?

Hai realizzato un’applicazione interessante con l’hardware o il software di ifm? In che modo i nostri sensori contribuiscono a ottimizzare i tuoi processi? Raccontacelo! Siamo lieti di presentare il nostro know how ad un vasto pubblico, gratuitamente.

Le storie di successo più recenti

Report di applicazione, Case Study e video da tutti i settori industriali mostrano come i nostri clienti riescano ad ottimizzare i costi grazie alle soluzioni di ifm. Allo stesso tempo, è spesso possibile aumentare l'efficienza e la funzionalità delle macchine.