• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sensori ifm utilizzati per il controllo delle valvole

Other industries
Industria chimica e di processo
Industria 4.0
Piattaforma IIOT moneo
Report video

Poiché le materie prime sono spesso immagazzinate in silos, i sensori per valvole (MVQ) possono essere utilizzati per controllare se uno sportello della valvola è aperto o chiuso, in modo da rilevare tempestivamente i primi segni di usura. Sto può così riconoscere anche se una valvola è usurata o bloccata ed evitare lotti difettosi risparmiando tempo e ottimizzando i costi nella produzione. Un altro vantaggio dei sensori di ifm è la connessione IO-Link, che consente a Sto di accedere al sensore direttamente dal sistema centrale, semplificandone il funzionamento e consentendone la manutenzione.

Sto

Sto è un produttore di pitture e intonaci, nonché il principale fornitore al mondo di sistemi compositi di isolamento termico, supportati dai sensori di ifm.

Sto

Sto è un produttore di pitture e intonaci, nonché il principale fornitore al mondo di sistemi compositi di isolamento termico, supportati dai sensori di ifm.

Sistemi IO-Link di ifm

Comunicazione punto a punto con sistemi IO-Link di ifm

IO-link è nato dalla cooperazione di aziende leader nella produzione di sensori, attuatori e sistemi di controllo. Insieme, è stata creata un'interfaccia standardizzata e indipendente dal bus di campo per l'automazione, che offre all'operatore un collegamento punto-punto senza un complesso indirizzamento. I sensori digitali, che in passato erano limitati per lo più a semplici segnali di commutazione o valori analogici, sono diventati sensori intelligenti.

Le storie di successo più recenti

Report di applicazione, Case Study e video da tutti i settori industriali mostrano come i nostri clienti riescano ad ottimizzare i costi grazie alle soluzioni di ifm. Allo stesso tempo, è spesso possibile aumentare l'efficienza e la funzionalità delle macchine.