You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Anomalie nella valvola?

Monitoraggio delle valvole in una nuova dimensione
Sensore Smart Valve

La valvola, scatola nera nella produzione

Nella tecnologia di processo, le valvole sono un componente fondamentale per la tecnica di produzione. Diverse tipologie di valvole cambiano il flusso dei singoli materiali e garantiscono il funzionamento e la manutenzione. Per garantire la qualità nella produzione è necessario assicurare un funzionamento corretto delle valvole.

Quando si presenta l'usura, è spesso già troppo tardi.

È difficile monitorare lo stato delle guarnizioni e delle valvole dall'interno. Spesso usura e danneggiamenti vengono rilevati troppo tardi, ossia quando la qualità e l'efficienza dell'impianto diminuiscono.
Ne conseguono lunghi tempi di manutenzione durante i quali la produzione resta ferma. Se le guarnizioni vengono ad esempio sostituite ad intervalli di manutenzione prestabiliti, ciò va a scapito del valore aggiunto dell'impianto.

Aumentare l'efficienza dell'impianto con ifm

Molte aziende con l'intenzione di aumentare l'efficienza di tutto un impianto, hanno preso provvedimenti per evitare anomalie non pianificate. Dove è possibile, si passa da una manutenzione ciclica a una predittiva. ifm fornisce già da molti anni diverse soluzioni di automazione per questo tipo di manutenzione moderna ed efficace.

Uno sguardo all'interno della valvola

ifm ha realizzato il sensore Smart Valve per rilevare in tempo situazioni critiche nella valvola; il sensore è infatti in grado di identificare diversi stadi di usura. Solo un rilevamento tempestivo di perdite e depositi sulla valvola consente un'azione preventiva.

ifm fornisce la soluzione completa per il tuo impianto

Il sensore Smart Valve può essere configurato in modo flessibile e integrato facilmente nell'infrastruttura esistente dell'impianto. Si tratta di un pacchetto completo: dalla tecnica di montaggio e collegamento adeguata fino alla connessione al bus di campo.

Le caratteristiche principali del sensore Smart Valve

  • LED di stato con ottima visibilità da maggiore distanza
  • Segnalazione esatta e continua della posizione della valvola
  • Funzioni di diagnostica come monitoraggio del tempo e contatore di cicli
  • Segnalazione dei cambiamenti della posizione chiusa che possono indicare depositi o usura della guarnizione
  • Semplice parametrizzazione tramite pulsante teach o IO-Link

LED di stato con ottima visibilità

Segnalazione di blocchi

Rilevamento affidabile di depositi, danni della guarnizione e usura