- Detectores capacitivos según la aplicación
- Tecnología
Visión general de la tecnología
Los detectores capacitivos detectan todo tipo de materiales sin necesidad de estar en contacto con ellos. Los sensores capacitivos detectan cualquier material con o sin contacto. Con los sensores de proximidad capacitivos de ifm, el usuario puede ajustar la sensibilidad para detectar líquidos o sólidos incluso a través de tanques o recipientes no metálicos.
Un condensador formado por dos placas genera una corriente eléctrica entre las placas cuando se suministra la energía. Cualquier material que entre en este campo cambia la capacitancia de estas placas
Un condensador también puede tener una sola placa. En este caso, la segunda «placa» es tierra.
Todos los detectores capacitivos tienen los mismos componentes básicos:
- Carcasa: De distintas formas, tamaños y materiales
- Elemento básico del sensor: Varía según la tecnología
- Sistema electrónico: Evalúa los datos transmitidos por el sensor
- Conexión eléctrica: Suministra la energía y las señales
En el caso de los sensores capacitivos, el elemento básico de detección es un condensador de una sola placa donde la conexión está puesta a tierra. Cuando un objeto se mueve en el campo de detección, la capacitancia cambia y la salida es conmutada.
- Condensador
- Conexión
- Superficie activa
Influencias en el alcance de detección
Nuestras fichas de datos definen 3 distancias de conmutación diferentes.
- El rango de detección se refiere al rango nominal definido durante el desarrollo y se basa en un objeto de algún tamaño y material estándar.
- El rango de detección real tiene en cuenta las desviaciones de los componentes a temperatura ambiente y es, en el peor de los casos, el 90% del rango de detección nominal.
- La distancia de funcionamiento también tiene en cuenta la deriva del punto de conmutación debido a la humedad, temperatura elevada, etc. y es en el peor de los casos el 90% del rango real de detección. Esta es la distancia que se debe valorar en caso de que la distancia de conmutación sea crítica.
Zona de detección | |
---|---|
Distancia de conmutación (mm) | 4 |
Distancia de conmutación real Sr (mm) | 4 ± 10% |
Distancia de trabajo (mm) | 0...3.25 |
Lo que más suele diferir es la forma. Resulta difícil proporcionar un factor de corrección basado en la forma. Es difícil proporcionar un factor de corrección basado en la forma, por lo que se deben realizar pruebas cuando la distancia de detección es crítica.
Por último, otro factor importante que influye en la distancia de conmutación es la constante dieléctrica. Con los sensores de nivel capacitivos, cuanto más alta es la constante dieléctrica, más fácil es detectar el material. A grandes rasgos, se puede afirmar lo siguiente: si la constante dieléctrica es >2, el material debería ser detectable. A continuación, puede encontrar una relación general de valores de la constante dieléctrica para ciertos materiales. Estos datos se proporcionan únicamente a modo de referencia.
En la figura se muestra cómo influye, por lo general, la forma.
Detectores capacitivos para la detección de niveles
Para poder consultar el nivel de llenado con resultados satisfactorios por medio de detectores capacitivos, tenga en cuenta que:
- la pared del depósito no sea metálica
- el grosor de la pared del depósito sea inferior a ¼” – ½”
- no haya ningún metal en las inmediaciones del sensor
- la superficie activa del sensor esté asentada directamente en la pared del depósito
- el sensor y la pared del depósito estén puestos a tierra al mismo potencial
Nivel alto y nivel bajo de detección de partículas | Nivel alto y nivel bajo de detección de líquidos |