• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Profiler
  2. Tecnología

Tecnología

El sensor funciona según el principio de triangulación. Para ello está equipado con un sistema de proyección que proyecta una línea láser sobre la superficie que se va a medir. Está línea se refleja y es detectada de nuevo por el elemento de recepción (chip PMD). Sin embargo, en comparación con el sistema de proyección, el elemento tiene un claro desplazamiento angular y, por lo tanto, puede detectar el perfil de altura.

El rango de medición se encuentra a una distancia de 150 a 300 mm delante del sensor. Debido a la perspectiva del elemento de recepción, la longitud de la línea láser depende de la distancia entre el sensor y el target (cuanto menor sea la distancia al sensor, más corta será la línea). Sin embargo, aunque la distancia entre el sensor y el objeto cambie, las proporciones del objeto permanecen iguales. Por tanto, la medición del contorno es independiente de la distancia, lo que facilita la orientación y el posicionamiento del sensor.