You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Lystårn med interface til detektering af maskintilstande

Lystårn med interface til detektering af maskintilstande

KPI’er til større gennemsigtighed

I den globale fremstillingsindustri står maskiner og udstyr i centrum af produktionen. For anlægsoperatører er det af afgørende betydning at måle statistiske præstationsindikatorer, som f.eks. den samlede udstyrseffektivitet (Overall Equipment Effectiveness (OEE)), maskintilgængelighed og produktivitet.

Spørgsmål, som f.eks. ”Hvilken maskine har været i produktion og hvor længe?” eller ”Hvor længe varede den sidste uplanlagte nedetid?”, er allestedsnærværende. Med nyinstallerede maskiner og systemer er det normalt ukompliceret at overvåge maskintilstande. Til indsamling af disse oplysninger kan moderne IO-Link masters fra ifm med ekstra IoT-interfaces optimalt anvendes.

Dette kan dog være en udfordrende opgave med eksisterende maskiner, der ikke har sådanne interfaces. I dette tilfælde er det også nødvendigt at overvåge maskintilstande. Men opgradering af eksisterende maskiner med yderligere funktionalitet viser sig ofte at være ekstremt vanskeligt. På den ene side skyldes dette, at massive indgreb i maskinen kan resultere i, at CE-overensstemmelseserklæringen mistes. På den anden side er efterfølgende ændringer ofte dyre og i nogle tilfælde ikke engang mulige, fordi de anvendte styreenheder er forældede, og det næppe kan lade sig gøre at tilpasse softwaren.

Den perfekte løsning til eksisterende produktionsanlæg

Det er her ifm’s innovative lystårn kommer ind i billedet som en intelligent løsning til efterfølgende indsamling af maskindata. Næsten alle maskiner har et signallys som visuel indikator af deres tilstand ved hjælp af forskellige farver. Alt, som brugeren behøver at gøre, er at udskifte maskinens ”gamle” signallys med det nye lystårn fra ifm. Lystårnet kan styres med op til seks digitale signaler og indikere maskintilstande som sædvanligt.

Det integrerede interface konverterer segmenttilstandene til IO-Link kommunikation. Lystårnet er parallelforbundet med en IO-Link master for at sende maskintilstanden til et analyseværktøj som f.eks. moneo RTM. moneo visualiserer maskintilstanden og beregner vigtige procesværdier ved hjælp af dens dashboards.

Denne opgraderingsløsning giver mulighed for nem evaluering og analyse af vigtige procesværdier, selv for ældre maskiner, og giver dermed maksimal gennemsigtighed.