- Detectores completamente metálicos
- Tecnología
Tecnología
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ganzmetallsensoren/ifm-ganzmetallsensoren-tile-teaser2240x717-01.jpg?v=368620536)
Principio de corrientes de Foucault
Cuando la bobina (1) de un detector de proximidad inductivo está bajo tensión, genera un campo electromagnético (2) alrededor de la superficie de detección. Si se mueve un objeto metálico (3) dentro del campo, se generan corrientes de Foucault en el metal (4) que debilitan el campo magnético. Justo en este instante se detecta el metal.
Ventajas y aplicaciones:
- Detección fiable incluso de objetos muy pequeños.
- Máximo alcance en acero (St37). Se requieren factores de corrección para otros metales.
Tecnología de pulsos
Una corriente continua fluye a través de la bobina del sensor y genera un campo electromagnético. Esta corriente en la bobina se enciende y apaga (por pulsos) a una alta frecuencia para que el campo electromagnético aumente y descienda de manera predecible. Cuando un objeto metálico se aproxima al detector, esta disminución del campo se altera y la salida del detector conmuta.
(1) Salida del detector
(2) Tensión inducida
(3) Objeto metálico
(4) Disminución del campo
(5) Franja de tiempo para la evaluación
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ganzmetallsensoren/pulse-technology.png?v=-524338535)
Ventajas y aplicaciones:
- Mayor alcance que los detectores Kplus y que los detectores basados en el principio de corrientes de Foucault
- Esta tecnología se utiliza para los detectores completamente metálicos no enrasables de ifm.