You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

ifm에서 지속적인 제품 품질을 보장하는 방법

ifm 제품을 검사하는 ifm 직원

”높은 품질과 정확한 기술 데이터는 ifm의 중요한 가치입니다.“

모든 직원은 ifm의 기업 철학에 담긴 이 원칙을 열정적으로 실천합니다. 이는 ifm이 생산하는 모든 제품에 대해 당사가 제공하는 5년 보증에 명시되어 있습니다. 안심이 되십니까? 맞습니다. ifm은 모든 제품에 장기적인 정상 작동을 보장하는 우수한 품질 보증을 제공합니다.

ISO 9001를 준수한 품질관리? 이는 자체 표준, 품질 기준 및 검사 프로세스를 위한 좋은 출발점입니다.

만족스러운 최종 결과를 위하여 처음부터 끝까지 이러한 기준, 프로세스 및 요구사항을 지속적으로 준수하는 것이 중요합니다. 구매부터 시작하여 입고 물품 검사, 연속 생산 전 장기 스트레스 테스트, 제조 프로세스 중 현장 점검을 거쳐 최종 검사로 마무리됩니다. 고객의 피드백은 지속적으로 품질 평가 및 지속적인 개선에 반영됩니다.

아시는 바와 같이, 성의없이 제품을 만들고 품질을 보장할 수는 없습니다. 최고의 생산 장비와 최첨단 테스트 실험실 외에도 인적 요소 또한 결정적인 역할을 합니다: 당사의 경험, 정기적인 교환 그리고 다년간의 전문 지식은 ifm에서 구매하는 모든 제품이 고객에게 확신을 줄 수 있도록 보장합니다. 첫날부터 센서의 전체 수명 동안.

1000시간 테스트

지속적인 신뢰성을 보장하기 위해 ifm 센서는 엄격한 사전 테스트를 거칩니다

표준이 없는 세상은 어떤 모습일까요? 더 적은 비교 가능성, 더 떨어진 신뢰성, 더 낮아진 정확성. 맞습니다. 하지만 비교할 수 있는 수준 이상의 신뢰성과 정확성을 원한다면 어떻게 해야 합니까? 이 경우, 일반적인 사양에서 요구하는 것보다 훨씬 더 높은 기준을 설정하여 상상할 수 있는 모든 어플리케이션, 때로는 상상할 수 없는 어플리케이션에서 최고의 성능을 제공하는 센서를 만들어야 합니다. 영구적인 센서를 만들어야 합니다.

이에 대비해 센서를 어떻게 준비해야 합니까? 강도 높은 스트레스 테스트부터 시작합니다:

  • 새로 개발된 모든 센서는 먼저 롤러코스터 같은 온도 변화 속에서 1000 시간을 손상 없이 견뎌야만 대량생산 승인을 받을 수 있습니다.
  • 생산 과정 중, 일반조건 및 극한 환경에서 반복적으로 성능 테스트를 거칩니다.
  • 우리는 인라인과 무작위로 내구성을 테스트할 뿐만 아니라 특수 기계를 사용하여 더 과도하게 내구성을 테스트할 것입니다.

이를 통해 당사 제품은 스스로 부여하는 요구사항을 성공적으로 충족시키고 우수한 특성을 고객에게 확신시킬 수 있도록 지속적으로 품질을 보장해 줍니다.