- moneo: IIoT 플랫폼
- Use cases
moneo RTM 및 레이더 센서를 사용하여 CIP 시스템의 탱크에 대한 지속적인 레벨 측정
레이더 센서를 사용한 레벨 모니터링
레이더 센서를 사용한 CIP 테스트 시설의 저장 탱크 내 레벨 측정 및 해당 시각화, moneo RTM을 사용한 모니터링 및 문서화
초기 상황
탱크는 2개의 리미트 스위치를 통해 모니터링됩니다.
스위칭 신호를 통해 컨트롤 시스템에 보고됩니다.
- 탱크가 비어 있는지 여부
- 또는 탱크가 채워졌는지 여부.
그 사이의 레벨은 감지할 수 없습니다.
따라서 그 순간에 실제로 사용할 수 있는 매체의 양이 제한된 범위에서만 감지될 수 있습니다.
프로젝트 목표
이 프로젝트의 목적은 설비의 가용성을 보장하는 것입니다. moneo는 탱크의 세척 매체 레벨을 정확하게 감지하여 적절한 시간에 해당 매체가 공급되도록 작업자에게 알려줍니다.
CIP 시스템의 컨트롤을 방해하지 않으면서 모니터링 시스템이 구현되어야 합니다.
이는 데이터 분석을 포함한 지속적인 레벨 측정을 통해 실현됩니다.
구현
moneo RTM 소프트웨어는 서버 중앙에 설치되어 있습니다.
LW2720 타입의 레이더 레벨 센서 1개가 4개의 저장 탱크 각각에 설치되었습니다.
레이더 센서의 데이터는 내부 VLAN을 사용하여 IO-Link 마스터를 통해 서버에 연결됩니다.
센서를 장착한 후, 기준 높이만 세팅하면 됩니다. 이 작업은 예를 들어 다음 도구를 사용하여 수행 가능합니다:
- moneo configure (moneo의 일부, 별도 라이센스 QMP020 가 요구됨)
- moneo blue app (IO-Link Bluetooth 어댑터 EIO330이 추가 요구됨)
기준 높이는 제로포인트를 정의하고 레벨 측정을 위한 기준점을 정의하는 데 사용됩니다.
결과
필요-기반 유지보수 구성
moneo RTM를 통한 지속적인 레벨 측정 및 데이터 분석을 통해 설비 가용성이 보장되었습니다. 탱크에 충분한 양의 매체가 있는지 확인합니다.
데이터 수집 및 투명성은 리필 매체를 적시에 조달하기 위해 사용됩니다.
과거 데이터를 통해 프로세스 관리와 더불어 추가적인 프로세스 분석 및 예상 소비량의 평가가 가능합니다.
원격 데이터 액세스는 moneo의 또 다른 장점입니다.
대시보드
여기에서 어플리케이션별 대시보드를 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다.
이 경우:
각각의 현재 레벨 및 부피를 가진 4개의 모든 탱크 개요
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_02-dashboard.png?v=-509962981)
- 레벨 (미터)
- 부피 (리터)
분석
사용자는 분석 기능을 통하여 탱크 레벨을 자세히 분석할 수 있습니다. 레벨값이 영구적으로 기록되므로 이 데이터는 일, 주 및 월 (히스토리 데이터) 단위로도 볼 수 있습니다.
- 매체의 가용성에 대한 경험적 가치
- 여기에 표시: 비우기 또는 채우기 작업시간 결정
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_03-analyse.png?v=-509967887)
- 레벨 (미터)
- 비우기 프로세스의 시간범위 결정
세팅 & 규칙: 임계값 관리
탱크의 레벨은 정적 제한값을 통해 모니터링됩니다. 이를 위해 제한값이 정의되어 이 값이 초과 또는 마달되는 경우, moneo 내에서 경고 또는 알람을 생성합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_04-thresholds.png?v=-509964937)
- moneo "알람 타입” (알람/경고 + 초과 / 미달)
- 각 알람 타입에 대한 제한값
- 반응 지연 (업데이트 주기 = 약 1초)
티켓 프로세싱 규칙
이 기능을 사용하면 경고 또는 알람이 트리거된 후 어떤 일이 발생해야 하는지 쉽게 정의할 수 있습니다. 예를 들면:
- 이메일 통보
- SAP 통합
리필 프로세스가 정기적으로 필요한 어플리케이션의 경우, 리필 프로세스를 최적화하는 것이 좋습니다.
예를 들어, 탱크의 지정된 레벨에 도달하지 않는 즉시, 생산공급을 담당하는 지정된 수신자 그룹에 이메일 알림을 전송하여 리필 프로세스를 트리거합니다.
계산된 값
레벨 센서의 프로세스 값 외에도, moneo에서 계산된 값으로 다른 유용한 파라메터를 결정할 수 있습니다.
예를 들어 이 어플리케이션에서는 레벨 뿐만 아니라 부피 또한 중요합니다.
수직 탱크 실린더입니다. 이 탱크 기하학의 경우 "기본 면적 x 높이"로 부피를 계산할 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_05-calculatedvalues.png?v=-509955390)
데이터흐름 모델러
- 현재 탱크 레벨 (m)
- 데이터소스의 단위를 변환하기 위한 계수, 여기에서 0.001 = m
- 탱크의 베이스 영역 (mm²)
- 출력 단위 변환 계수, 여기에서 1,000,000 = litres
- 단위 크기 (mm)
- 기본 면적 (mm²) x 레벨 (mm) = 부피 (mm³)
- mm³ 에서 리터 (dm³)로 출력단위 확장축소
- 계산 결과로서 litres 단위의 부피
특정 어플리케이션에 따라 추가 계산이 가능합니다.
- 부족량 계산 (탱크의 총 부피 - 현재 부피)
- 확장축소 레벨 (%)
- 창고의 총 수량 (예: 와인)을 결정하기 위해 총 수량 (부피 탱크 1 + 부피 탱크 2.....)을 합산합니다.
moneo configure로 설정
해당 moneo configure 라이센스가 활성화된 경우, 센서 파라메터 데이터를 moneo에서 읽고 쓸 수 있습니다. 레이더 레벨 센서를 셋업하고자 하는 경우, 기준 높이가 세팅되어야 합니다. 해당 파라메터 필드에 간단히 입력하고 센서에 쓸 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_06-configure.png?v=-509952307)
- 센서의 메타데이터 (디바이스 이름, 제조업체...)
- 센서 설정을 위한 센서의 파라메터 데이터
- 현재 프로세스 값의 Live 데이터