- moneo: IIoT 플랫폼
- Use cases
moneo RTM이 캘리브레이션 설비에서 레벨 모니터링을 최적화하는 방법
냉수 및 온수 탱크에 대한 레벨 모니터링
유량 센서의 캘리브레이션은 ifm prover gmbh의 캘리브레이션 설비에서 이루어집니다.
측정 정확도를 극대화하기 위하여 온수와 냉수 모두 센서를 통과하여 전달됩니다. 측정된 값은 캘리브레이션에 사용됩니다.
초기 상황: 수위 레벨의 육안 검사
ifm prover gmbh는 과거에 직원의 육안 검사를 통해 매일 물 탱크의 레벨을 판단했습니다. 현재 물의 수량의 시각화나 알람 기능을 사용한 한계값 모니터링이 없었습니다. 그 결과, 물 양이 충분하지 않아 캘리브레이션 프로세스가 반복적으로 중단되어 다운타임을 초래하므로 비용이 높아지게 되었습니다. 데이터 기록이 부족하기 때문에 리필 프로세스에 대한 투명성이 없었습니다. 유지보수 요구사항 또한 적절한 시기에 결정하고 계획을 세울 수 없었습니다.
프로젝트 목표: 효율적인 리필 프로세스 구현
향후 계획되지 않은 가동 다운타임 시간을 방지하기 위하여 영구적인 소프트웨어 지원 모니터링이 구현되어야 합니다. 이는 경고 및 알람 시그널을 통하여 낮은 수위 또는 유지보수 요구사항이 양호한 시간에 직원들에게 알리기 위한 것이었습니다.
구현: moneo RTM을 통한 레벨 모니터링
기존 IT 구조로 moneo는 ifm prover gmbh의 중앙 서버에 설치되고 moneo RTM 모듈이 활성화되었습니다. 탱크 모니터링을 위한 레벨 센서는 IO-Link 마스터에 연결되고, 이 마스터는 VLAN을 통해 서버에 연결됩니다.
지금까지의 성공사례: moneo RTM을 통한 레벨 모니터링의 장점
moneo RTM을 사용한 레벨 모니터링으로 더욱 신뢰있고 중단 없는 캘리브레이션 프로세스가 진행되었습니다. 한계값에 도달되지 않은 경우, 자동 알림 기능으로 물 수요를 영구적으로 충족시켜주므로 캘리브레이션 비용이 절감됩니다. 자동화된 레벨 모니터링의 또 다른 결과는 지속적으로 이상적인 프로세스 조건을 기반으로 높은 제품 품질을 안정적으로 보장하는 것입니다.
결론: 레벨 모니터링에서 moneo RTM의 이러한 기능과 서비스는 부가 가치를 제공합니다.
- Calculated values: 데이터 모델링의 도움으로 센서 값을 프로세스 관련 정보로 전환시킬 수 있습니다.
- Cockpit 기능: 이 프로세스에서 모든 센서를 종합적이고 개별적으로 시각화합니다
- 센서 값을 캡쳐하여 레벨에 대한 상세정보
- 통합된 알람 관리: 프로세스 파라메터 변경에 대한 빠른 반응
- 분석: 과거 데이터의 타겟화된 분석을 통하여 요청에 따라 레벨 증가
- 초과 또는 미달된 한계값의 식별
시스템 셋업
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_abgleichanlage_moneo_01.png?v=-31963710)
- IO-Link 마스터
- 지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)
대시보드
moneo 대시보드는 명확한 개요를 제공합니다.
대시보드는 사용자에게 캘리브레이션 설비를 위하여 관련된 프로세스 값 개요를 제공합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_02_dashboard.png?v=-903711090)
- 밀리미터 단위의 현재 탱크 레벨
- 리터 단위의 현재 탱크 레벨
- 리터 단위의 물 양 부족
- 레벨의 경고 및 알람 값을 위한 신호등 디스플레이
분석
사용자는 분석 기능을 통하여 탱크 레벨을 자세히 분석할 수 있습니다. 레벨 값은 영구적으로 기록되며 몇일, 몇주 또는 몇개월 후에도 확인이 가능합니다. 예를 들어, 누수에 대한 결론을 도출할 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_03.png?v=-903803590)
태스크 및 티켓: 한계값 관리
두 레벨 센서의 경우,알람 하한값 및 상한값은 유지보수 경험을 기반으로 정의됩니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_04.png?v=-903836906)
Calculated values: 계산된 값
다음 값은 레벨을 기반으로 추가로 계산됩니다.
리터 단위의 현재 탱크 레벨
탱크 바닥 공간은 0.24 m²로 알려져 있기 때문에 "바닥 공간 * 레벨"이라는 공식을 사용하여 채우기 양이 쉽게 결정될 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_05.png?v=-903846346)
- 밀리미터 단위의 현재 탱크 레벨
- 탱크의 바닥 공간
- 바닥 공간과 레벨의 곱셈
- 계산 결과로서 리터 단위의 볼륨
리터 단위의 물 양 부족
탱크의 최대 부피가 72 리터임을 알고 있고 현재 주입량이 이미 계산되었음으로 "최대 부피 - 충전량"을 통하여 누락된 양을 쉽게 확인할 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_06.png?v=-903930204)
- 밀리미터 단위의 현재 탱크 레벨
- 탱크의 바닥 공간
- 바닥 공간 및 레벨 감산
- 계산 결과로서 리터 단위의 볼륨