펌프 스테이션 모니터링 개선
io-key는 시스템 장애로 인한 범람을 쉽고 비용 효율적으로 방지합니다.
펌프 스테이션 고장을 즉각적으로 파악 |
간단한 연결 | 범람으로 인한 높은 간접 비용 방지 |
결과
- 펌프 스테이션 고장으로 인한 국부적인 범람 방지
- io-key를 통한 간단한 연결
- 레벨 및 펌프 모니터링용 센서의 moneo 통합
- 비용이 많이 드는 세척작업 방지
도전 과제:
자연 경사로가 폐수를 운송하기에 충분하지 않은 지역에는 소규모 펌핑 스테이션이 설치됩니다. 이는 또한 폭우로 인한 범람을 방지합니다. 일반적으로 50가구의 주거 지역당 1-2개의 펌핑 스테이션이 있습니다.
비교적 단순한 구조는 기계적으로 또는 초음파 기반으로 작동하는 전기적 작동 펌프와 레벨 센서로 구성됩니다. 과거에는 펌핑 스테이션에 모니터링 솔루션이 없었습니다. 레벨 측정이 작동하지 않으면, 펌프가 시작되지 않고 스테이션이 넘칠 수 있습니다. 펌핑 스테이션의 고장은 지역 범람 발생 시에만 알수 있습니다. 이로 인해 재정적 결과가 초래됩니다: 세척용 펌프를 가진 탱크는 수천 유로에 달하며, 이와 동시에 이러한 범람사고는 회사 이미지에도 손상이 갑니다.
솔루션 왜 ifm입니까?
과거에는 400개 이상의 펌핑 스테이션에 네트워크 연결이 너무 복잡하였으므로 원격 모니터링은 어려웠습니다. 이 문제는 센서 데이터를 클라우드로 직접 전송할 수 있는 간단하고 빠른 방법을 제공하는 ifm의 io-key로 해결되었습니다.
이 소형 디바이스는 파워서플라이와 충분한 모바일 네트워크 범위만 필요로 합니다. 이 모듈은 통신을 위해 협대역 IoT 또는 2G 네트워크를 사용합니다; 또는 LTE CAT M1을 통한 모바일 네트워크 연결을 사용할 수 있습니다.
적은 양의 데이터만 전송되므로 협대역 네트워크만으로도 충분합니다. 레벨 센서의 아날로그 센서 시그널과 펌프 상태 시그널은 IO-Link 입력 모듈을 통하여 펌핑 스테이션의 io-key에 연결됩니다.
설치는 plug & play 원칙을 기반으로 합니다: 센서를 io-key에 연결하면 값을 클라우드에서 즉시 사용할 수 있게 되고, 대시보드를 통해 확인할 수 있습니다. 시스템은 IIoT 플랫폼 moneo에 최상으로 연결됩니다. 펌핑 스테이션의 구성요소에 장애가 발생하면 모니터링 솔루션이 즉시 알람을 트리거하여 범람이 발생되기 전에 유지보수 담당자가 개입할 수 있습니다. 설치 후 처음 몇 달 동안 펌핑 스테이션 고장으로 인한 두 번의 법람을 막을 수 있었습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/case-studies/wasser--abwasserindustrie/cs-monitoring-hebewerke-systemaufbau.jpg?v=-362098656)
펌프 스테이션 모니터링을 위한 시스템 구조
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/case-studies/wasser--abwasserindustrie/cs-monitoring-hebewerke-io-key.jpg?v=-361914112)