스마트한 포트 크레인으로 가동시간 향상
현대적인 메가포트에서 진동 분석을 통한 원격 제어 갠트리 크레인 시스템의 운영 신뢰성 확보
크레인 시스템에 대한 안전한 원격 액세스로 유연한 취급 가능 |
시스템 투명성 향상으로 계획 최적화 |
효율성 및 처리 시간 향상 |
결과
- 시스템 상태 모니터링을 통한 갠트리 크레인의 안전한 원격 액세스
- 실시간 유지보수 (RTM) 가능
- 지속적인 데이터 수집을 통해 향상된 기계 가동시간
- 향상된 효율성, 신뢰성 및 지속 가능성
도전 과제
향후 프로세스 신뢰성을 높이기 위해 항만 운영업체는 최신 기술을 도입하였습니다. 디지털화 외에도 시스템 상태 및 진행 중인 프로세스에 대한 평가로 다양한 프로세스 시퀀스의 자동화와 함께 제품을 보다 신뢰성있고 효율적으로 처리할 수 있게 되었습니다.
스마트한 항만 구조조정을 통해 투명한 프로세스가 구현되었고 생산성 향상 및 물류계획 개선의 기반을 마련할 수 있었습니다. 또한 선박 대기 및 처리 시간도 단축되었습니다. 항만 운영자는 기계 기능을 지속적으로 모니터링하여 손상을 조기에 감지하고 가동시간을 늘리며 다운타임을 방지할 수 있어야 합니다.
이 기업은 다양한 센서 외에도 갠트리 크레인의 모터와 기어의 진동을 분석하는 시스템을 필요로 했는데, ifm의 진동 감지 및 상태 모니터링 시스템으로 완벽한 솔루션을 찾았습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/case-studies/port-automation/cs-port-automation-condition-monitoring-02.jpg?v=1654213172)
솔루션 – 왜 ifm입니까?
앞으로 항만 운영자는 갠트리 크레인에 원격으로 접근하는 경우, ifm의 진동 감지 시스템을 사용하여 각종 모터와 기어의 상태를 모니터링하고, 예지보전 시스템의 메시지를 기반으로 유지보수를 수행할 것입니다. 이 항만에서는 예지보전이 중요한 역할을 합니다: 크레인은 완전히 원격으로 제어되므로 크레인 내부에 오류를 감지할 수 있는 작업자가 없습니다. 그러므로 시스템은 관련 데이터를 실시간으로 전송하는 동시에 과거 데이터를 평가할 수 있어야 합니다.
이 항만 운영업체는 ifm의 솔루션을 통해 시설 모니터링을 크게 발전시켰습니다. 이전에 이미 진동 모니터링 시스템이 설치되어 있었지만, 새로운 솔루션은 더 강력합니다. 또한 비정상적인 진동에 더 민감하게 반응합니다. 이 기업의 경우, ifm 솔루션 설치는 항만의 크레인 시스템이 미래로 향하기 위한 올바른 단계입니다. ifm과 고객은 상태 모니터링을 통해 시스템 가동시간과 효율성을 높일 뿐만 아니라, 고장 및 고비용 수리를 방지하여 물류 프로세스의 경제적, 환경적 지속 가능성을 크게 향상시키는 솔루션을 구현할 수 있었습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/case-studies/port-automation/cs-port-automation-condition-monitoring-03.jpg?v=1654223817)