You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

깨끗한 용수를 위하여 IO-Link를 갖춘 화학 폐수 처리장 설비

물과 폐수
용수 처리
산업용 커뮤니케이션 시스템
IO-Link PLC (Programmable Logic Controller)
Monitoring and maintenance
비디오 보고서

ifm은 CTP environment의폐수 처리 설비에서 중요한 파트너로서 환경 지속 가능성에 대한 의지를 보여줍니다. ifm의 압력레벨 센서는 시스템의 부분으로 IO-Link를 통하여 PLC와 원활하게 통신합니다.

폐수 처리 설비에설치된 계측기는 ifm의 정전용량형 레벨 센서를 사용하여 탱크 레벨을 효과적으로 모니터링함으로 전체폐수 처리프로세스의 신뢰성과 제어력을 향상시킵니다. 전략적으로 배치된 여러 압력 센서는 다양한 지점에서 정확한 모니터링을 보장해 주므로 컨테이너의 전반적인 효율성에 기여합니다.

IO-Link를 사용하면 센서 시그널의 간소화된 중앙 집중화, 배선 및 프로그래밍 감소 등 상당한 혜택을 받을 수 있습니다. CTP environment는 향상된 안전성, 성능, 향후 다른 채석장 어플리케이션에 적용할 수 있는 가능성을 언급하며 IO-Link의 놀라운 장점을 입증했습니다.

CTP 소개

산업용 화학 세척 분야의 프랑스 시장을 선도하는 CTP Group은 화력발전소 세척 및 폐수 처리를 위한 솔루션을 개발 및 구현합니다. 45개국 이상에서 다양한 분야의 산업분야에서 활약하고 있습니다.

CTP 소개

산업용 화학 세척 분야의 프랑스 시장을 선도하는 CTP Group은 화력발전소 세척 및 폐수 처리를 위한 솔루션을 개발 및 구현합니다. 45개국 이상에서 다양한 분야의 산업분야에서 활약하고 있습니다.

ifm의 IO-Link 시스템

ifm의 IO Link 시스템을 통한 포인트-투-포인트 (Point-to-point) 통신

IO-Link는 센서, 액추에이터 및 컨트롤러의 선도적인 제조업체에 의하여 개발되었습니다. 그 결과는 자동화를 위한 표준화와 필드버스에 무관한 인터페이스입니다. 복잡한 어드레싱 없이 사용자에게 포인트-투-포인트 연결을 제공합니다. 과거에 간단한 스위칭 신호나 아날로그 값에 국한되었던 바이너리 스위치가 스마트 센서로 발전되었습니다.

최신 성공 사례

영감을 주는 모든 산업 분야의 어플리케이션 리포트, 사례 연구 및 비디오 리포트는 고객이 ifm의 솔루션으로 비용을 성공적으로 절감하는 방법을 보여줍니다. 동시에 기계의 효율성과 기능을 향상시킬 수 있습니다.