You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

ISV Umwelt - 깨끗한 분리 달성됨

용수 및 폐수
용수 처리
Industry 4.0
WCM (World Class Maintenance)
산업용 커뮤니케이션 시스템
IO-Link
신청 보고서

Dieholz의 시립 하수 처리장은 ISV-Umwelt의 고객 중 하나입니다.

바이오매스 탈수용 소형 설비

하수 슬러지는 원심분리기를 사용하여 열 처리용으로 준비합니다. 광범위한 센서 세트를 통해 현장 및 원격으로 설비를 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 또한 IO-Link로 인해, 설치, 시운전 및 서비스 프로세스가 특히 효율적으로 이루어집니다.

독일 내 약 1만 개의 하수 처리장에서 매년 거의 2백만 톤의 하수 슬러지가 생성됩니다. 이전에는 대부분의 하수 슬러지가 농업에서 비료로 사용되었지만, 이제는 점점 더 많은 슬러지가 환경상의 이유로 열처리를 통해 재활용됩니다. 독일 법에 따르면, 늦어도 2029년 부터 모든 하수 슬러지를 단일 소각장에서 인 (phosphorus) 회수에 사용해야 한다고 규정합니다.

그러나 하수 슬러지를 연료로 사용하려면 먼저 질량의 97% 이상을 차지하는 높은 수분함량으로부터 고체 성분을 분리해야 합니다.

여기에서 Lower Saxony의 Langelsheim에 위치한 ISV Umwelt 기업이 등장합니다. 설립자 겸 전무 이사인 Sven Penkwitt는 다음과 같이 설명합니다: “우리는 이동식 바이오매스 탈수 공장을 건설하여 이를 일시적 또는 영구적으로 고객에게 임대합니다.”

이러한 고객 중 한 곳은 Diepholz의 시립 하수 처리장으로 ISV Umbelt가 1년에 약 4번 일주일 동안 시설 중 하나를 설치하는 곳입니다. “이 기간 동안 약 72톤의 건조된 물질이 약 2,400 입방미터의 소화된 슬러지에서 분리되어 3개월 동안 대형 수조 안에 축적되게 되고, 이를 열 재활용에 사용할 수 있습니다.”

하수 슬러지 (좌측)는 물 (가운데)과 건조된 물질 (우측 트레이)로 분리됩니다.

ifm 직원들은 무엇이 문제인지 이해합니다. 그들은 전화로든 현장에서든, 여러분을 이해하고 지원해 줍니다. [...] 이것이 우리가 모든 곳에서 ifm에 의존하는 이유입니다. ifm으로부터 필요한 모든 것, 즉 능력, 신뢰성 및 속도를 얻을 수 있기 때문입니다.”

Sven Penkwitt ISV ISV Umwelt 설립자 겸 경영이사

ISV Umwelt 소개

Langelsheim에 본사를 둔 ISV Umwelt는 이동식 바이오매스 탈수 시스템을 일시적 또는 영구적으로 대여합니다.

ifm 직원들은 무엇이 문제인지 이해합니다. 그들은 전화로든 현장에서든, 여러분을 이해하고 지원해 줍니다. [...] 이것이 우리가 모든 곳에서 ifm에 의존하는 이유입니다. ifm으로부터 필요한 모든 것, 즉 능력, 신뢰성 및 속도를 얻을 수 있기 때문입니다.”

Sven Penkwitt ISV ISV Umwelt 설립자 겸 경영이사

ISV Umwelt 소개

Langelsheim에 본사를 둔 ISV Umwelt는 이동식 바이오매스 탈수 시스템을 일시적 또는 영구적으로 대여합니다.

원심분리기로 분리

분리 설비는 자급식 시스템이며, 12미터 길이의 이동식 컨테이너에 보관됩니다. 그 중심에 있는 것은 디캔터 원심분리기입니다. 드럼은 3,200 rpm으로 회전하며 중력가속도의 3,000배에 해당하는 원심력을 생성합니다. 하수가 펌프와 호스를 통해 수집 탱크에서 유입되면 무거운 고체는 바깥쪽으로 밀려나옵니다. 그곳에서 이 고체들이 스크류 컨베이어를 통해 바깥쪽으로 운반되고, 가벼운 물은 드럼 중앙에 남아 배수됩니다. 이후 컨베이어 벨트는 고체 물질을 CHP 시설로 운반하기 위해 수집 컨테이너로 운반합니다. 최적의 분리를 위해 응집제가 추가됩니다. 응집제의 종류와 투입량은 하수 슬러지의 조성에 따라 조정됩니다.

최적의 탈수를 달성하기 위해 프로세스를 다양한 지점에서 조정할 수 있어야 하는데, 이곳이 ifm이 도움을 주는 영역입니다. 자동화 전문가로서 ifm은 프로세스 작동을 마지막 세부사항 하나까지 정확하게 조정하고 투명하게 시각화 및 분석할 수 있는 광범위한 센서 및 자동화 솔루션 포트폴리오를 제공합니다.

원심분리기의 모니터링

무거운 드럼이 때때로 불균일한 하수 슬러지를 엄청난 속도로 회전시킬 때 원심 분리기의 두 개 메인 베어링에 극한의 힘이 가해집니다. 따라서, 두 개의 VVB 진동 센서가 각 베어링에 나사로 고정되어 있습니다. 이 센서는 지속적으로 진동 동작을 모니터링합니다.

표준에서 벗어난 진동 패턴을 기반으로 물질이 예를 들어 올바르지 않은 농도 또는 점도, 혹은 원심분리기에 거친 덩어리가 들어가는 등의 이유로 올바르게 처리 (즉 분리)되었는지 여부를 신속하게 파악할 수 있습니다. 이후 유지보수 직원이 예를 들어 손상 방지를 위하여 원심분리기의 속도를 감소시키는 작업을 수행하는 방식으로 개입할 수 있습니다.

드럼 베어링의 마모 또한 진동 진폭의 증가를 통해 조기에 감지되어 유지보수 신호로 보고됩니다. 또한, 진동 센서에는 온도 센서가 내장되어 있습니다. 온도가 상승한다는 것은 마모로 인해 마찰이 증가했다는 것을 의미합니다.

“진동 센서를 사용하면 베어링을 교체해야 하는 시기를 조기에 식별할 수 있습니다. 우리는 긴급성을 평가하고, 영향을 받은 시설에 대한 유지보수 작업이 고객 현장의 두 작업 사이에 이루어지도록 계획할 수 있습니다. 어떤 경우이든, 우리는 항상 알고 있습니다. 우리는 고객 현장에서 다운타임과 관련된 예상치 못한 피해를 신뢰성있게 예방하거나 적어도 이를 최소한으로 줄일 수 있습니다.

Sven Penkwitt ISV ISV Umwelt 설립자 겸 경영이사

매년 거의 300 톤의 건조된 물질이 Dieholz에서 생산되며, 열적으로 활용됩니다.

유압 파워 디바이스

고체를 압축하고 외부로 배출하는 높은 토크의 유압 구동식 스크류 컨베이어가 원심분리기의 중심축에 위치합니다. 이 압력은 전기로 구동하는 유압장치에 의해 생성됩니다. 측정범위가 0 - 250 bar인 PV8 압력 스위치가 유압을 측정하여 주파수 변환기를 통해 전기 펌프 모터를 제어합니다. 그러므로 이 압력은 스크류 드라이브를 제어해 궁극적으로는 설비의 고체 배출을 제어하는 데 사용됩니다.

장치에는 또한 LI5 시리즈의 레벨 센서도 장착되어 있습니다. 이 시스템은 오일 수위 및 오일 온도를 감지하고, 허용값을 초과하거나 미달하는 경우, 경고를 표시합니다.

압력, 오일 레벨 및 온도에 대한 유압 장치 모니터링

원심분리기의 스크류 컨베이어용 전기 구동식 유압장치

공급 유량 모니터링

원심분리기로의 하수 슬러지 유입량을 정밀하게 측정되는 것은 효율적인 분리 공정에 매우 중요합니다. 이를 위해 자기 유도형 유량 센서가 유입구에 설치됩니다. 이 센서는 다양한 액체 및 점성 매체의 흐름을 신뢰성 있게 기록합니다. 이 경우, 추가된 바이오매스 또는 하수 슬러지의 양은 일반적으로 시간당 15에서 최대 56 입방미터입니다. 이 측정값은 설비 컨트롤러에서 공급 펌프 및 원심 분리기 컨트롤과 조합됩니다. 센서는 자기 유도 측정 원리에 따라 작동합니다. 이 센서에는 다음의 장점이 있습니다: 측정 위치에 하수 슬러지의 고체 성분이 달라붙어 파이프가 막힐 수 있는 측정요소 또는 기타 구성요소가 없습니다.

센서가 운반되는 하수 슬러지의 온도 또한 측정합니다. 슬러지의 점도는 추운 계절에 더 높아지므로 원심분리기에 슬러지를 공급할 때 고려되어야 하는 중요한 요소입니다.

중요한 것은 혼합입니다.

최적의 상분리 (전문가들이 액체와 고체의 분리를 일컫는 데 쓰는 용어)를 달성하기 위해 하수 슬러지에 응집제가 첨가됩니다. 응집제는 하수 슬러지의 종류에 따라 개별적으로 맞춤화됩니다. 즉, 응집제의 조성은 하수 처리장에 따라 다릅니다. 응집제는 물과 폴리머 농축물로 구성되어 있습니다. 정확한 혼합 비율을 보장하기 위해 양쪽 모두가 개별적으로 준비됩니다. 이를 위하여 vortex 유량 센서가 사용됩니다. 이 센서는 조제 탱크로 공급되는 물을 정밀하게 측정하여 응집제의 배합 비율을 조절합니다.

조제 탱크 자체는 수위 측정을 위한 지향성 마이크로파 프로브가 있는LR7000 레벨 센서로 모니터링됩니다. 이 측정 원리의 장점은 응집제의 거품에 영향을 받지 않는다는 것입니다. 또한 프로브를 쉽게 절단하여 탱크 높이에 맞게 조정할 수 있습니다.

간편하게 조제된 응집제는 하수 슬러지와 함께 원심분리기에 주입됩니다. 자기 유도형 측정 원리에 따라 작동하는 SM8020 유량계가 공급량을 정확하게 모니터링합니다. Vortex 센서와 달리 이 유량계는 물뿐만 아니라 모든 액상 매체, 심지어 점성이 높은 고분자 응집제까지 정확하게 감지할 수 있습니다.

저장 탱크에서의 측정

폴리머 농축물이 있는 저장 탱크는 KQ1000 레벨 센서로 모니터링됩니다. 이 센서는 탱크 외부에 장착되어 탱크 벽을 통해 레벨을 감지합니다. 우선 순위가 다른 3개의 스위칭 신호가 탱크가 다시 채워져야 함을 알려줍니다. Sven Penkwitt는 여기에서 특히 실용적인 솔루션을 찾았습니다: “제품의 공급시간 및 필요한 제품수량에 따라 공급 탱크의 센서 설치 위치가 높거나 낮게 할 수 있으므로 주문 리드 타임에 유연성을 확보할 수 있습니다.”

정전용량형 센서가 탱크 벽을 통해 폴리머 농축물의 충전 레벨을 감지하고 비품을 주문해야 할 때 신호를 보냅니다.

중앙 측정값: 자기 유도형 유량 센서는 원심분리기에 들어가는 하수 슬러지의 양을 모니터링합니다.

IO-Link로 쉽고 간편함

이 설비의 모든 센서는 IO-Link 통신 프로토콜을 사용합니다. Sven Penkwitt는 그의 기업이 받은 장점을 설명합니다: “IO-Link는 배선 작업의 필요성을 줄여 주고 훨씬 더 적은 양의 유지보수만을 필요로 합니다. 구조적 배선은 기본적으로 센서와 모듈에 나사로 고정하는 커넥터로 구성됩니다. 잘못 연결된 케이블과 같은 오류의 원인이 제거됩니다. 우리의 첫 번째 설비는 기존 방식으로 배선되었으며, 배선하는 데에 약 2.5일을 필요로 하였습니다. 오늘날 IO-Link를 사용하면 배선을 2시간 만에 완료할 수 있습니다.”

Penkwitt씨에 따르면 IO-Link와 관련된 장점 중 하나는 수리에 있습니다. “고장난 센서를 교체하기 위해 더 이상 전기 기술자가 필요하지 않습니다. 간단한 M12 연결로 실제 누구나 센서를 교체할 수 있습니다.” 새 센서는 연결되는 즉시 IO-Link 마스터에서 해당 파라메터를 자동으로 수신합니다. 따라서 한계값 또는 카운터 판독값이 이전 센서에서 새 센서로 쉽게 전송됩니다. “그러므로 IO-Link가 고객 현장에서 장치의 다운타임을 최소화한다고 말할 수 있습니다.”

기존 센서에는 스위칭 또는 아날로그 출력만 있는 반면 IO-Link 센서는 센서로의 직접적인 통신 또한 제공합니다. 예를 들어, 센서의 전체 파라메터화가 원격으로 수행될 수 있는데, 배합 비율 등이 변경되면 소프트웨어를 통하여 작업자가 수동으로 또는 컨트롤러에서 자동으로 수행할 수 있습니다. 이러한 방식으로 프로세스는 프로세스를 센서 레벨까지 원격으로 쉽게 최적화할 수 있습니다.

실제 측정값 외에도 IO-Link 센서는 작동 시간 카운터, 최소값 및 최대값 메모리 또는 측정 시그널의 품질에 대한 값 등의 추가 진단기능을 제공합니다.

“공장의 모든 컨트롤 및 모니터링 활동을 원격으로 수행할 수 있습니다. IO-Link는 센서에 대한 최대한의 투명성을 제공하기 때문에 이런 작업에서 매우 편리합니다. 이를 통해 프로세스를 최적으로 조정하고 오류가 발생할 때 그 원인을 신속하게 찾을 수 있습니다.” 라고 Sven Penkwitt는 말합니다.

결론

광범위한 제품 포트폴리오가 다음을 가능하게 합니다: ifm의 센서 기술과 IO-Link의 모든 장점으로 최대 효율을 얻기 위해 고려해야 하는 변수가 많은 복잡한 설비도 완전히 자동화할 수 있습니다. 그러나 차이를 만드는 것은 “하드웨어”만이 아닙니다. 서비스 또한 중요합니다. Sven Penkwitt는 다음과 같이 요약합니다: “ifm 직원들은 무엇이 문제인지 이해합니다. 그들은 전화로든 현장에서든, 여러분을 이해하고 지원해 줍니다. 가용성 또한 뛰어납니다. 오후 3시에 전화하면 다음날 센서를 받을 수 있습니다. 유지보수 및 서비스 측면에서 이 점이 우리에게 매우 중요한 역할을 하는데, 궁극적으로 당사가 고객에 대한 책임이 있기 때문입니다. 이와 유사한 성능이나마 제공할 수 있는 전자 분야 공급업체는 거의 없습니다. 이것이 우리가 모든 곳에서 ifm에 의존하는 이유입니다. ifm으로부터 필요한 모든 것, 즉 능력, 신뢰성 및 속도를 얻을 수 있기 때문입니다.”

지금 어플리케이션 리포트를 다운로드하십시오.

번거로운 배선 대신 간단한 나사식 연결: 모든 센서는 Profinet을 통해 신호를 설비 컨트롤러로 전달하는 IO-Link 마스터에 연결됩니다.

ifm과 함께 어떤 성공을 거두셨습니까?

ifm의 하드웨어 또는 소프트웨어로 흥미로운 어플리케이션을 구현한 적이 있습니까? 당사 센서가 프로세스 흐름을 최적화하는 데 어떻게 기여합니까? 알려주십시오! 많은 독자분들께 무료로 노하우를 발표할 수 있게 됨을 기쁘게 생각합니다.