You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Primeri uporabe

Kako moneo RTM optimizira spremljanje ravni v obratu za umerjanje

Spremljanje nivoja na rezervoarjih za hladno in vročo vodo

Umerjanje senzorjev pretoka se izvaja v obratu za umerjanje pri družbi ifm prover gmbh.

Za zagotavljanje največje natančnosti merjenja se skozi senzor pošiljata vroča in hladna voda. Izmerjene vrednosti se uporabljajo za umerjanje.

Začetna situacija: vizualni pregled ravni vode

V preteklosti je družba ifm prover gmbh določala raven vode v rezervoarjih dnevno, tako da je zaposleni izvedel vizualni pregled. Ni bilo vizualizacije trenutne količine vode ali spremljanja mejnih vrednosti z alarmno funkcijo. Posledično se je postopek umerjanja večkrat ustavil v primeru nezadostne količine vode, kar je pomenilo ustavitev naprave in s tem večje stroške. Zaradi pomanjkanja posnetih podatkov ni bilo preglednosti glede postopkov dopolnjevanja. Prav tako ni bilo mogoče določiti zahtev glede vzdrževanja in jih načrtovati.

Cilj projekta: vključitev učinkovitega procesa dopolnjevanja

Za prihodnje preprečevanje nenačrtovanih časov ustavitev je bilo treba vključiti trajno, s programsko opremo podprto spremljanje ravni. To naj bi osebje pravočasno opozorilo na nizko raven vode ali potrebo po vzdrževanju prek opozorilnih in alarmnih signalov.

Implementacija: spremljanje ravni z moneo RTM

Zaradi obstoječe strukture IT je moneo nameščen na osrednjem strežniku družbe ifm prover gmbh za aktivacijo modula moneo RTM. Senzorji ravni za spremljanje rezervoarja so priključeni na IO-Link master, ki se izmenično priklaplja na strežnik prek VLAN-a.

Do zdaj dosežen uspeh: prednosti spremljanja ravni z moneo RTM

Spremljanje ravni z moneo RTM je privedlo do zanesljivejšega in neprekinjenega procesa umerjanja. Zaradi funkcije samodejnega obveščanja, če raven vode ne bo dosežena, je mogoče trajno izpolnjevati potrebo po vodi, s tem pa zmanjšati stroške umerjanja. Dodatna posledica samodejnega spremljanja ravni je stabilno zagotavljanje visoke kakovosti izdelkov na podlagi dosledno idealnih pogojev procesa.

Na splošno: Te funkcije in storitve moneo RTM zagotavljajo dodano vrednost pri spremljanju ravni

  • Izračunane vrednosti: vrednosti senzorjev je mogoče pretvoriti v informacije, povezane s procesom, s pomočjo modeliranja podatkov
  • Funkcije v kabini: obsežna in posamezna vizualizacija vseh senzorjev v procesu
  • Podrobne informacije o ravneh z zajemanjem vrednosti senzorjev
  • Vdelano upravljanje alarmov: hiter odziv na spremembe procesnih parametrov
  • Analiza: povečanje ravni skladno z zahtevami s pomočjo ciljno usmerjenega vrednotenja zgodovinskih podatkov
  • Identifikacija mejnih vrednosti, ki so presežene ali niso dosežene

Namestitev sistema

  1. IO-Link master
  2. Trajni nivojski senzor (vodeni valovni radar)

Nadzorna plošča

Nadzorna plošča moneo nudi jasen pregled
Nadzorna plošča nudi uporabniku pregled zadevnih procesnih vrednosti za obrat za umerjanje.

  1. Trenutna raven v rezervoarju v mm
  2. Trenutna raven v rezervoarju v litrih
  3. Pomanjkanje količine vode v litrih
  4. Semaforski prikaz za opozorilne in alarmne vrednosti ravni

Analiza

Prek funkcije analize lahko uporabnik podrobno analizira raven v rezervoarju. Vrednosti ravni se trajno zapišejo in jih lahko preverite po več dneh, tednih ali mesecih. S tem se omogoči, na primer, sklepanje glede puščanj.

Naloge in obvestila: upravljanje mejnih vrednosti

Za dva senzorja nivoja se vrednosti za spodnjo in zgornjo mejo alarma določijo na podlagi izkušenj z vzdrževanjem.

Izračunane vrednosti

Naslednje vrednosti so dodatno izračunane na podlagi ravni.

Trenutna raven v rezervoarju v litrih

Ker je znano, da je talna površina rezervoarja 0,24 m², je mogoče napolnjenost preprosto določiti s formulo »talna površina x raven«.

  1. Trenutna raven v rezervoarju v mm
  2. Talna površina rezervoarja
  3. Množenje talne površine in ravni
  4. Volumen v litrih kot rezultat izračuna

Pomanjkanje količine vode v litrih
Ker je znano, da je največja prostornina rezervoarja 72 litrov in da je trenutna količina polnjenja že izračunana, je mogoče manjkajočo količino preprosto določiti prek »največja prostornina – količina polnjenja«.

  1. Trenutna raven v rezervoarju v mm
  2. Talna površina rezervoarja
  3. Odštevanje talne površine in ravni
  4. Volumen v litrih kot rezultat izračuna