• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Primeri uporabe

Neprekinjeno merjenje ravni na rezervoarjih sistema CIP z moneo RTM in radarskimi senzorji

Spremljanje ravni z radarskimi senzorji

Merjenje ravni v rezervoarjih preizkusnega objekta CIP z radarskimi senzorji in njihova vizualizacija, spremljanje in dokumentiranje z moneo RTM.

Začetna situacija

Rezervoarje se spremlja prek dveh mejnih stikal.
Ti stikali sporočata krmilnemu sistemu prek preklopnega signala

  • ali je rezervoar prazen
  • ali je rezervoar poln.

Vmesnih ravni ni mogoče zaznati.
Tako je mogoče zaznati samo v omejenem obsegu, koliko katerega medija je dejansko trenutno na voljo.

Cilj projekta

Cilj projekta je zagotavljanje razpoložljivosti obrata. Z natančnim zaznavanjem ravni čistilnega medija v rezervoarjih moneo pravočasno obvešča upravljavca, kdaj je treba organizirati oskrbo zadevnega medija.

Sistem spremljanja je treba vključiti brez vmešavanja v krmiljenje sistema CIP.

To se izvede z neprekinjenim merjenjem ravni, vključno z analizo podatkov.

Vključevanje

Programska oprema moneo RTM je centralno nameščena na strežnik.

Po en radarski senzor nivoja tipa LW2720 je bil nameščen na vsakega od 4 rezervoarjev.
Podatki radarskih senzorjev se posredujejo v strežnik prek IO-Link masterja z uporabo internega VLAN-a.

Po namestitvi senzorjev je treba nastaviti samo referenčno višino. To je mogoče izvesti z naslednjimi orodji, na primer:

  • moneo configure (del sistema moneo, potrebna je ločena licenca QMP020 )
  • moneo blue app (dodatno je potreben adapter Bluetooth za IO-Link EIO330 )

Referenčna višina se uporablja za določanje ničelne točke in s tem referenčne točke za merjenje ravni.

Rezultat

Organizacija vzdrževanja po potrebi

Razpoložljivost obrata je bila zagotovljena z neprekinjenim merjenjem ravni in analizo podatkov z moneo RTM. Zagotovljeno je, da je dovolj medija v rezervoarju.

Pridobivanje podatkov in preglednost se uporabljata za organizacijo pravočasne nabave medija za ponovno polnjenje.

Poleg nadzora procesa so mogoče dodatne analize procesov in ocene pričakovane porabe s pomočjo zgodovine podatkov.

Oddaljeni dostop do podatkov je dodatna prednost sistema moneo.

Zgradba sistema

  1. IO-Link master (npr. AL1351)
  2. 1 senzor nivoja LW2720 LW2720

Nadzorna plošča

Tukaj je mogoče hitro in preprosto ustvariti nadzorne plošče, specifične za vrsto uporabe.
V tem primeru:

Pregled vseh 4 rezervoarjev z zadevno trenutno ravnijo in prostornino

  1. Raven v metrih
  2. Prostornina v litrih

Analiza

Prek funkcije analize lahko uporabnik podrobno analizira raven v rezervoarju. Ker so vrednosti ravni trajno zapisane, je mogoče te podatke videti več dni, tednov in mesecev (zgodovina podatkov).

  • Empirične vrednosti o razpoložljivosti medijev.
  • Prikazano tukaj: Določanje časa za praznjenje ali polnjenje.
  1. Raven v metrih
  2. Določanje časovnega razpona postopka praznjenja

Nastavitve in pravilniki: Upravljanje mejnih vrednosti

Raven v rezervoarjih se spremlja s pomočjo statičnih mejnih vrednosti. Za ta namen so bile določene mejne vrednosti, ki ustvarijo opozorilo ali alarm znotraj sistema moneo, če so presežene ali niso dosežene.

  1. moneo »vrsta alarma« (alarm/opozorilo + preseženo/ni doseženo)
  2. Mejna vrednost za zadevno vrsto alarma
  3. Zamik odziva (cikel posodobitve = pribl. 1 sekunda)

Pravilnik za obdelavo obvestil

To funkcijo je mogoče uporabljati za preprosto določanje, kaj naj bi se zgodilo po sprožitvi opozorila ali alarma, npr.:

Za vrste uporabe, pri katerih je potrebno redno naknadno polnjenje, priporočamo optimizacijo procesa dopolnjevanja.

Na primer, s pošiljanjem e-poštnih obvestil določeni skupini prejemnikov, odgovorni za proizvodno oskrbo, ko določena raven v rezervoarju ni več dosežena, da se sproži postopek naknadnega polnjenja.

Izračunane vrednosti

Poleg procesne vrednosti senzorja nivoja je mogoče določiti dodatne uporabne parametre z izračunanimi vrednostmi v sistemu moneo.

Na primer, pri tej vrsti uporabe se osredotočamo na raven in tudi na prostornino.

To so pokončni valjasti rezervoarji. Za to geometrijo rezervoarja je mogoče izračunati prostornino z uporabo izračuna »osnovna površina, pomnožena z višino«.

Modelar pretoka podatkov

  1. Trenutna raven v rezervoarju v m
  2. Faktor za pretvorbo enot virov podatkov, tukaj 0,001 = m
  3. Osnovna površina rezervoarja v mm²
  4. Faktor za pretvorbo enot izhoda, tukaj 1.000.000 = litri
  5. Razširjanje enot v mm
  6. Osnovna površina v mm², pomnožena z ravnijo v mm = prostornina v mm³
  7. Razširjanje izhodne enote iz mm³ v litre (dm³)
  8. Volumen v litrih kot rezultat izračuna

Odvisno od specifične vrste uporabe so mogoči dodatni izračuni:

  • Izračun premajhne količine (skupna prostornina rezervoarja – trenutna prostornina)
  • Raven razširjanja v odstotkih
  • Prištevanje k skupni količini (prostornina rezervoarja 1 + prostornina rezervoarja 2.....) za določanje skupne količine v skladišču, npr. vina

Konfiguracija z moneo configure

Če je aktivirana ustrezna licenca moneo configure, je mogoče z moneo prebrati in zapisati parametre senzorja. Za nameščanje radarskega senzorja nivoja je treba nastaviti referenčno višino. To je mogoče preprosto vnesti v ustrezno polje za parametre in zapisati v senzor.

  1. Metapodatki senzorja (ime naprave, proizvajalec...)
  2. Parametri senzorja za konfiguracijo senzorja
  3. Podatki trenutnih procesnih vrednosti v živo