- moneo: platforma IIoT
- Primeri uporabe
Štetje kroženja nosilca obdelovancev z uporabo moneo RTM
Števec kroženja v procesu aktivacije plazme v proizvodnem stroju za elektronske module
Nosilci obdelovancev v proizvodnem stroju za elektronske module so podvrženi obrabi zaradi trenja, udarcev in aktivacije plazme. Za zagotavljanje kakovosti izdelkov morajo biti nosilci obdelovancev brezhibni. Zato je potrebno redno vzdrževanje in zamenjave.
Začetna situacija:
Proces aktivacije plazme neizogibno vodi do večje stopnje obrabe nosilca obdelovancev. V preteklosti se je izvajalo časovno pogojeno vzdrževanje enkrat mesečno. Odvisno od produktivnosti je bilo vzdrževanje izvedeno prepozno, rezultat pa je bila nenačrtovana in draga ustavitev proizvodnje.
Cilj projekta:
Pri tem procesu je strategija vzdrževanja na podlagi količine bistvenega pomena, da je mogoče načrtovati vzdrževalna opravila na podlagi dejanske obrabe nosilca obdelovancev, fokus pa je na številu kroženj na nosilec obdelovancev.
Vključevanje:
moneo RTM je centralno nameščen na strežnik. IO-Link master serije AL1350 so povezani s strežnikom prek VLAN-a. Senzor položaja se uporablja za zaznavanje nosilcev obdelovancev na transportnem traku. Ta preklopi svoj izhod, ko je nosilec obdelovancev zaznan. Preklopni signal zazna adapter z IO-Linkom DP2302, notranji števec pa je povečan. To vrednost števca prebere IO-Link master in jo prenese v moneo RTM prek VLAN-a.
Rezultat:
Proces učinkovitega zagotavljanja kakovosti je bil vključen ter je povečal kakovost in stabilnost procesa in izdelkov. Opozorilne mejne vrednosti in alarmi so bili konfigurirani na podlagi pridobitve vrednosti števca; npr. e-poštna obvestila se pošljejo, ko so mejne vrednosti presežene. Funkcije komentiranja v sistemu obveščanja ustvarijo preglednost in izboljšajo komunikacijo med odgovornimi člani ekipe, ki delajo v različnih izmenah. S tem se omogoči pravočasno načrtovanje vzdrževalnih aktivnosti. Poleg tega je zdaj mogoče načrtovati zaloge potrebnih obrabnih nadomestnih delov.
Na splošno:
Mala sprememba – velik učinek: Doseženo je bilo splošno izboljšanje procesa vzdrževanja in proizvodnje.
Zgradba sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_01_uebersicht.png?v=287760796)
- Senzor položaja (npr. IF6124)
- Modul števca z IO-Linkom (DP2302)
- IO-Link master (AL1350)
Nadzorna plošča
Nadzorna plošča vizualizira zadevne informacije za trenutni primer uporabe. Z uporabo urejevalnika drag & drop je mogoče nadzorne plošče zgraditi po meri za posamezne vrste uporabe. Slike v ozadju je mogoče vstaviti, da se izpostavijo zadevne komponente obrata in vstavijo ustrezni instrumenti na zadevne položaje.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_02_screenshotdashboard.png?v=287762399)
- Semaforski prikaz trenutnega števila (zelena≤ 2250, rumena> 2250, rdeča> 2500)
- Merilnik ravni trenutnega števila z mejnimi vrednostmi
Naloge in obvestila: upravljanje mejnih vrednosti z moneo RTM
Za glavni števec DP2302 so določene naslednje mejne vrednosti:
Če so mejne vrednosti presežene, bo samodejno ustvarjeno obvestilo o kršitvi meje.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_03_screenshotthreshold.png?v=287741083)
- Opozorilna mejna vrednost > 2.250
- Alarmna mejna vrednost > 2.500
To pomaga vzdrževalnemu oddelku dokumentirati vse potrebne korake kot rezultat kršitve meje in s tem zagotoviti brezhibno dokumentiranje izvedenih dejanj.
Pravilnik za obdelavo obvestil
Ta funkcija moneo se lahko uporablja prek preprostega čarovnika, da določite, kaj naj se zgodi poleg ustvarjanja obvestila. V tem primeru uporabe se vzdrževalno osebje obvesti prek e-pošte, ko je opozorilna mejna vrednost presežena. Zdaj lahko načrtujejo in izvajajo potrebno vzdrževanje. Če je alarmna mejna vrednost presežena, bo obveščena razširjena skupina zaposlenih v proizvodnji.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_04_screenshotticketprocessing.png?v=287743526)
- Določanje mejnih vrednosti (5) in virov podatkov (6)
- Določa, katero pravilo se uporablja
- Določa nujnost opozorila ali alarma
- Določa prejemnike e-pošte
- Določanje zadevnih mejnih vrednosti
- Določanje ustreznih virov podatkov
Ponastavitev števca
Števec je mogoče ponastaviti na nič prek IO-Linka (sistemski ukaz ali Pdout), npr. prek programske opreme za nastavljanje parametrov moneo configure.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_05_screenshotresetconfigure.png?v=287737928)