- moneo: platforma IIoT
- Primeri uporabe
Vzdrževanje obrabnih delov na podlagi količine z uporabo moneo RTM
Štejte vtiskovanj z mini krmilnikom LOGO!
Med sestavljanjem tlačnih senzorjev na delovni postaji se deli za tlačne senzorje izbočijo s samodejno napravo za vtiskovanje. Vtiskovalna štampiljka je posebej dovzetna za obrabo. Raven obrabe je primarno odvisna od števila obdelanih obdelovancev.
Začetna situacija:
Pred uvedbo moneo RTM se obrabni deli servisirajo in zamenjajo v določenih 4-tedenskem intervalih. Občasno se je naprava za vtiskovanje pokvarila, ker so bili zadevni deli prepozno zamenjani. To je privedlo do dodatnih stroškov. V drugih primerih je bilo mogoče uporabljati vtiskovalno štampiljko dlje časa.
Cilj projekta:
Cilj je bil vključitev nove strategije vzdrževanja. Namesto določenega 4-tedenskega vzdrževalnega intervala je bilo treba vtiskovalno štampiljko zamenjati na podlagi njenega stanja. Senzor položaja in mini krmilnik sta bila uporabljena za zaznavanje in štetje števila dejanj vtiskovanja. Po zamenjavi je morala biti omogočena ponastavitev števca prek vhoda.
Poleg tega je bilo treba vizualizirati trenutno stanje v moneo RTM in vzdrževalni oddelek je prejel samodejno e-poštno obvestilo (opozorilo/alarm), ko je bila dosežena določena vrednost števca, ki jih je obvestilo o potrebni zamenjavi vtiskovalne štampiljke.
Vključevanje:
moneo je nameščen na osrednjem strežniku v obstoječi infrastrukturi IT družbe ifm prover gmbh, potrebni moduli programske opreme, npr. moneo RTM, so aktivirani.
Za zaznavanje vtiskovanja je bil nameščen senzor položaja (IQ2002). Ta se navlaži, ko je predal stroja zaprt.
Zaznana vtiskovanja se štejejo v Siemensovem mini krmilniku LOGO!. Krmilnik LOGO! ima dve funkciji. Prva funkcija je postopno povečanje količine, ko je zaznan pozitivni rob na ustreznem vhodu (I1). Druga funkcija je omogočanje ponastavitve števca na 0 z nastavljanjem drugega vhoda (I2).
Univerzalni podatkovni vmesnik LR Agent povezuje Siemensov mini krmilnik LOGO! s programsko opremo moneo RTM in s tem zagotavlja osrednje snemanje in vizualizacijo trenutne vrednosti števca. Procesna vrednost se prebere ciklično v krmilniku in prenese v moneo RTM prek IoT core družbe ifm. Uporabnik lahko nato konfigurira mejno vrednost in pravilnik za obdelavo obvestil, da samodejno obvesti vzdrževalno osebje, ko je vrednost števca presežena.
Posledica:
S prehodom na novo strategijo vzdrževanja so doseženi vsi cilji.
Na splošno:
moneo RTM je pomagal optimizirati procese, odpraviti ustavitve in prihraniti vire.
Zgradba sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_01_systemubersicht.png?v=-2051341535)
- Senzor položaja (IQ2002)
- Stikalo na ključ za ponastavitev števca
- Siemens LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)
Nadzorna plošča
Na nadzorni plošči je vrsta uporabe vizualizirana prek predhodno določenih zaslonov z instrumenti. Te predstavitve je mogoče deliti z vsemi uporabniki sistema moneo. Uporabniki lahko preprosto ustvarijo lastne nadzorne plošče z uporabo funkcije drag & drop. Tukaj je vrednost števca prikazana kot palični diagram. Semaforski prikaz prikazuje trenutno stanje. Obliko prikaza procesnih vrednosti je mogoče posamezno prilagoditi znotraj razpona mejne vrednosti.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_02_dashboard.png?v=-2051339569)
- Trenutna vrednost števca kot palični diagram
- Semaforski prikaz opozorilnih in alarmnih vrednosti
Naloge in obvestila: upravljanje mejnih vrednosti
Opozorilne in alarmne meje so nastavljene prek mejnih vrednosti:
- Vrednost števca < 4.800 = v redu
- Vrednost števca > 4.800 = opozorilo
- Vrednost števca > 5.000 = alarm
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_03_threshold.png?v=-2051328472)
Upravljanje pravilnikov za obdelavo obvestil
Čarovnik za pravilnik obdelave obvestil olajša določanje dejanj, ki bodo izvedena, ko pride do opozoril in alarmov. V tem primeru je treba obvestiti vzdrževalce o potrebni zamenjavi, kadar se sproži opozorilna mejna vrednost. Če vtiskovalne štampiljke ne zamenjate in vrednost števca ni ponastavljena med predhodno določenim obdobjem med opozorilom in alarmom, se pošlje dodatno e-poštno obvestilo odgovornim osebam v proizvodnji, takoj ko je dosežena alarmna mejna vrednost.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_04_ticketprocessing.png?v=-2051326449)
- Določanje mejnih vrednosti (5) in virov podatkov (6)
- Določa, katero pravilo se uporablja
- Določa nujnost opozorila ali alarma
- Določa prejemnike e-pošte
- Določanje zadevnih mejnih vrednosti
- Določanje ustreznih virov podatkov
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_05_mail.png?v=-2051331754)
Ustvarjena e-pošta v sistemu moneo že vsebuje informacije obvestila:
- Prizadeti vir podatkov
- Vrednost, ki je presežena ali ni dosežena
- Prioriteta obvestila
- Časovni žig