You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Trajnost pri družbi ifm

23. 03. 20

Zaveza, da bomo moralno podjetje, lahko včasih pomeni, da gremo dlje, kot od nas zahteva zakon. Primer: Okoljevarstvena politika družba ifm.

»Odločeni smo, da sledimo poti trajnosti«, pravi Martin Buck, predsednik uprave in soizvršni direktor skupine podjetij ifm. Trajnost ni nova tema za ifm, ampak nasprotno; družba to aktivno izvaja že več let. S stavkom »ifm zahteva in promovira ekološko ozaveščene odločitve in ravnanje«, je to trdno zasidrano v filozofijo podjetja že od leta 1990.

Izdelki, ki prispevajo

Implementacija v praksi je večplastna in nenazadnje odraža bistveno poslovanje podjetja ifm: Velika večina razvitih, proizvedenih in distribuiranih senzorjev družbe ifm pomaga stabilizirati proizvodne procese in s tem prispeva k manj zavrnitvam, večji razpoložljivosti in s tem tudi prihranku virov. Veliko izdelkov ifm se neposredno uporablja za preprečevanje ali zmanjšanje škode za okolje pri proizvodnih procesih. Na primer, natančno spremljanje volumskega pretoka toplotnega merilnika stisnjenega zraka SD pomaga zaznati puščanje v sistemih za oskrbo s stisnjenim zrakom in s tem občutno zmanjša stroške energije. SD je namenjen tudi kot podlaga za učinkovit sistem upravljanja z energijo.

Trajnostna dejanja, ki presegajo zakonske zahteve

Poleg tega se je skupina podjetij ifm odločila pred približno desetimi leti, da uvede polno deklaracijo svojih izdelkov, tako da stranke natančno vedo, katere snovi so vsebovane v napravah ifm, in da so skladne s trenutnimi okoljevarstvenimi zakoni. To omogoča družbi ifm, da se natančneje odzove na sezname snovi, specifične za stranke. Tudi tukaj predanost družbe ifm, da je moralno podjetje, presega zakonske zahteve.

Na podlagi te predanosti družba ifm tudi predstavlja sistem za holistično ravnanje z okoljem EMAS / ISO 14001 (shema eko-upravljanja in revizije). EMAS je instrument za upravljanje, ki so ga razvile Evropska komisija in druge organizacije za vrednotenje, poročanje in izboljšanje okoljevarstvenih učinkov. Ta odločitev je velik korak proti trajnostnemu, okolju prijaznemu poslovanju. Kot del tega procesa bo družba ifm težave s trajnostjo proaktivno prepoznala in jih poskušala odpraviti.

Konkreten primer je uvedba digitalne naročilnice za proizvodnjo, ki pomeni občutno manjšo porabo papirja. Poleg tega je družba ifm kupila 100 odstotkov zelene elektrike od prejšnjega leta. Dodatni cilj je odpravljanje ali zmanjšanje uporabe plastičnih embalaž izdelkov in odpravljanje večine uporabniških priročnikov do konca leta 2021, da se zmanjša poraba papirja. Manj embalaže pomeni tudi manjšo težo in zato manj porabe goriva med transportom. Cilj je občutno zmanjšanje ekološkega odtisa podjetja do leta 2030 in postati ogljično nevtralno. »Osebni« primer je darilo zaposlenih v letu 2020: Namesto trikov prejmejo zaposleni v skupini podjetij ifm prejmejo sponzorstvo dreves kot del okoljske iniciative.

Kljub vsej notranji in zunanji motivaciji glede trajnosti, ki v veliko primerih presega celo zakonske zahteve, je in ostaja primarni cilj: Družba ifm želi »uspešno in varno rasti«. Ta fokus zagotavlja, da se vsi ukrepi – vključno z ukrepi v zvezi z okoljevarstveno politiko družbe ifm – ocenjujejo skladno z gospodarsko izvedljivostjo.

Prejšnje leto je bilo posebno leto za skupino podjetij ifm, vendar ne samo zaradi 50. obletnice družbe. Leto 2020 bo s seboj prineslo veliko novih izzivov. Ta trajnost in ohranjanje virov bosta igrala odločilno vlogo, saj je to del DNK-ja družbe ifm, nenazadnje pa tudi zaradi filozofije podjetja, kot je navedeno v zgornjih primerih.