You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Brezžična pot do industrije 4.0

e nikoli nista bila zbiranje in uporaba pomembnih podatkov tako pomembna. Samo optimalni vpogled v stroje, sisteme in opremo vam bo omogočil, da sprejmete prave odločitve glede vzdrževanja in nadzora proizvodnje ter vključite ukrepe za optimizacijo. Brezžična komunikacija prek Bluetooth Mesh prihrani dragoceni čas za namestitev.

Možnosti omrežja Bluetooth Mesh

Brezžična pot do industrije 4.0
Uporabite Bluetooth Mesh za naknadno namečanje sistemov in tlakujte pot do industrije 4.0 ter ustvarite dodaten komunikacijski kanal brez dodatnegaa ožičenjain poseganja v nadzorni sistem.
Integrirajte do 50 naprav
Do V sistem Bluetooth Mesh lahko vključite do 50 naprav z IO-Linkom. To pomeni, da lahko po potrebi preprosto razirite svoj sistem.
Ocenite in uporabljajte podatke senzorja v IIoT
Podatke senzorja lahkopreprosto preberete s sistemom Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) in obdelate v aplikaciji IIoT. Naa platforma IIoT moneo je idealna za to opravilo. Integracija je hitra in preprosta brez uporabe kode priključite in delajte.
Varnost podatkov
Začita z geslom zagotavlja varnost vaih podatkov.
  1. Senzorji in aktuatorji
  2. Adapter Bluetooth Mesh
  3. PLC (izbirno, obstoječe ožičenje se ohrani)
  4. Bazna postaja Bluetooth Mesh
  5. Aplikacije IIoT

Komponente sistema Bluetooth Mesh

Sistem Bluetooth Mesh sestavlja do 50 adapterjev Bluetooth, ki jih je mogoče povezati z bazno postajo. Adapterji so priključeni na senzorje IO-Link (neodvisno od proizvajalca) in posredujejo procesne podatke bazni postaji prek funkcije Bluetooth. Če je podstavek zunaj dosega adapterja, eden ali več adapterjev deluje kot vmesnik in posreduje informacije. Z uporabo IoT Core in MQTT/JSON družbe ifm bazna postaja prenese podatke senzorja v naslednje priključene sisteme IIoT.

Na primer, v platformo IIoT moneo družbe ifm. moneo vam omogoča vključitev bazne postaje s samo nekaj kliki ter shranjevanje, analizo in obdelavo dohodnih podatkov. To vam omogoča največjo prilagodljivost in razirljivost.
Ne pozabite: Predhodno obdelane podatke je mogoče prenesti iz sistema moneo z ustreznimi priključki za sisteme v oblaku ali prek MQTT in OPC UA.

Dobro je vedeti: V primeru naknadnega namečanja se signal SIO senzorja prenese v krmilnik brez spreminjanja.

Integracija sistema Bluetooth Mesh

Primeri uporabe

Nadgradnja za učinkovito spremljanje energije

Proizvajalec izdelkov za nego uporablja SD senzorje pretoka družbe ifm v različnih delih svojih sistemov za merjenje porabe stisnjenega zraka. Naknadna analiza pomaga stranki, da zgodaj zazna pučanja ali obrabo kompresorja, ukrepa in prihrani denar.

Za naknadno integracijo porazdeljenih senzorjev v IIoT je bil uporabljen sistem Bluetooth Mesh. To pomaga občutno zmanjati stroke strankinega naknadnega opremljanja: Namesto priključitve senzorja na raven IT z dolgimi kabli (več kot 30 metrov) je morala stranka samo priključiti adapterje Bluetooth na senzorje IO-Link in seznaniti adapterje z bazno postajo. Bazna postaja posreduje podatke platformi IIoT moneo za naknadno analizo, preden se rezultati prenesejo v sistem za upravljanje energije.

Spremljanje stanja sistema

Stranka iz avtomobilske industrije za neprekinjeno spremljanje stanja velikih ventilatorjev meri parametre vibracij in temperaturno krivuljo z uporabo senzorjev ifm. Parametra sta osnova za pridobivanje zanesljivih informacij o zahtevah po vzdrževanju ventilatorjev. V ta namen se podatki ovrednotijo prek platforme IIoT moneo družbe ifm. Na podlagi pridobljenih informacij je mogoče zgodaj zaznati preteče pokodbe in preprečiti okvaro sistema. Poleg tega je mogoče načrtovati potrebno vzdrževanje na tak način, da se ustavitve obrata zmanjajo na minimum.

Sistem Bluetooth Mesh je bil uporabljen za vključevanje senzorjev v raven IIoT. Ker je bilo potrebnega le malo truda, je implementacijo izvedla stranka. Izognili bi se lahko dolgotrajnim ustavitvam, zapletenim kablom in dodatnim strokom za zunanje ponudnike storitev.

Bluetooth Mesh za začasno in preprosto spremljanje

Stranka iz živilske industrije je iskala prilagodljivo in začasno reitev za zaznavanje in digitalno vrednotenje praznenja separatorjev in s tem povezanih tlačnih sunkov. Potrebna je bila preprosta in hitro izvedljiva reitev, ki omogoča enostavno povezavo spreminjajočih se merilnih točk z ravnjo IIoT za zbiranje podatkov. Uporaba sistema Bluetooth Mesh ustreza vsem zgoraj navedenim specifikacijam stranke. Adapter Bluetooth je mogoče prilagodljivo priviti na želeno merilno točko, procesne vrednosti pa je mogoče prenesti v aplikacijo IIoT prek MQTT/JSON in jih pretvoriti v podatke. Ponovno ožičenje ni potrebno.

Na podlagi prve pozitivne izkunje in prepričanja o prednostih digitalnega brezžičnega zbiranja podatkov stranka zdaj načrtuje, da bo sistemu dodala dodatne merilne točke, ki bodo prek tehnologije Bluetooth Mesh trajno prenaale podatke na raven IIoT.

Dobri razlogi za industrijo 4.0

Kdaj je Bluetooth pravi sistem?

Bluetooth Mesh je pravi sistem, če želite v svoj obstoječi obrat naknadno namestiti senzorje z IO-Linkom in pridobiti prednosti industrije 4.0. Konkretno to pomeni, da se procesni podatki beležijo, ovrednotijo na ravni IT, ki jo podpira programska oprema, in da se za ustrezne informacije pridobivajo za optimizacijo procesa . Zaradi uporabljene tehnologije Bluetooth je to mogoče storiti brez dodatnega ožičenja in brez vmeavanja v komunikacijo med senzorjem in krmilnikom.

Pogosta vpraanja