You probably do not come from: Taiwan. If necessary, change to:United States
  1. moneo:IIoT平台
  2. 使用案例

利用moneo RTM,對磨損零件進行以數量為基礎的維護。

使用LOGO!迷你控制器,計算壓花作業。

在工作站組裝壓力感測器的過程中,會使用自動壓花機,對一部份的壓力感測器進行壓花。而其中壓印章特別容易磨損。磨損的程度主要取決於處理工件數量。

初始狀況:

在引進moneo RTM前,每四週會固定更換一次磨損的零件。有時候太晚更換相關的零件,會導致壓花機故障。進而導致成本增加。而其他時候,壓印章在更換時其實還能夠再使用更長的時間。

專案目標:

目標是實行新的維護策略。壓印章改為根據其狀態進行更換,而非固定4周更換一次。因此採用了位置感測器與迷你控制器,偵測與計算壓花作業。而在零件更換後,必須能夠透過一個輸入來重置計數值。

此外,在moneo RTM可以視覺化目前的狀態,而當達到定義的計數值時,維護部門會自動收到電子郵件通知(警告 / 警示),告知他們需要更換壓印章。

應用實行:

moneo是安裝於宜福門Prover有限公司現有IT架構中的中央伺服器上,並啟動像是moneo RTM等必要的軟體模組。

為了偵測壓花作業,新安裝了一部位置感測器(IQ2002)。當機台的閘門關閉時,它會受阻尼。

偵測到的壓花作業則在西門子LOGO!迷你控制器中計數。LOGO!控制器有兩個功能。第一個功能是在相對應的輸入(I1)偵測到正邊緣時,遞增計數。第二個功能則是透過設定另一個輸入(I2),讓計數量可以重置為0。

通用數據介面LR Agent將西門子LOGO!迷你控制器與軟體moneo RTM相連接,確保中央紀錄與視覺化目前的計數值。製程值會定期從控制器中被讀取,並透過宜福門的IoT核心傳輸至moneo RTM。使用者能接著配置閾值與工單處理規則,當計數值超過時,自動通知維護工作人員。

結果:

透過採用新的維護策略,成功達成所有目標。

末尾概要:

moneo RTM有效優化製程、減少停機時間並節省資源。

系統架構

  1. 位置感測器(IQ2002)
  2. 以鑰匙開關的計數重置
  3. 西門子 LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)

儀錶板

在儀錶板上,可以透過預先定義的儀器顯示器進行應用程式的視覺化。這些內容可以分享給所有moneo使用者。使用者也能利用拖放功能,輕鬆建立自己的儀錶板。在這裡,目前計數值是以長條圖的方式呈現。紅綠燈則是顯示目前的狀態。製程值的顯示形式可以在閾值範圍內個別調整。

  1. 目前的計數值以長條圖的方式呈現
  2. 紅綠燈顯示警告與警示值

任務與工單:管理閾值

透過限值設定警告與警示閾值

  • 計數值 < 4,800 = ok
  • 計數值 > 4,800 = 警告
  • 計數值 > 5,000 = 警示

管理工單處理規則

工單處理規則精靈能夠幫助您輕鬆定義當發生警告與警示時,應該採取哪些行動。在本使用案例中,當警告閾值被觸發時,維護部門會被告知需要進行更換。若在警告和警示之間的定義時間段內,壓印章未被更換,且計數值未被重置,當達到警示閾值時,會發送額外的通知郵件給生產負責人。

  1. 閾值(5)與數據來源(6)的定義
  2. 定義適用規則
  3. 定義警告或警示的緊急程度
  4. 定義電子郵件收件者
  5. 相關閾值的定義
  6. 相對應數據來源的定義

moneo中產生的電子郵件已經包含工單資訊:

  • 受影響的資料來源
  • 超過或未達的數值
  • 工單優先序
  • 時間標記