• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Controllore di velocità con design compatto

Il modo più semplice per tenere sotto controllo la velocità

Che si tratti di nastri trasportatori, azionamenti a cinghia, centrifughe o coclee: ovunque sia necessario monitorare i movimenti rotanti o lineari in merito al superamento del valore nominale per eccesso o per difetto, la scelta ricade sul controllore di velocità compatto.

Grazie alla certificazione ATEX, può essere utilizzato senza rischi in zone potenzialmente esplosive, ad esempio negli impianti di lavorazione dei cereali.

Tutto in un dispositivo compatto

Sia il sensore induttivo che genera gli impulsi che l’analisi della velocità sono integrati in un dispositivo M18 compatto: non c’è niente di meno ingombrante. Grazie al robusto design in metallo, non sono necessarie ulteriori protezioni contro gli urti.

Controllore di velocità compatto in dettaglio

Use Case: sistemi di movimentazione

La sfida

Che si tratti di un nastro trasportatore, una coclea o un elevatore a tazze, per evitare tempi di fermo non pianificati a causa di accumuli considerevoli di materiale, è importante avere sempre sotto controllo il corretto funzionamento di un sistema di movimentazione.

La soluzione

  • Il sensore decentralizzato controlla se una macchina si sta ancora muovendo.
  • Non appena il sistema di movimentazione si arresta, il sensore può trasmettere un messaggio di allarme.
  • Il sistema di controllo non deve più analizzare impulsi e frequenze in modo complesso ma ha una maggiore capacità per eseguire la sua funzione di controllo.

Principio di misurazione

Principio di funzionamento semplice
È sufficiente un solo elemento di smorzamento sull’albero rotante
T=1/f
Il sensore calcola la velocità in base al tempo che intercorre tra due attenuazioni
Velocità nominale regolabile
Un superamento per eccesso o per difetto viene trasmesso da un segnale di uscita configurabile
Avviamento affidabile della macchina
Nessuna falsa attivazione grazie al tempo di ritardo all’avviamento parametrizzabile

Valore aggiunto con IO-Link

Il sensore fornisce molte informazioni tramite IO-Link:

  • Valori di velocità
  • Valori minimi e massimi
  • Punti di commutazione

IO-Link consente una semplice parametrizzazione di:

  • Ritardo all'avviamento
  • Modalità operativa (Single Point Mode, Window Mode, Two Point Mode)
  • Semplice impostazione dei punti di commutazione tramite funzione Teach

Tramite ghiera, il sensore può essere regolato anche manualmente in loco.