• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sensore di distanza OGD di nuova generazione

Ancora più performance

La nuova generazione dei collaudati sensori di distanza OGD combina i vantaggi delle numerose varianti precedenti in un unico dispositivo. Selezionando la modalità operativa, l’operatore può scegliere l’ottimizzazione in base all’elevata distanza di misura, massima precisione o alta frequenza di misura. Ciò riduce il numero di varianti e consente un adattamento ottimale a un’ampia gamma di applicazioni.

Utilizzo versatile

I sensori OGD misurano i valori di distanza con precisione millimetrica. Sono un aiuto ideale per posizionare gli oggetti o verificarne la presenza, ad esempio nel controllo della qualità. I valori di riflettività possono anche essere utilizzati, ad esempio, per l’identificazione in operazioni di selezione. Che si tratti di sistemi di movimentazione, robotica, Assembly Automation, sistemi di trasporto o logistica, i nuovi OGD sono una soluzione universale per progetti di automazione!

Leggero o più robusto?

A te la scelta! In futuro forniremo l’OGD sia in plastica che in acciaio inox.

Misurazione della distanza con peculiarità

Pratico

Il sensore viene impostato tramite i tre pulsanti sul dispositivo e il display a 4 cifre oppure comodamente da remoto tramite IO-Link. A proposito del display: può fare di più che visualizzare l’attuale valore misurato. Il colore del valore cambia da rosso a verde indicando inequivocabilmente lo stato della misurazione in corso. Oltre al valore della distanza, anche il valore di riflettanza può essere trasmesso per la valutazione tramite uscita analogica o IO-Link oppure segnalato tramite uscita di commutazione.