• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

moneo: Endüstri ve Üretime Yönelik IIoT Platformu

ifm moneo, bir IIoT (Industrial Internet of Things - Endüstriyel Nesnelerin Interneti) platformu olarak, operasyonel teknoloji seviyesini bilgi teknoloji seviyesiyle birleştirir. Üretim tesislerinde üretilen sensör verileri kolayca okunabilir ve işlenebilir ve sürdürülebilir kurumsal kararlar için temel olarak kullanılabilir.

moneo, modüler bir yapıya sahiptir ve temel bir yazılım ve örneğin durum denetimi veya IO-Link sensör parametre ayarına yönelik uygulamalardan oluşur. Bu da, her bireysel gereklilik için kişiye özel bir yazılım paketi hazırlamayı mümkün kılar.

Otomasyon çözümlerinin lider tedarikçisi olarak 50 yıldan uzun bir süredir müşterilerimizi destekliyoruz. Şimdi de sensör teknolojisi alanındaki deneyimlerimizi yazılım yan kuruluşlarımızın uzmanlık düzeyindeki bilgileriyle birleştirdik – bu moneo, "sizin için yapıldı".

moneo ile elde edeceğiniz avantajlar

Dijitalleştirme çok hızlı ve basit olabilir. moneo ile.

Ancak doğru araçlara sahipseniz verimli ve başarılı bir şekilde çalışabilirsiniz. Aynı durum, dijitalleştirme için de geçerlidir. Dijital alet kutusu olarak moneo'yu kullandığınızda, IIoT projelerinizin başarıyla uygulanması için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlar her zaman elinizin altında olacaktır. moneo, her şeye açık olan, endüstri ve üreticiden bağımsız bir IIoT platformudur.

Açık teknoloji platformu, entegrasyonu basitleştirir

moneo, modüllerin ve kullanıcı dostu arayüzlerin basit ve hızlı bir şekilde uygulanmasına odaklanmaktadır. Böylece, IIoT projeniz hemen hazır hale gelir ve personeliniz, dijital desteği çok hızlı bir şekilde takdir eder.

moneo, endüstriden bağımsız, üreticiden bağımsız bir IIoT platformudur ve bu sayede, geniş bir yelpazedeki mevcut cihazları entegre etmenizi ve verileri daha verimli kullanmanızı sağlar.

Tesislerinizin verimliliğini arttırın!

moneo, sensör verilerini dijital bilgilere dönüştürür, bu bilgileri değerlendirir ve IT dünyasına aktarır. Burada, bu bilgiler karar verme süreci için güvenilir bir temel olarak kullanıma sunulur. moneo ile makinelerin bakımı öngörülebilir bir şekilde yapılabilir, planlanmamış arıza süreleri önlenebilir ve böylece tesis verimliliği arttırılabilir.

Hasarların erkenden algılanması, arıza sürelerinin önlenmesi

moneo, sensör verilerini analiz eder ve sapmaları algılar. Bir makinenin normalden farklı şekilde çalışması, proseste, arızaya neden olabilecek aşınma veya değişiklikler olduğunu gösterir.
İlk sapmaların oluşması ve öngörülebilir bakım çalışmalarını planlamak için sistemi durdurma arasında genelde yeterli bir süre mevcuttur.

Özelleştirilebilir sistem çözümleri

moneo'nun modüler yaklaşımı, özellikle bir IIoT projesinin gerekliliklerini uyarlama konusunda esnektir. moneo, farklı uygulamalar ve endüstriler için doğru modülleri sunar - dijital alet kutunuz.

moneo modüllerini gerektiği gibi rezerve etmek mümkündür. Bu da düşük yatırım maliyetler ve çok yüksek esneklikle rahatça kullanım olanağı sağlar.

moneo, ihtiyaçlarınızla birlikte büyür. Ve bunu sizin hızınızda gerçekleştirir.

Fonksiyon modülleri tüm makineler için ölçeklenebilir.

moneo başlangıç kiti, dijitalleştirme için mükemmel bir başlangıç niteliğindedir. Sonraki adımlar için hazırsanız, başka modüller veya cihaz bağlantılarıyla genişletme işlemi kolayca gerçekleştirilebilir. Bilgi noktası lisanslarıyla, maliyetler, kullanılan veri noktalarının sayısına bağlıdır. moneo büyüyen bir sistemdir. moneo, ihtiyaçlarınızla birlikte büyür.

 

Başka modüller planlanma ve uygulama aşamasındadır. Bu modüller moneo portföyünü genişletir.

Kişiye özel dijitalleştirme

sizin için yapıldı!

Odaklandığımız nokta, her zaman müşterilerimiz ve müşterilerimizin girişimlerindeki başarıları olmuştur. Bu nedenle sürekli olarak, kullanımı kolay, yüksek kaliteli ürünler geliştiriyoruz. Bu, moneo için de geçerli.

basit: Yeni basitlik
En iyi yazılım eğer eğlenceli değilse ne işe yarar? Kurulumdan günlük kullanıma kadar birçok anlamda modern bir tasarım ve kullanıcı dostu olma özelliğini sabırsızlıkla bekliyor olabilirsiniz. moneo bu kadar basittir!

ifm tarafından üretildi: Odaklandığımız uzmanlık alanı
1969'dan beri, müşterilerimizi, kendilerine sürekli en iyi otomasyon çözümlerini sunarak ikna ediyoruz. Başarımızın temeli: Üstün yetkinliğimiz ve yüksek müşteri odaklılığımız. Ve bunların ikisini de moneo'ya dahil ettik!

sizin için: Kişisel çözümünüz
Sensörleri yapılandırın, bilgileri değerlendirin, durumları denetleyin, bakım ihtiyaçlarını öngörün: çözüm, moneo. Bütün için. Her ayrıntı için. Modülerlik bunu mümkün kılar. moneo'yu tam olarak ihtiyaç duyduğunuz kapsamda kullanın. Bu, sizin alet kutunuz. Bu, sizin moneo'nuz!

Modüler sistem: moneo'nuzun boyutları her zaman ihtiyaçlarınıza göre uyarlanır.

moneo ile IT destekli proses optimizasyonunun kolaylığını keşfedin. moneo, sistemleriyle öngörülebilir şekilde etkileşime girmek isteyen herkes için hepsi bir arada bir platformdur. Bilgileri değerlendirin, parametreleri ayarlayın. Hepsi bir arada yazılım.

"ifm - size yakın" olarak tanımladığımız kurumsal sloganımızla uyumlu olarak dünya genelindeki müşterilerimize, proses optimizasyonu için kişiye özel komple çözümler sunuyoruz : "moneo - sizin için yapıldı".

Yazılım tüm kapsamıyla güçlü olduğu kadar, modüler tasarımı sayesinde her zaman sizin istediğiniz kadar büyüyecek. Kendi özel durumunuzda hangi fonksiyonların size yardımcı olacağını sadece siz bildiğiniz için, hangi moneo modüllerini etkinleştirmek istediğinize kendiniz karar vereceksiniz.

Diğer bir deyişle: moneo, kişisel dijital alet kutunuzdur. Ve kullanımı, aynen analog eşdeğeri kadar kolaydır.

moneo modülleri ile ilgili genel bir fikir edinin

moneo OS: IIoT platformu

Tüm moneo uygulamalarının kalbi ve yönetim aracı. Akıllı cihaz entegrasyonu, sistemin dijital bir görüntüsünü sağlar. Otomatik alarm fonksiyonuyla birlikte veri akışı modellerini hesaplama aracı.

Kullanım Örnekleri

Dünyada otomasyon teknolojisi pazar lideri olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. moneo ile, uzun vadede başarılı bir endüstriyel devrim için, geleceğe yönelik bir dijital araç sunuyoruz.

Yarının dijital olasılıklarıyla çalışmaya siz de bugün başlayabilirsiniz. Çözümlerimiz için birçok uygulama mevcuttur. Bazı kullanım örnekleri geliştirdik. Başka fikirleriniz veya ihtiyaçlarınız mı var? Uzmanlığımızı ve önerilerimizi size sunmaktan mutluluk duyarız.

Uzmanlarımızdan Tavsiye Alın

Projenizi birlikte başarı öyküsüne dönüştürelim.

Bizimle iletişime geçin. Bu yolda size eşlik edelim. ifm sistem satış ekibimiz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için stratejik danışmanlık, bireysel yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi ve ilgili uygulamalardan diğer hizmetlere kadar, sizi tüm proje süresince destekler.