• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sostenibilità
  2. Economia

Economia - Forza economica

SustainableDevelopment Goals (SDG)

Nel quadro dell'"Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", le Nazioni Unite hanno elaborato e pubblicato degli obiettivi globali di sostenibilità: Sustainable Development Goals (SDG). Con la definizione di 17 obiettivi principali e altri traguardi sui temi più importanti della sostenibilità, è stato creato un quadro di azione mondiale con aspirazioni concrete all'interno del dibattito globale sulla sostenibilità, di cui il quadro riunisce tre dimensioni. Gli SDG offrono un utile orientamento per le sfide del 21° secolo, sia a livello (inter)nazionale che per le singole aziende.

Anche ifm si orienta all'Agenda 2030 per contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In particolare, abbiamo identificato gli SDG essenziali in cui possiamo avere un grande impatto e influenza con le nostre attività (aziendali) e il nostro impegno.

Scopri di più sulle attività sostenibili e sugli SDG selezionati in ifm.

Vogliamo crescere con successo e in sicurezza

Come principio guida centrale del Gruppo ifm, la ricerca della stabilità economica è stata ancorata fin dall'inizio nella nostra filosofia aziendale e nel nostro modo di lavorare. I dipendenti, i clienti e i fornitori, nonché soluzioni innovative e l'armonia tra natura e tecnologia sono per ifm gli argomenti chiave per uno sviluppo sostenibile. La stabilità economica può essere raggiunta solo attraverso una combinazione vincente tra forza economica, ecologica e sociale.

La filosofia aziendale e il Codice Etico, così come le strutture e i modelli di governance consolidati, assicurano una gestione e un controllo aziendali responsabili, in breve una "Good Corporate Governance". Si tratta di un concetto vissuto e praticato dai presidenti e da tutti i dirigenti del Gruppo ifm. Le strutture e i sistemi vengono inoltre ottimizzati continuamente tramite audit interni ed esterni orientati al rischio.

Per garantire ciò oggi e in futuro, sono stati identificati tre obiettivi essenziali di sviluppo sostenibile (SDG) in ifm:

Perché è in questo quadro che possiamo ottenere il massimo impatto con le nostre attività (aziendali) e il nostro impegno. Allo stesso tempo, vediamo i suddetti SDG come fattori di successo per le nostre attività sostenibili.

Istruzione di qualità

ifm forma i giovani con l’obiettivo di offrire loro un posto di lavoro sicuro, interessante e stimolante – principio aziendale di ifm.

In ifm consideriamo i nostri dipendenti come un fattore centrale di successo per il nostro sviluppo aziendale sostenibile. Ecco perché offriamo loro un'ampia gamma di interessanti opportunità di formazione continua, che vengono colte con grande interesse. Come azienda familiare di seconda generazione, è per noi importante la compatibilità tra famiglia e carriera. Per questo ifm supporta attivamente i genitori che lavorano offrendo approcci del concetto di New Work e servizi per l’assistenza ai bambini durante le vacanze. ifm collabora, ad esempio, anche con gli asili.

Per raggiungere i giovani e stimolare il loro interesse per le nostre tecnologie in una fase iniziale, offriamo vari posti di formazione e di studio, nonché opportunità di stage o di impiego come studenti lavoratori. La cooperazione di successo con scuole (superiori) e università conferma l’impegno e il successo a lungo termine di ifm.

Lavoro dignitoso...

Negli ultimi anni, fattori come posti di lavoro sicuri e creazione di valore sostenibile hanno guadagnato estrema rilevanza e attenzione.

Il riconoscimento della Carta dei diritti umani delle Nazioni Unite e il rispetto del nostro Codice Etico (Code of Conduct) contribuiscono sostanzialmente a garantire un lavoro dignitoso, sia all'interno dell'azienda che con i nostri partner commerciali. In questo contesto, ifm è già stata certificata con successo secondo l’audit etico SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) per diversi anni consecutivi.

Fondamentalmente, sia i valori sociali che altri valori rilevanti per la sostenibilità fanno parte della nostra matrice di gestione strategica. Come quadro d'azione generale, questa è destinata a servire l'orientamento uniforme e sostenibile del Gruppo ifm. Inoltre, tutti i dipendenti così come i partner esterni possono utilizzare un sistema di whistleblowing per segnalare eventuali violazioni in modo anonimo, che vengono poi trattate in modo confidenziale.

... e crescita economica

Oltre all'assunzione responsabile del rischio, i processi di pianificazione consolidati e la sicurezza (aziendale) globale rivestono un ruolo fondamentale nella crescita economica sostenibile. Oltre agli indicatori finanziari mensili, vengono identificati e valutati i rischi e le opportunità emergenti e vengono adottate le relative misure. In questo modo, non solo possono essere gestiti con successo gli incarichi e le sfide attuali, ma soprattutto può essere garantito il successo aziendale a lungo termine.

La crescita economica effettiva e sostenibile di ifm può essere rappresentata da un'ampia gamma di indicatori.

Azioni per combattere i cambiamenti climatici

ifm sollecita e promuove decisioni nel rispetto dell'ambiente.

Con l’impiego dei nostri prodotti, miriamo a migliorare l'efficienza energetica complessiva e l'utilizzo delle risorse. Con la dichiarata neutralità climatica delle nostre attività operative entro il 2030 e la relativa strategia climatica, come Gruppo imprenditoriale stiamo prendendo misure attive per combattere il cambiamento climatico. I progetti vengono implementati lungo l'intera attività aziendale per dare un contributo significativo ad un futuro sostenibile. Alcuni esempi sono il passaggio al 100% ad elettricità verde (2020), la cooperazione con il partner regionale südmail (spedizione di lettere a impatto climatico zero) e l’impegno per ottimizzare gli imballaggi sostenibili. Inoltre, la nuova condotta dovuta alla pandemia di coronavirus in materia di viaggi e riunioni e i nuovi canali di comunicazione, riunioni online invece di riunioni in presenza, saranno un'opportunità per cercare di ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 in relazione ai viaggi di lavoro. A ciò contribuiscono anche l'acquisto delle prime auto ibride e il miglioramento dei processi di trasporto interno. Per raggiungere i nostri obiettivi rilevanti per l'ambiente, ci affidiamo al nostro sistema di gestione ambientale certificato secondo EMAS/ISO 14001.

Anche se ifm ha identificato tre SDG principali, questi sono collegati ad altri obiettivi globali di sostenibilità delle Nazioni Unite che comprendono:

Salute e benessere

La sicurezza sul lavoro, la garanzia di condizioni di lavoro dignitose e le offerte per promuovere la salute sono fondamentali per ifm e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro piacevole.

Energia pulita e accessibile

I prodotti e le soluzioni ifm contribuiscono a una maggiore efficienza energetica e alla conservazione delle risorse.

Industria, innovazione e infrastrutture

ifm sviluppa soluzioni innovative con spese adeguate in Ricerca e Sviluppo.

Prodotti ifm sostenibili

I nostri prodotti ecologici ed efficienti dal punto di vista energetico e dell’utilizzo di risorse offrono alta qualità e lunga vita utile. L'utilizzo dei prodotti ifm promuove attività sostenibili in tutti i settori industriali.

Pace, giustizia e istituzioni forti

ifm non svilupperà, produrrà o venderà per principio prodotti destinati direttamente a scopi militari o di armi.