• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sostenibilità
  2. Prodotti sostenibili

Prodotti sostenibili

I sensori ifm contribuiscono alla sostenibilità

Poniamo particolare attenzione al design ecologico e all’efficienza energetica dei nostri prodotti per ridurre al minimo gli impatti negativi. Sia gli aspetti ambientali che quelli sociali sono quindi presi in considerazione lungo tutta la catena di fornitura. L'elevata qualità e la vita utile dei prodotti ifm contribuiscono ad un consumo consapevole e sostenibile delle risorse. Oltre ai continui miglioramenti per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per la sostenibilità, puntiamo anche a promuovere le attività sostenibili dei nostri clienti attraverso la vendita delle nostre soluzioni. La progettazione di processi efficienti attraverso l'utilizzo di prodotti ifm è un esempio rappresentativo. L'utilizzo ottimizzato delle risorse, come la riduzione del consumo energetico o dei rifiuti, è l’obiettivo principale.

Esempi di prodotti per promuovere attività sostenibili:

L'aria compressa come fonte principale di costi energetici.

In quasi tutti i settori industriali si lavora utilizzando aria compressa. Qui, perdite latenti, cadute e variazioni di pressione non sono casi isolati.

Il misuratore di aria compressa SD di ifm è lo strumento ideale per monitorare e determinare il consumo di aria compressa. Ad esempio, la domanda di energia può essere ridotta in modo sostenibile senza costi aggiuntivi (per il personale). Così, a lungo termine, l'utilizzo del misuratore di aria compressa non solo porta ad ottimizzare i costi ma anche i flussi di processo, dando un importante contributo all'uso sostenibile delle risorse.

Internet of Things (IoT) come tecnologia chiave

Il monitoraggio continuo di diverse parti di macchine, sistemi o fasi di processo in diversi luoghi fa parte del lavoro quotidiano di qualsiasi azienda.

Con il software moneo sviluppato da ifm, il monitoraggio condizionale (RTM) e io-key (connessione al cloud) è possibile leggere in qualsiasi momento i valori dei sensori installati e trasmettere i dati in tempo reale. Recuperando le informazioni rilevanti, gli impianti non solo possono essere monitorati da remoto, ma è anche possibile utilizzare i dati per ulteriori elaborazioni e analisi, in modo che una pianificazione e processi efficienti con risparmio di risorse possano essere progettati in modo più efficace. Con moneo, RTM e io-key è possibile contribuire alla sostenibilità in maniera significativa. La manutenzione just-in-time, che può essere effettuata con l'aiuto di queste tecnologie, rileva i danni gravi in una fase precoce e contribuisce così a ottimizzare la vita utile. Inoltre, il monitoraggio da remoto riduce viaggi inutili. Oltre ad un impatto ambientale positivo (risparmio di CO2) è possibile ridurre i costi del personale e le spese (totali) a lungo termine.