• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Supporto tecnico
  2. Servizio di calibrazione
  3. Calibrare, regolare, verificare o tarare?

Calibrare, regolare, verificare o tarare?

Ma cosa significa la parola “calibrazione”?

Durante unacalibrazioneviene determinata e documentata in modo tracciabile la deviazione di un dispositivo di misura, il cosiddetto campione di prova, rispetto a un dispositivo di riferimento, il cosiddetto standard.

Il risultato di questo confronto fornisce informazioni sulla deviazione della grandezza misurata in diversi punti di misura e può essere riprodotto in forma assoluta o relativa. La regolare calibrazione degli strumenti di misura garantisce l'esattezza e la ripetibilità dei dati misurati. La misurazione comparativa viene eseguita con un dispositivo di riferimento.

La riconducibilità indica la catena ininterrotta di misurazioni comparative del risultato della misurazione di uno strumento di misura con uno standard nazionale di livello rispettivamente superiore.

Riconducibilità metrologica

La gerarchia che ne risulta si basa su un accreditamento, ossia i punti di calibrazione sono stati controllati in funzione della loro competenza tecnica e quindi formalmente riconosciuti. L’ente tedesco Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) è l’ente nazionale superiore in materia di metrologia e appronta, per tutte le grandezze di misura fisiche e previste dalla legge, standard di riferimento della massima precisione, come ad esempio il metro originale, per la calibrazione.

Cosa si intende per “Regolazione”?

Contrariamente alla calibrazione, nella regolazione viene impostato uno strumento di misura, con l’obiettivo di ridurre quanto più possibile le variazioni di misura, in modo che queste ultime non superino più per eccesso i limiti di errore. Pertanto, la regolazione richiede un intervento che nella maggior parte dei casi modifica lo strumento di misura in modo permanente.

 

E cosa significa “verifica”?

Per verifica si intende la produzione di una prova oggettiva per cui uno strumento di misura soddisfa le esigenze specifiche.

Contrariamente alla calibrazione, in questo caso non vengono forniti dati relativi all’incertezza di misura, ma viene semplicemente affermata l’esistenza/inesistenza. La verifica può estendersi a grandezze secondarie come il trasduttore, il convertitore di misura o i moduli I/O tramite segnali di prova.

 

Cosa esprime il termine “taratura”

Per taratura si intende il controllo prescritto dalla legge degli strumenti di misura, ad esempio delle bilance nel commercio alimentare al dettaglio, che sono nell’interesse pubblico e servono per stabilire i prezzi. La taratura viene eseguita dalle competenti autorità pesi e misure ed è sottoposta a criteri rigorosi.